丸ワッシャー 特寸(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.61 (417件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
399 / 税込 439
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
417件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-13
用途:
kz550GPのインジゲーターマウントワッシャー
対象商品:
42170344

純正品 5.2×16×1.2厚のワッシャーを紛失したため、こちらを購入しました。純正品は170円/個ですが、こちらは25個で399円でした。しかしワッシャーの穴が5.5と若干大きいのが玉に瑕です。こちらは特寸サイズで穴に対して外径が大きいです。ラバーマウント部分を保持するために小さいワッシャーでは効果が期待できません。

2人が参考にしています
水谷技研 様2019-11-06
用途:
試作機のスペーサとして
対象商品:
42172383

特殊寸法のワッシャは加工しないとダメかと思ったのですが、ダメ元で調べたところ、ドンピシャのものがありました。
本来の使い方ではないかとは思いますが、当日出荷で対応いただき、助かりました。

2人が参考にしています
2019-11-19
用途:
機械メンテナンス作業
対象商品:
42169601

程良い数量のパッケージと種類に満足です。厚みの選択肢が増えるとよいと思います。

2020-10-01
用途:
日曜大工
対象商品:
42170152

わざわざ買いに行くのも面倒、店頭と変わらない価格で購入できるので、助かります。

2019-12-25
用途:
工作に使用しました。
対象商品:
42169881

工作に使用しました。錆びにくいステンレスで満足です。

瀬田石材店 様2019-12-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
42171026

ホームセンターには無いサイズが在るので非常に助かります。

2019-10-15
用途:
トラックのメンテナンス用
対象商品:
42171394

トラックの各部取付ねじやワッシャーが錆びているので順次交換しています。ステンなので錆びなくていつまでも奇麗なので最高です。品質等特に問題はありません。

2020-09-10
用途:
ルアー製作
対象商品:
42169662

ホームセンターには無い色んなサイズが
あるので助かりますね

有限会社ベンリー研究所 様2019-09-30
用途:
商品製作
対象商品:
42172837

スラストワッチャーとして使ってます。穴なし外形重視のワッチャーもあったら嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-11-27
用途:
フライス盤万力固定用ネジのワッシャー
対象商品:
42171123

ステンレス製で8mmのネジ用に少し大きな面が必要でしたがちょうどピッタリ寸法が合いました。

2019-10-01
用途:
ポリカーボネート板の締め付け
対象商品:
42169757

安定した取り付けができ、重宝しています。ありがとうございました。

松山技研工業 様2019-12-25
用途:
小型プーリーの軸受けのカラーに使用
対象商品:
42170511

小型サイズが必要で、且つ錆びないこと、肉厚が薄いことでこの商品を選定した。
目的に有っており満足です。

2020-08-20
用途:
お値打ち
対象商品:
42170003

このサイズでこの厚みのものはなかなかないのですが、お値打ちに買えて満足です。

2019-09-25
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
42169592

ステンレスの特寸丸ワッシャーです。メンテナンスの場所にちょうど良く使用できます。

2019-06-29
用途:
バネの抑えに
対象商品:
42169897

このサイズの平ワッシャーは近所のホームセンター等では販売していないので、こちらで注文しました。
品質などは当然問題もありませんでした。
ただ、一枚欲しかっただけなので内容量で☆を4つにしました。

株式会社 ガレージ カワシマ 様2019-10-07
用途:
機械のメンテナス。
対象商品:
42170554

安価で長持ちのステンレスは最高商品です。また発注させて頂きます。

新栄建材 様2019-12-09
用途:
ラジコンヘリのローターの仮止め
対象商品:
42170012

厚みが3ミリだけではなく1~5位まであるといいですね。

2019-07-04
用途:
金物設置
対象商品:
42173363

附属のワッシャーでは対応できず困っていましたが、こちらのサイズで対応でき助かりました。
また発注予定しています。

2019-06-12
用途:
楽器の部品止めに使用
対象商品:
42172356

サイズが豊富で助かりました。
できれば素材の種類が増えるとさらに良いと思います。

2019-04-19
用途:
オートバイの補修
対象商品:
42171026

材質も加工も悪くないです
サイズ 材質を指定して購入する場合、足で探すより費用 時間共節約出来てありがたいです
小さな物を少量購入する時で、壊れない物のときは簡易包装で送料も安く送ってくれると更に助かります

1人が参考にしています