丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.76 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
80件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-12
用途:
木材を使った接合時に
対象商品:
69183476

このサイズはなかなかそこいらのホームセンターでは売ってないので大変重宝します。

2019-10-05
用途:
金属以外での素材に対する広い面積での押さえに利用
対象商品:
69183573

バリ残りなどもなく、通常通り特に心配なく使用できます。
薄い為、M6の締め付け強度範囲にもよるかと思いますが、
当方では、あまり強い締め付けに用いていない使用目的なので、今のところ十分です。
もう少し厚めで、この価格設定でしたら、より広範囲な使用目的で性能を発揮できるかとも思います。大きさに対して薄いかなという第一印象はありました。

2019-11-14
用途:
工作用
対象商品:
42175165

15㎜の丸棒に入れ軸受に利用している。予備に持っていても様々活用ができると思う。

2019-07-08
用途:
車のメンテ
対象商品:
23445178

外国車の部品は高価なため、寸歩が同じワッシャーを購入しました。純正部品と遜色ないです。仕様が豊富で、いつも購入しています。

たかはし輪業 様2019-04-29
用途:
自転車バスケット取り付け
対象商品:
23444943

メッキが重要なのですが今のところ満足しています。場合によってはステンも考えています。

2019-12-13
用途:
商品の組み立て
対象商品:
42175445

思っていた、商品でした 使ってみて、大変満足した商品でした

2021-01-24
用途:
リベットの裏当て用に・・・
対象商品:
23444733

4.8mmのリベットを樹脂に打つときの裏当て用に購入したのですが、内径5ミリと記載してあるのに、実物は5.5ミリの物が届きました。これではリベットのタマが通ってしまうため、思ってた用途に使えません。
5mmボルトのワッシャーとしてなら問題ありませんが・・・
正確な記載お願いします!!

2019-11-25
用途:
趣味の工作
対象商品:
42174885

良い品物です・------------------

2019-03-03
用途:
トラスビスをラワン合板に打ち込む時
対象商品:
23444776

キャスターを板に取り付ける時に、キャスターのビス穴が大きいのでビスの頭が入ってしまうと危惧して、買いました。
厚くてしっかりしてて、いっぱい入ってて使いでがあります。

2019-01-27
用途:
ガレージジャッキでキズ防止に
対象商品:
42175366

21×45×4.5サイズ。油圧式のガレージジャッキで車体を上げる際に車側にキズが付かないように細工。このワッシャ3枚入りのうち2枚とその上にここで売っている直径50厚さ10mmのゴム板を重ねてセットするとゴムが車体に当たりキズが付かない。プラスチックのジャッキアダプターよりも安く、高さも低く抑えられて良い。

1人が参考にしています
2018-11-23
用途:
木用ワッシャーの代用として

木用ワッシャーと普通のワッシャーの中間のサイズが欲しく、こちらで見つけ購入しました。3.2mmと厚みもあり、R加工もメッキも綺麗に仕上がっており、さらに安価と大変満足です。

2018-12-29
用途:
トラックフェンダー用取付用ワッシャーとして
対象商品:
42174912

厚みも十分で商品としても問題はない。特寸は中々近くでは売ってないので助かります。

株式会社サンワ 様2020-02-10
用途:
商品製造
対象商品:
23445047

合板にネジを使用する際に、材料に傷がつかないように使用しました

2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
42174937

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

2018-04-23
用途:
商品製作の必要部材としての使用。
対象商品:
23445083

数量を使うため、まとまった数での安価なところが非常に助かっている。品質も安定していてとても良い商品。

1人が参考にしています
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様2018-09-20
用途:
ネジ閉めによる木材のへこみ防止
対象商品:
69184255

木材の取付に使用、特段不具合も無く使用出来ました。

2018-04-02
用途:
特殊なラックの稼動部に使用。
対象商品:
23444934

そこらへんのホームセンターでは扱っていないサイズなので、
モノタロウにあって助かりました。
地元のネジ屋さんに行くのも面倒だったので。

1人が参考にしています
2018-12-13
用途:
部品組付けの座金
対象商品:
42175052

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

2018-07-05
用途:
オートバイ整備、Rアクスルのシャフトに使用。
対象商品:
42175341

純正だとワッシャーがないのでスウィングアームに段差が出来る、なのでこの厚みをチョイスしました。
狙い通り、ジャストなサイズ、特に鉄でユニクロなのは有難いですね。

2018-06-23
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
23444846

樹脂部品の座面陥没防止目的で使用
この手の特寸モノはホームセンターにはなかなか置いてないのでとても助かります