寸切 平先(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.76 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
429 / 税込 472
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-17
用途:
治具に使用
対象商品:
42198256

思ってたより量端面が綺麗でした。
ネジもちゃんとすんなり通りますし、満足です。

2020-06-22
用途:
ボルトのピッチ変換アダプターの作成
対象商品:
42198974

切断面が水平で金属板上に電池のように垂直に立ちます。下処理の必要が無く、接合作業が非常にはかどりました。

2020-06-10
用途:
人形の首の固定用
対象商品:
42199184

飾ってるバイクに人形を乗せてまして、
首のシャフトに使いました。

有限会社日本コントロールス・カンパニイ 様2020-01-23
用途:
治具用
対象商品:
42198441

量端面が丁寧に仕上げてあって引っ掛かりが無く安心して使える。
ズンギリを切断した場合に比較してコスパが良い。

2019-10-28
用途:
棚取り付け
対象商品:
42197827

スティール棚同士の、橋渡しの棚を増設するのに、Lアングルと(スティール棚用)このボルトと、フランジ鉄ナットで縫って取り付けました。上手く行ったので満足です。

2019-09-25
用途:
カーポートの補強
対象商品:
42198161

濡れる所なのでSUS製でコスパで有れば良かったので満足しています。

2019-06-25
用途:
各種装置の固定、精度の必要無い送りネジとして使用
対象商品:
42197933

ネジは国産に限る…とは良く言いますが、文句無しです。
地金に亀裂やスが入ってたり、タッピングが曲がってたり、ウネウネと曲がってたりしません。
何より、ナットが最初から最後まで素直に入ってくれる…。
当たり前の事なので大げさですが、改めて確かな品質の有り難みを感じました。

1人が参考にしています
2019-06-15
用途:
オートバイの改造
対象商品:
42197942

精度も表面処理もいうことはないと思いますが、価格が高い。もう少し安ければ。

2019-01-15
用途:
cx-5 KE のリヤスタビリンクを作るために
対象商品:
42198563

車高を落とした車両に取り付けました。
ドライバーさんから、なった感じがマイルドになり、スタビライザーが効いている感じとの事

本野はきもの工業 様2019-01-14
用途:
木材加工の部品締結に使用
対象商品:
42197854

加工精度の高さに満足です。今後もモノタロウを利用したいと思います。

2018-12-25
用途:
ピロボールのつなぎ
対象商品:
42198125

自動車のスタビライザーのピロボールとピロボールをつなぐロッドとして使用しました。特に問題もなく使えました。2本必要でしたが、ちょうど2本入りだったので良かったです。

2019-02-05
用途:
光軸調整
対象商品:
42197881

問題なくつかえました。
今のところさびもなく順調です。

2018-06-24
用途:
調査機材の製作
対象商品:
42198414

近所のホームセンターにはこの長さのステンのずん切りボルトは置いていないため、助かりました。品質は満足しています。

2020-05-23
用途:
ピッチの確認など注意点書いといて欲しかった
対象商品:
42198423

商品内容の説明がわかりにくく間違えて2個かってしまいました

2018-10-22
用途:
工作
対象商品:
42198457

作りはとても良いのですが、350mmだと思い込みからちゃんと見ずに35mmが私のミスでした。

1人が参考にしています
2018-02-12
用途:
バイクの改造
対象商品:
42198466

こういうミリ単位で発注するものが、少ない購入単位で買えるので、助かっています。モノ自体はちゃんとしたもので、普通に使えます。精度も全く問題ありません。

2018-05-02
用途:
機械整備に使用
対象商品:
42198414

整備時に使用する自作のスライドハンマーのシャフトにしています。
強度もあり先端の加工もキレイです。

田辺工業高校 様2017-06-29
用途:
二輪のエキゾーストマフラーの取り付け時
対象商品:
42197854

気持ちよく取り付けできました。もともと取り付けしていたものよりいいです。モトクロスバイクでマフラーをよく交換しますので助かります。

2017-04-14
用途:
フライス盤の万力チャックの固定用にTスロットナットと共に使っています。
対象商品:
42197924

長さ5mm単位で選択できるので、寸法をピッタリ選べます。ねじもスムースです。

ムルチバック・ジャパン株式会社 様2017-10-31
用途:
シリンダロッドの継手
対象商品:
42199211

非常に安価で耐久性は、まだ分かりませんが丈夫そうです。