強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備に使用!
- 対象商品:
- 42226231
自動車改良整備時強度が必要な所に使用するのが、最良と思われますが、
耐錆性が、無い為ステンレス鋼の製品の販売を、希望致します。
- 用途:
- 自動車改造
- 対象商品:
- 42226791
錆びやすいとのレビューだったので、DIYメッキを施しました。
24ミリソケットレンチが必要だったので、モノタローで注文しました。
- 用途:
- トヨタ86布製トーイングフック取り付け
- 対象商品:
- 42226791
錆びやすいとのレビューなので亜鉛メッキをDIYにて施工。細目ボルトはホームセンターに売ってないので助かります。
- 用途:
- 車の補修用
- 対象商品:
- 42226292
ボルトの山が傷んでいるのでナットすら入らず使えない。2本パック品の為、ボルトとボルトが当たってネジ山が傷むと思われます。とりあえずネジ山をヤスリで修正して使います。
誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- CBR250RRのフライホイールプーラーの代わりに
- 対象商品:
- 42227157
M20のピッチ1.5なので特殊工具として使えました。純正工具が5000円程しますがこれなら600円程です。問題なく使えます。
- 用途:
- フレーム修正機のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 42226633
少量を急遽必要になったので発注しました。細目のボルトはホームセンターでもサイズによっては売っていないので助かりました。
- 用途:
- バイクのフライホイール取り外し
- 対象商品:
- 42227044
使用頻度が低いので、専用工具より安いボルトで代替できないか探していたところ見つけました。問題無く使用でき満足です。
- 用途:
- 大型二輪車のフライホール取り外し作業
- 対象商品:
- 42227096
品物はクロモリ鋼の物でした。端面を旋盤で平らに加工して使用しました。一般的に入手困難な特殊工具を安価に代替えすることができました。
SS材のボルトではボルトネジが毟れてしまったのですが、本品ではそんなことも無く無事フライホイールを外すことができました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 42227193
他の方も利用していたが ビッグシングルのフライホイールを手前に抜くのに使用しました メーカーツールを買うと15000円です 短時間で届いたので助かりました
- 用途:
- エア複合ジャッキの修理
- 対象商品:
- 42226703
近所のネジ屋さんを探してもこのサイズの細目のボルトは取り寄せとのことで、結局いつものワンクリックで注文となりました。惜しむらくは1本単位だと有難かったです。
- 用途:
- ハンドルクランプ
- 対象商品:
- 42226484
何処でも直ぐに入手出来る物では無いのでサイズまで選べるのが非常に嬉しい、品物も良品だと思います。錆びてしまうのは処理的にも仕方が無いのですがね・・
- 用途:
- マフラースライダー取り付けに
- 対象商品:
- 42226335
中華製マフラースライダーを買ったものの取り付けボルトが並目で不可。
合う細目ボルト探してると送料込みで本製品以上の価格になってしまい断念中でしたが此処だとクーポン適応で低価格で取り付けられました。
- 用途:
- 02センサーボスの追加工治具
- 対象商品:
- 42226922
02センサーボスをフライス盤で排気パイプの周のRに合わせて
追加工するために購入しました
精度が良いと思います。
大型ネジにありがちなナット一切引っかかるようなことは
全くなく。おまけに安価で良かったです。