強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)のレビュー

平均満足度 4.52 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂
大阪魂
289 / 税込 318
84件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-27
用途:
バイクのフライホイール外し(RZ250R)
対象商品:
42226317

保有している十字型のフライホイールプーラーで作業したら、力を入れすぎ、軸が曲がった為、購入(M10 P1,25 75mm)。結果:フライホイールを外す事が出来ました。(ボルトの曲がりは無く、先端部にネジ潰れは有(固着が酷かった事が原因と思う)

2017-08-25
用途:
強度試験
対象商品:
42227193

ねじ山に打痕が付いていましたが、使用上、問題ありませんので普通で評価しました。打痕が無ければ満足でしたが。

2017-05-29
用途:
車両整備
対象商品:
42226362

なかなか手に入らないサイズなので助かりました。正直、メーカーは特殊サイズ使うのやめてほしい。

2016-01-28
用途:
建設機械の修理、改造等
対象商品:
42226247

バリエーション豊富でいつも助かります。強度区分10.9の細目ボルトのメッキして有る商品が欲しかったのですが今回は見つける事が出来ませんでした。お取り扱い有りましたら御紹介を宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

http://www.monotaro.com/p/4222/6073/
三価ホワイトですが、こちらなどいかがでしょうか。
画像は順次正しいものに差替え致します。よろしくお願い致します。

2015-10-03
用途:
車の椅子の取り付け
対象商品:
42226256

適正なボルトです。細目のボルトは、近所のホームセンターにはありません。
規格が分かっているボルト類があれば、モノタロウにて購入したいと思います。なんと言っても品ぞろえが素晴らしいです。

2017-06-07
用途:
車の部品の取り付け
対象商品:
42226493

このサイズのドブ処理の物があると助かります。サイズはいろいろあって助かります。

2015-02-01
用途:
トラクターの取り付けボルト
対象商品:
42226247

M12の極細ピッチボルトで近くのDIYで入手できず困っていました。強度区分も高く安心して締め付けできます。

1人が参考にしています
大嶋クリップ 様2017-08-31
用途:
バイク-リアアップのフック
対象商品:
42226536

バイク-リアアップのフックとして使っており、今回はそのリピート購入。
前回のものは、差し込み時に失敗し、ズレて抜けなくなり、10.0kg-m超のトルクでゆっくり外しました。ねじ山は潰れたものの、ボルト自体は熱を帯びた程度で途中折れることもなく、無事外せました。

2017-02-20
用途:
シャーボルト
対象商品:
42226423

早くて安くてとても満足してます。また利用したいと思います。

2017-10-20
用途:
トラックフレーム部分の締め付けボルトとして
対象商品:
42226791

強度の高いボルトはいいのですが、届いたときから何箇所かねじ山が潰れていてナットのほうが負けてしまい数個使い物にならなくなりました。結局目立てをし直ししました。出荷するときは、再度検品をお願いしたい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

杉山建築工房 様2015-03-20
用途:
バイクの部品取り付け用として
対象商品:
42226536

ホームセンターや金物専門店で探しても見つからず、リーズナブルに購入できて満足しています。
サイズも揃っていて目的の作業が叶いました。

2019-07-30
用途:
機械の修理
対象商品:
42226222

感想が書ける程の特長は有りません。普通です。極めて普通。

ディーアンドディー株式会社 様2018-04-02
用途:
部品製作
対象商品:
42226475

当日出荷になってたので注文したら遅延になった。
意味がない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-06-13
用途:
工業用機器の修理
対象商品:
42226432

傷だらけで、ねじ山にも少しつぶれがあります。
インパクトで締めれば問題ない程度のつぶれですが、手締めだと引っかかって回らなくなりました。
さび止めの油が塗ってあるのはいいのですが、その油に黒い塗料が混ざっているようで、製造時の錆を着色して誤魔化しているようでした。
使用に大きな問題はなかったのでOKですが。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-07-03
用途:
フライホイールの取り付けに使用。
対象商品:
42226213

普通のボルトより強度があるので信用して使えました。

大嶋クリップ 様2016-02-17
用途:
Vフックボビンの代用
対象商品:
42226527

カワサキ車のリアスタンド用Vフックボビンボルト(純正:J2008-0012-A)の代わりに使っています。
他社外品も多く出ていますが、どれも高額で、たかがボルトに私はあんな金額払えません。

2016-06-09
用途:
自動車の整備
対象商品:
42226484

本当はクロモリの細目六角ボルトで70mm程度の長さのメッキ製品が欲しかった。キャップボルトにはあるのですが・・

2015-11-19
用途:
工具への転用
対象商品:
42226947

簡単に手に入り、ありがたいです。

2017-01-11
用途:
車のクランクプーリー固定に使用
対象商品:
42226712

問題ないと思います、使用期間が短いため強度については判断できません

2015-08-17
用途:
車DIY
対象商品:
42226274

少数から購入でき助かりました。