六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)のレビュー

35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-28
用途:
バイク部品の取り付け

長さが20mmでは短く25mmでは出っ張てしまって具合が悪い…
ステンレスは硬いので、ヤスリで4本削るのはかなりしんどい…
そんな時に22mmそれもブラックステンを見つけてしまった!
1本は余ってしまうが労力を考えれば、全く損はない!
良い買い物ができました。

1人が参考にしています
2024-05-08
用途:
アーケードクレーンゲーム機
対象商品:
41513184

近所のホームセンターには6mmはあるのですが、5mmは全く見つかりませんでした。普段扱わないような長さのネジが手軽に入手できるので助かります。

2023-10-11
用途:
バイクのボルト交換用
対象商品:
41513902

ステンレスの黒塗りは一般のホームセンターなどには置いていないことが多いので助かります。

2022-09-23
用途:
ドレスアップ
対象商品:
41513577

バイクのタンクキャップ用ネジのドレスアップ用に購入しました。SUSなので錆びないしアルミより安価です。

2022-05-26
用途:
黒地の締め付けに。
対象商品:
41513866

ホームセンターではステンレスの黒塗りは無く、こちらで購入。
黒地の板の締め付けに使用。

2022-03-01
用途:
ラジコン飛行機サーボホン取り付け
対象商品:
41513071

2.5mmネジ(ピッチ0.45)は通常使わないサイズですので助かりました。
2.5㎜細目(ピッチ0.35)も欲しいと思っています。

2021-08-27
用途:
バイクのステアリングに
対象商品:
41513945

マーク2のハンドルのボルトに使いました。最初はシルバーのすてステンレスにしましたが。それは良かったカスタム感がでました。これをバイク屋さんに頼むと何万円とかになるんですかね。水がたまるのでカバーを探しましたがバイクパーツ屋さんだと500えんとかからします。なら黒が買えちゃうのですよね。黒も素材がいろいろあるので、まず一考を。僕はこれを選びました

2人が参考にしています
2021-06-01
用途:
バイクのマフラー取付けに
対象商品:
41513927

バイクのマフラー取付けのボルトが鉄の為に
サビて茶色に成っていたので、見た目が純正のボルトと同じでステンレス製と言う事で、此のボルトにして正解でした。

2021-04-03
用途:
黒いプラスねじからの交換
対象商品:
41513613

黒いプラスねじから、交換しました。屋外だしトルクはかけたいし、何か錆びるような評価をされてる方がいらっしゃいますが、黒いステンレスの六角穴付きボルトが小量入手でき、送付されてくる便利さは相当なものだと思います。モノタロウさま、ありがとうございます。

2020-12-22
用途:
装置製作用
対象商品:
41513577

現在欲しいのは2個だけ。100個入りパックは割安だが使いきれない。
2個だけ買ったら割高。そんな時は10個以内のパック入りがお得です。
大阪魂の商品は品質も良く安心していつも使っています。

1人が参考にしています
2021-03-30
用途:
自転車・オートバイ

錆びやすい。
一応、ステンレスとの事だが、屋外で使用すると、半年も経たずに錆び始める。
「材質」の項目に「ステンレス」としか書いてないが、どの種類のステンレスか明記したほうが良いでしょう。
自転車やバイクには向いてないです。
屋内の使用なら、問題ないでしょう。

2人が参考にしています
2020-07-02
用途:
バイクの整備
対象商品:
41513936

古いバイクのネジをブラックのボルトに交換したくて使用しました。商品は綺麗で満足しています。また購入予定です。

3人が参考にしています
2020-04-27
用途:
バイク
対象商品:
41513796

数量はもっと多く できれば 箱入り で リーズナブルになればなあ・・・

1人が参考にしています
ツキジメンテナンス 様2019-06-28
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
41513376

一見ステンレスに見えないところが満足です、
古い外国車の鉄製を同じ外観のまま交換することが出来ました。

1人が参考にしています
2019-02-17
用途:
オートバイ
対象商品:
41513577

身近にスレンレス製のブラックキャップネジを取り扱っているお店がなく途方にくれておりましたがさすがモノタロウさん。かゆいところに手が届きますね。
質感もマット系なのでオートバイのメーター周りがシックにきまりました。

1人が参考にしています
2019-03-07
用途:
オートバイのカスタム
対象商品:
41513902

アルマイト部品を黒で統一しているので、
ボルトも黒に統一。
錆びにくいステンボルトの黒色が簡単に入手できて良い。
もう少し艶が有るとイイですね。

2018-07-17
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
41513236

オーディオ機器のLCD取り付け用途として購入しました。
ステンレス製で価格も非常に魅力的ですし、つや消し仕上げで黒のケースに相性良く仕上がりました。

ミヤオク 様2018-01-23
用途:
工作等
対象商品:
41513211

大変珍しいステンレスのブラック仕様。とても美しい仕上がりで精度が高いとても良い商品です。

2022-08-17
用途:
バイク用の打ち換え
対象商品:
41513753

ホームセンターに売っていない ステンレス製のブラックボルト。錆びた鉄製のバイクボルトを交換しました。

2017-09-25
用途:
バイクにメーターシールドを取り付けるのに使用
対象商品:
41513771

この手のボルトで黒は手に入りにくく、しかも少量でも注文できるのはありがたい