寸切 荒先(鉄/ユニクロ)のレビュー

平均満足度 4.55 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂
大阪魂
239 / 税込 263
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MK工房 様2020-08-29
用途:
自作ボール盤
対象商品:
44325486

自作ボール盤のテーブル昇降装置に使用した。DCモーターの非力にも関わらずノイズもなくスムースに上下できた。

2020-04-22
用途:
機械部品として
対象商品:
44329984

長いM5はHCにないので助かりました。少々割高ではありましたが。

2020-03-08
用途:
トレーニング用プレートの整理、保管
対象商品:
42193347

思った通りの品物で、有効活用できています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
2021-01-20
用途:
部品製作
対象商品:
44325845

ホームセンター等ではあまり無いサイズなので助かります。

2020-04-07
用途:
エンジンスタンドへのエンジンの固定
対象商品:
44326046

今までいろいろ試してきましたが、なかなか強いものがなく、数回の使用で曲がることが多かったです。使用法が使用法なので、仕方ないんですが、これは、かなり強く、数回の使用ぐらいでは何ともないかんじです。使い捨てる気で安いものを買うと、ナットの回りがとても悪かったりしますが、これは、ナットもスムーズに回るので、ネジ山の精度も問題ないです。

2019-11-26
用途:
バイクのサスペンションスプリングを圧縮する為に使用
対象商品:
44325005

個人工作でスプリングコンプレッサーを自作しようと思い購入。先端のねじ部をグラインダーで磨き、フック形状に曲げて使用。たびたび使う物ではないので、用途としては十分です。

アトリエ大和田 様2019-11-13
用途:
袖机(引出し)の側板の固定に利用
対象商品:
44324917

https://minkara.carview.co.jp/userid/469676/blog/43451844/
10ミリごとに長さの注文ができるので必要長の手配ができて助かりました

2019-11-07
用途:
フロントデバイス用
対象商品:
44326676

フロントデバイス用に購入しました。
大きさが程よく、しっかりしているので安心しました。

2020-11-09
用途:
ベアリングプーラーの引っ張り治具用
対象商品:
42191046

ベアリングプーラーに付いていたネジが途中までしかネジを切っていなかったので全ネジに交換。

1人が参考にしています
2019-10-17
用途:
クランプの固定用
対象商品:
44325653

マシニング加工時に材料をベットに固定時にクランプを使用する時に全長が足らずに慌てて購入。このサイズの寸切りが以前と違い無く困りましたが助かりました。出来うるならば全長の長い物も即日発送にしていただければ有り難いです。

2022-09-09
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
44325696

寸切りの断面加工が雑で一緒に買ったナットがネジに掛からず入らなかった。
使用前にナットが入るように加工する手間が増えるので切りっぱなしにせず、断面のチェックをしてもらいたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2019-07-27
用途:
モトクロスバイクのFrタイヤをネコタイヤ化に使用
対象商品:
44325732

このサイズは、マニアックなホムセンにも、都内近郊じゃ見当たらず注文。
おかげでサイズ強度もちょうど良く使用できた。

2019-02-22
用途:
部材を木材で挟んで固定するのに使用しています。
対象商品:
42191527

ほぼ1cm刻みで揃っているのが良いですね。ホームセンターでは希望の長さが中々見つからないので、注文しました。

2019-04-26
用途:
重量あるドラムの引き出し作業用
対象商品:
44326152

長ナットを入れて軽く動くので問題なく使えています。

出張リサイクルショップ24時 様2019-08-26
用途:
アンカーとして
対象商品:
44326511

通常使用に問題ありません。また機会があれば購入させていただきます

2020-04-30
用途:
ナットが通らない
対象商品:
44330045

この商品と同時にナットも購入したのですが、ボルトの一方側はナットが入る物の反対側が全く入らない、明らかにネジ部がボソボソになってるしメッキがささくれている
ナットまで駄目にしてしまった

2019-02-21
用途:
機械加工冶具に使用
対象商品:
44330045

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

2018-04-11
用途:
10cmづつカットして使いました。
対象商品:
44325556

最高ですね。価格も手頃でこの長さの品物なかなか探せなくてモノタロウさんで調べたら簡単検索できました。

川上・野坂・安藤法律事務所 様2019-01-27
用途:
階段の整備
対象商品:
44325355

長さ、太さ、ピッチともに、種類が豊富で、他にない調達先です。

2019-06-27
用途:
木材で簡易な机を作っています。
対象商品:
44325294

何も問題はないのですが、寸法上の問題で、どうせカットしないといけないないので、メーター売りの安価なものの方がよかったです。