シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.42 (702件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ モノタロウ
モノタロウ
49 / 税込 54
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。 【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
702件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-23
用途:
ショウサイフグ釣り用の仕掛けつくりに
対象商品:
22252518

ショウサイフグのカットウ仕掛けつくりに使用してみました。専用品は結構高いですが、この商品は品質的にも遜色なく、十分に使用できるものでした。素晴らしいです。

2021-10-13
用途:
理科の実験
対象商品:
22252615

ガラス管につなぐチューブとして購入しました。熱に強いので安心して使えます。

ひばり歯科・矯正歯科 様2021-07-27
用途:
小機械の保護用チューブに使用
対象商品:
45333924

精度が高く、きれいなシリコンチューブをこの価格で購入できるのは大変ありがたい。また購入します。

2022-08-16
用途:
装置排水用のホース
対象商品:
22252685

10mで安価なので、良かった。使いやすいので、また必要時に購入したい。

2021-06-18
用途:
旋盤クーラントポンプの入出ホースに
対象商品:
45333985

外径14ミリ+くらいのタケノコに12x16のこのホースがちょうどいい感じに入りました。クーラント流路は圧はほとんど掛からないのでホースバンドつけなくともにじみがありませんでした。

2021-08-05
用途:
メンテナンス用。
対象商品:
45333942

エンジン添加剤の注入時に、少しだけオイルを抜く必要があって。
使い心地は良かったです。

2021-05-29
用途:
キャンプ用鍋の取っ手の耐熱用。
対象商品:
45333942

これで、素手で柄がもてるようになった。
安いのは、穴の位置が中心からズレていることが多いが、これは問題なし

2人が参考にしています
谷吉 一弥 様2021-04-13
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
45333942

モノタロウブランドに整備に必要なものがあれば最近は購入することが増えています。
同等品が他社より安くて品質に問題のないものが多くて助かるからです。
こちらの商品は本当に安価だと思います。

2021-09-25
用途:
冷却水の転送
対象商品:
22252484

特に問題なく使えていますが、少し柔らかすぎで耐久性に不安があります。

2021-07-06
用途:
塗装作業時
対象商品:
45333994

商品はきれいで、丁寧に梱包されてきました。とても満足でリピさせていただいてます

2021-07-02
用途:
車のオイル交換に
対象商品:
45333942

シリンジに装着して使用しました。
オイルパンの底に溜まったオイルをきっちり抜くことが出来ます。

2021-06-11
用途:
クーラント、フルードなどの吸引
対象商品:
22252527

空の油さしの先に付けてクーラントを添加剤分抜き取った。特に問題なし。あとサイズが色々あるので、尖ったピンセット、千枚通しなどのキャップの代わりになる。

2024-04-23
用途:
オイルタンクのレベル
対象商品:
45333942

チューブの厚みが薄いのでフニャフニャです。使い物になりません。

2021-07-02
用途:
値段タグのとりつけ
対象商品:
45333933

細かく輪切りにし、かんざしの足などに値段のタグをつけるのに最適です。

2021-06-14
用途:
ドーシングポンプの部品として使用
対象商品:
22252518

交換用の部品がなく、探したなか、一度使ってみたら、ピッタリで、良かったです。当分使用出来ます。

Akala. 様2021-05-12
用途:
アクセサリーの金属アレルギー予防

作成しているアクセサリーに使用しています。
金属アレルギーがある方に対して肌に直接触れる部分にこのチューブを通して作成!
金アレする事なく使って頂けるのでイイです!

2021-10-08
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
45333942

ブレーキオイル交換作業時に使用。とても弾力性があるので、エア抜きバルブの太さが違っても使用でき、硬くならずに使いやすいが、もう少し厚みがあった方が良いかと思います。

2021-05-12
用途:
DIY

太めのチューブが欲しかったので助かりました。商品はとても綺麗で柔らかく伸縮性があり使いやすいです。

2021-03-19
用途:
熱帯魚水槽の排水
対象商品:
45333951

熱帯魚水槽の排水経路をDIYします。まだ、施工前ですが、仮組みで外径6 mmのSUSパイプにちょうど良く接続しました。
ホースクランプ併用して接続部の液漏れを防止します。
販売の長さですが、3メートル、5メートルといった長さもご用意できしていると尚良いかと思います。

2021-02-16
用途:
ブレーキラインのエア抜き
対象商品:
45333942

思っていた以上に柔らかかったので、付け外しが非常に楽になった。エア抜きの用途には充分だと思います。ただ、シリコン製なので下に置いたときにホコリが着くのが鬱陶しい。これは素材の問題なので仕方ないですね。

2人が参考にしています