シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.42 (702件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ モノタロウ
モノタロウ
49 / 税込 54
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。 【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
702件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
22252527

他社製品と比べても低価格で使用感は変わらないので良いです。

2023-01-30
用途:
メスティンのハンドルカバーとして
対象商品:
45333933

断熱カバーとして使用しました。 カバーとしては薄いですが満足しています。

2023-01-15
用途:
ウォッシャーホース交換
対象商品:
45333942

素材がたいへんしなやかで取回しがいいので楽に作業ができました。

新井ヒフ科クリニック 様2022-12-25
用途:
液体窒素のSprayの先端につけて
対象商品:
45333933

いぼの液体窒素のSpray治療の際 吹き出し口につけて 直接皮膚に押し当てます。 液体窒素の無駄な広がりもなく 局所的に冷凍出来ま。 小さなSiliconetubeTipは患者毎に交換して。。 Tipは消毒してその患者専用として繰り返し使えます

2人が参考にしています
2023-01-11
用途:
ロードバイクのフレーム保護
対象商品:
45333951

ブレーキワイヤー、シフトワイヤーがフレームに当たり擦れてしまうのが嫌で、アウターケーブルのフレームに当たる部分に適当な長さに切って入れています。
アウターケーブルにちょうど良いサイズで入ります。
こんな使い方する人は居ないでしょうね。。。

2022-07-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
45333942

ブレーキキャリパーメンテナンス後のエア抜き作業用に購入しました。
大量に使用するものではないため、1M単位で購入できるのはありがたいです。
もちろん、品質的に全く問題ありません。。

1人が参考にしています
2022-09-18
用途:
歯磨き
対象商品:
22252502

水圧で汚れを取る歯磨きのホースが劣化したので交換用に使用しました。サイズも長さもピッタリで最初の物より良くなりました

株式会社須藤オルガン工房 様2022-10-02
用途:
ガラスマノメーターに
対象商品:
45333967

水柱で風圧計測を頻繁に行う。柔軟性があり、寒冷時の硬化もなく使いやすい。

2022-09-28
用途:
工具のグリップ
対象商品:
45333985

番線カッターのグリップとして使いました。いい感じにフィットしました。

2022-06-22
用途:
測定器のエアチューブ交換
対象商品:
22252527

測定器内部のエアチューブ交換のため購入しました。柔らかくて取り回しやすかったです。その柔らかさ故にキンクで折癖がついてしまうこともありましたが、用途としては十分でした。当初は機器に合うサイズが7mmか8mmかわからなかったので1mから購入できるのと試しやすい価格だったことがありがたかったです。

2022-08-30
用途:
工具のグリップ
対象商品:
45333985

番線カッターのグリップに使いました。いい感じにフィットして滑り止めになりました。

2022-10-02
用途:
車ドアパッキン内装
対象商品:
22252615

商品が束ねて送られて来ましたが、チューブどうしがくっ付いてほぐすのが大変でした
品質はソフト感もあり良いと思います。

2022-05-11
用途:
バイクの燃料トラブル発見にも効果あります。
対象商品:
45333942

うまく燃料が流れているかチェックできるのが最大の利点だと思います。
当方も先日燃料フィルターを取り付けてこのホースを使用したのですがフィルターに不具合があり、燃料の流れを目視できたお陰ですぐに解決できました。
耐久性についてはこれからの検証となります。

1人が参考にしています
2022-09-12
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
45333951

商品には問題ありませんが、弾力がありますので、若干直径が小さいものを購入して、伸ばしながら使用するのが良い気がします。

2022-05-16
用途:
ブレーキフルードの吸引用
対象商品:
45333942

自動車のブレーキパッド交換やエア抜きの際にリザーバタンクから不要なフルードを抜き取るためにナリカのディスポーザブル注射器(50ml)にこの内径4㎜のシリコンチューブを10㎝ほど取り付けて使用しています。安くて使いやすくて便利です。

有限会社岡野工務店 様2022-08-26
用途:
バイクのブレーキオイル交換
対象商品:
45333942

前がパフォーマンスマシン、リアが純正ブレーキなのでブレーキブリーザーバルブの径も異なるので4mmと6mmを購入。特に問題無し。

2022-08-04
用途:
高温になる部品の保護
対象商品:
45333942

耐熱性が高く高温部分に使っても問題なかった。
素材が柔らかいので取り扱いが楽だった。

2022-10-08
用途:
金属フックの先につけて、滑り止めとして使います
対象商品:
45333933

5mm巾の平たいフックに被せるので、伸びを考えて、3mmの内径のチューブにしてみました。
思ったよりも伸びるし、抜け易いので、次回は2mm内径の物をお願いしようと思います。

2022-06-15
用途:
SOTOレギュレータストーブの足に
対象商品:
45333942

ST-340用に購入しました。12cmごとにカットして簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
2022-08-23
用途:
バイク、ブレーキフルード交換時に
対象商品:
45333942

普通の使い心地。長さ、しなやかさは適当で、これと言って不満はない。