- 用途:
- 電気機器組み立て
- 対象商品:
-
45522924
商品については、非常に満足しています、商品発送も即納にによって非常に助かっています。
- 用途:
- 配管時
- 対象商品:
-
45522942
良い商品が安く手に入り満足です。
近くでは入手が困難なので、重宝しています。
- 用途:
- ラジコン飛行機の整備
- 対象商品:
-
45522942
特に問題無く使用できています。。。。。。。。。。。。。
- 用途:
- いろいろ
- 対象商品:
-
45522967
ホームセンターと比べるといろいろなサイズ 種類があり重宝しております。
- 用途:
- ステンレスパーツの取付時
- 対象商品:
-
45522985
値段も安くて今のところ問題ありません。次回も購入しようと思っています。
- 用途:
- kumitate sagyou
- 対象商品:
-
05529702
tauhenn yokatta
mata onegaisimasu
- 用途:
- オリジナル商品
- 対象商品:
-
45522967
オリジナル商品に使用しているが、品質が良くて価格も安く、
満足している。
- 用途:
- 農機具に使用
- 対象商品:
-
45522924
農機具の点検や分解掃除のときステンレスボルトと一緒の出番です。
- 用途:
- 各種棚、加工品等のネジ締めに使用、サビないため多く利用しています。
- 対象商品:
-
45522942
特になし。価格が安いのがメリットです。今後も継続お願いします。
- 用途:
- ビスの緩み止め
- 対象商品:
-
45522951
規格品なので何処に頼んでも一緒なら
安い所に発注して正解でした。
- 用途:
- 手作り太鼓の材料
- 対象商品:
-
45522976
商品の品質面でも大変満足で、発送も迅速でした。有難う御座います!
- 用途:
- ステンレスフランジの固定
- 対象商品:
-
05529727
安価ですし,機能的にも問題は見当たりませんでした。
- 用途:
- 物干し台の取付
- 対象商品:
-
45522985
いつもボルトナット関連の商品は、こちらで購入しています。
3~4年ほど利用していますが、特に問題なく使用しています。
屋外での利用をメインに使っていますが、ステンレスの質も良いので、
多種多様な使い方ができます。
これからも利用させて頂きたいです。
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
-
45522985
機械整備で使用するのでコストが安く気にならないのは良い。
- 用途:
- 金具取付
- 対象商品:
-
45522976
100個単位で購入できるとよいので改善をお願いします。
MonotaROからの回答
- 用途:
- 共締用のため
- 対象商品:
-
45522967
標準品ですので問題はありません。
素早い対応に満足しています。
- 用途:
- 整備時
- 対象商品:
-
45522985
問題なく使えてロット数も少量で購入できて便利です。
- 用途:
- 手すりの取り付け
- 対象商品:
-
45522924
手すりがステンレスなので これもステンレスで統一した.
- 用途:
- 治具試作の材料として
- 対象商品:
-
45522967
短納期で入手できたので、顧客納期に間に合わせることができました。
- 用途:
- バイクのメンテに使用しました。
- 対象商品:
-
45522976
安心して使用出来ますし、品物に不安もございません。今後も使用して行きます。