パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEXのレビュー

平均満足度3.27(15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX ツインバード

自動車用の使い勝手のよいアタッチメント
狭い所にも届く2段伸縮式柔らかすき間ノズル
シート専用かき出しソフトブラシ
砂や毛をかき出すフロアブラシ
強力な吸引力(吸込仕事率180W)
サイクロン方式により吸込力を持続させ、排気もきれいなプリーツフィルターを使用
ダストケース・フィルターとも水洗い可能

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 22255966
2020-01-30
用途: 狭い場所の清掃
建設業・工事業

使いやすい、耐久性については使用が短期間なのでわからない。

対象商品 : 22255966
2019-09-30
用途: 溶着時のバリカス
有限会社ライジングテック 様(製造業)

吸い込みパワーが有り非常に良い、ハンディなので女性でも取り扱いに便利です。

対象商品 : 22255966
2019-05-13
用途: 掃除の時
株式会社ユザワ産業 様(建設業・工事業)

小さい割には良く吸う方だと思います。値段も安くいい買い物したと思います。

対象商品 : 22255966
2019-04-04
用途: 階段の清掃
ダイワロイヤルゴルフ株式会社 様(サービス業)

吸引力もありとても満足しています。また、重さも気になりません。

対象商品 : 22255966
2018-01-04
用途: 部屋の掃除
株式会社タカハシ 様

小さいのにかなり力があります。ほこりやゴミの取り出しも楽で、助かっています。

対象商品 : 22255966
2018-02-05
用途: 作業終了時、粉ものを吸い取る
株式会社DNP包装 様(製造業)

粉ものには、向いていないと思いました。粉が機械の中に入りよくなかった、

対象商品 : 22255966
2017-01-16
用途: 車内の掃除に活躍します!
有限会社エール急送 様(運輸・通信業)

小型ですが見た目よりパワフルです。
充電式ではないのいで電池の劣化もなく長く使えそうです。
車内掃除用の頻度なら充電式より100Vのほうが良いと思います。

対象商品 : 22255966
2017-04-13
用途: 車の車内清掃
建部藤原モータース 様

軽くて使いやすい。
吸引力もまあまあである。また、音も静かである。

対象商品 : 22255966
2016-05-23
用途: 空調装置のフイルター清掃
建設業・工事業

現場で使用しており耐久性を検証中です。落下等粗雑な扱いがあり割れ等の心配があります。

対象商品 : 45531586
2013-08-10
用途: 趣味で木のの加工を行いますが、作業で発生する木屑の処理に使っています。

作業の工程で発生する木屑を処理するのに、大きな掃除機では結構邪魔ですが、今回購入した掃除機は小型で使いやすく強力なので
非常に重宝しています。
横に置いて使っていますが、ホースが蛇腹であると尚良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 45531586
2015-12-01
用途: 車内掃除
有限会社青和無線 様(製造業)

7月に納入され始めて電源入れた時点で電源入らず、新品不良かと思った。何とか1回使用できたが、吸引力は全くない。
その後電源入らず。修理できないかとMonotaROのサイト内を見ていたらレビューを見ました。
皆さんの意見を参考にし、廃棄処分にします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。こちらの症状は初期不良が考えられますので、別途対応させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 45531586
2014-03-17
用途: 社用車の社内清掃用

最悪な商品でした。私も4回目の使用途中に電源が落ちて故障しました。
その後もまったく不動で何をやっても作動する気配もなく、
メーカー保証も有 償修理なんて とんでもありません
事業系(有料)のゴミで廃棄処分しました。
こんな商品は初めてで誰も直ぐ壊れる商品なんて買いませんし
世の中に絶対に出してはいけない商品です。
皆様も買うのは止め方がよいですよ。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
メーカーに確認させていただきました。

取扱い説明書にも記載させていただいておりますが、こちらの機種にはモーターの過熱を防ぐための内臓の保護装置がついており、その装置が働き、モーターの運転が自動的に停止したのではないかと考えられます。保護装置が働くのは下記の場合などです。(取扱い説明書より)
・フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転をし続けたとき
(誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の紛体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
・すき間ノズルでの長時間の使用
・吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
・夏季など室温が35℃を超えるとき
・吸気路、吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき

運転が自動的に停止したら、電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。
吸気路、吸込口につまっているゴミを取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

また保証期間は、お買い上げ日から1年間となっております。なお、保証期間中でも有料修理になることがあります。下記お客様サービス係までお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-337-455
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45531586
2014-05-12
用途: 掃除

吸い込み力は問題なし。
正確な時間はわからないが、5~10分程度連続使用しているとモーターが停止する。
一旦止まると1時間以上?は放置しないと再起動しない。

ものすごく短時間の使用用途以外ではゴミ同然です。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。2014年3月17日に同内容でレビューへの書き込みをいただいており、そちらに詳細を回答させていただいておりますので、ご参考になさっていただければと思います。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45531586
2013-07-09
用途: エアコン取り付け後の清掃
k'PRODUCE 様

使用回数3回程で吸わなくなって、本体が熱暴走!

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。商品の状態を確認させていただきたいので、別途連絡させていただきます。

対象商品 : 45531586
2013-05-13
用途: 休憩室の清掃
その他業種

2ヶ月で壊れました。
使用頻度は月2くらいだったんですが。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。
メーカー保障期間は一年間となっております。修理見積もりの内容によりましては有償となる場合もございますので何卒ご了承ください。別途ご連絡させていただきます。