SSHS 六角穴付き極低頭ボルトのレビュー

平均満足度 4.66 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
689 / 税込 758
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
自家用バイクに使用
対象商品:
49277995

部品取り付け等でボルト頭のでっばりが邪魔になる場合がありますがこれでスムーズにいきます 締め付け部の工具穴が小さくなるのでトルクは減るので注意払う必要があります

2023-05-23
用途:
自作機械の部品に
対象商品:
49277952

自作機械でどうしてもボルト頭が干渉する部分があり、こちらの品を見つけ解決しました。少量より注文できありがたいです。

2022-12-27
用途:
除雪機のジェットシューター取り付け用
対象商品:
49277995

HONDA除雪機にYAMAHAのジェットシューターを個人的に取り付ける際に、シューター側からボルトで固定する必要があるため、低頭で+ネジだとなめるので六角レンチで締め付けるこの極低頭六角穴付きボルトを使用しました。飛び出しがなく抵抗も無し。雪もよく飛んでくれます。ジェットシューター取り付け用に活用させてもらいました。

2023-01-28
用途:
バイクのローター固定用ボルトとして?
対象商品:
49278101

SHS-M8-25、M8の25mm低頭ステンレスネジ。頭の六角穴が純正では6mmに対し、低頭のため4mmと小さく、ネジロック等を塗布して固定した後は舐めそうな気がしたので、結局ローター固定用には使いませんでした。
クオリティーはいいので、強度がそれほどかからない場所があったら有効活用したいと思います。

2023-02-18
用途:
ディスクブレーキの取り付け
対象商品:
49277995

ここまで低頭のボルトは他にないので助かります。
通常のボルトだとフレームに干渉してしまいますが、このボルトがあったので助かりました。

2023-01-25
用途:
軽ダンプ荷台補強SUS板固定
対象商品:
49278083

荷台に3ミリステンレス板を張り付けるのに使用。新車に溶接するのも気が引けるので、シーラー4本接着剤代わりに使って荷台表面に塗り、この低頭ボルトで6箇所締め込みました。表面の出っ張りも最小限で邪魔になることも無さそうで〇。

2023-02-19
用途:
カバーの止めネジ
対象商品:
49277916

カバーパネルの止めネジとして使用。普通のネジと違い出っ張りが少ないので見た目がすっきりします。単価が安ければもっといいのですが。

2022-08-22
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
49277925

AE86のドアミラー固定ネジ(片側3箇所)の代替えとして使用しました。この場所は湿気が溜まり易く、純正のネジは錆びで固着するので緩める時に+ドライバーで頭をなめてしまう事から、六角タイプのSUSにしました。

2022-06-16
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
49278083

頭の厚みがとても薄いので出っ張りが気になる箇所に役立ちます
六角のボルト穴の深さもきちんとあるので強めに締め付けてもナメる心配もなく安心して使えます

2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て
対象商品:
49278083

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

2022-02-20
用途:
バイクのシートの固定に
対象商品:
49278083

バイクのシートの固定に使用しました。出っ張りがなく使用感が良いです。余りもバイクで使用しましたがスマートな装着ができて良いです。

2022-12-14
用途:
作業
対象商品:
49277961

欲しかった物が、安く購入出来て、大変に便利でした。

2021-12-02
用途:
マフラーサイレンサーの固定用に
対象商品:
49277986

目立たせたくないボルトと言えば低頭ボルトです。
六角穴の精度も良く満足できる品物でした。

2021-02-23
用途:
バイクカスタム
対象商品:
49278013

バイクのステップに社外のヒールガード取り付けに使用しました、こちらのボルトは極低頭でブーツや靴に当たる事もなく美観も大変良いです、購入して正解でした。

1人が参考にしています
2021-06-20
用途:
車両のカスタマイズに
対象商品:
49278092

ブレーキの遮熱プロテクターを交換するために購入しました。
ブレーキキャリパーを社外の大型タイプへこうかんしたため、ローターのサイズも大きくなってしまい、遮熱プロテクターを交換しました。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
機械改良
対象商品:
49277715

困った時の鍋屋バイテック、六角穴付き低頭ボルトです、本当に助かります。製作してくださってありがとうございます。入手が簡単はモノタロウさまの、おかげです。ありがとうございます

2020-11-11
用途:
バイクカスタム
対象商品:
49277715

極低い頭の穴付きボルトステンレスを探していました取り付け箇所がすっきりとしました

2020-12-22
用途:
バイクカスタム
対象商品:
49278022

カスタムによりかなりオフセットが出てクリアランスに厳しい所に使用しました。精度もバッチリで満足しています。

エクセルフィルム株式会社 様2020-11-02
用途:
ナンバー様に仕様
対象商品:
49278004

お客様のご要望で低頭ボルトを探していて購入。丁度良かったです。

鏡神社 様2020-05-28
用途:
DIY作品
対象商品:
49278031

木工品のアジャスト部分に使用したが違和感なくボルトらしくない取り付けができる。六角穴はサイズが小さいので締め付けの手加減は必要。