SSHS 六角穴付き極低頭ボルトのレビュー

平均満足度 4.66 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
689 / 税込 758
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
64件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エヌ・ケイ・エンジニアリング 様2022-08-04
用途:
JRの車両に使用。 極低頭部に塗装をする。
対象商品:
49277977

客先の指定で鍋屋バイテックの六角穴付き極低頭を指定されています。

株式会社北弘電社 様2018-01-30
用途:
歩道上設置機器ベースの据付用として
対象商品:
49277697

頭部厚さが約1mmと薄く、ボルト頭での躓き防止に大変重宝した。

1人が参考にしています
2017-12-29
用途:
バイクのボルトをこれに換装する
対象商品:
49277916

ブレーキディスクのボルトをこの極低頭ボルトに換装しました、見た目もスッキリだし、精度もよかったので満足です

1人が参考にしています
2017-11-01
用途:
自動車のフォグランプ取り付けに使用
対象商品:
49277986

ボルト頭の高さが低いので、ボルトが目立たず、すっきりした取り付け外観になります。

2017-07-30
用途:
アエラのステップキット補修用
対象商品:
49277916

中古で手に入れたAELLAのステップキットに付いていた、ヒールガード固定ビスの頭が傷んでいてカッコ悪かったので、同じサイズのビスを探していたところ、これがピッタリでした。細部の寸法が掲載されているので、オリジナルと同じ形状のビスを探すのにとても重宝してます。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
取り付け時
対象商品:
49277986

ヤマハバイクのディスクローターの取り付けに使用。
上の皿の部分の径が小さかった。
六角がすごく小さかった。

Garage di DESMO 様2020-02-21
用途:
オートバイの部品組付け
対象商品:
49278022

ステッププレートとフレーム取付部の隙間が4mmしか無く、通常のボルトでは干渉する所でしたが、この超低頭ボルトを使う事で3㎜のクリアランスを保てる事が出来ました。

1人が参考にしています
2017-03-13
用途:
バイクの補助灯の光軸調整ボルトとして
対象商品:
49277934

とてもきれいな表面で見た目もよいです これに栃木屋などのSUS製の段付ワッシャーを合わせて使用する事でとてもきれいな外観で仕上げる事が出来ます

1人が参考にしています
2019-05-27
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
49278004

写真で想像するより、非常に貧弱な商品でした。購入した私の責任ですけどね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-08-15
用途:
農業機械
対象商品:
49277986

近所で売ってないので助かります。最高ですよ!!!!

2017-05-15
用途:
ナンバー取り付け用
対象商品:
49277986

仕上がり状態もなかなかてまバフカケせて使用しています。

2016-04-22
用途:
部品の取り付け
対象商品:
49278092

これしか選択肢が無いというほど特殊なネジですが、すぐに届き助かります。
ネジ屋でも取り扱いが無いといわれていたものが、ここではすぐ買えてしかもすぐに届くので非常に感謝しております。

2018-02-08
用途:
車両取り付け
対象商品:
49278083

サイズもピッタリでとても良かったです。品質も満足しています。

2016-06-27
用途:
バイクの補修用
対象商品:
49278004

頭が邪魔にならなくてとてもいいボルトです。

2018-09-18
用途:
バイクのカバー取付
対象商品:
49277986

思った以上にボルト頭が薄くとても使いやすかったです。

緑邦産業株式会社 様2016-05-30
用途:
金具の固定
対象商品:
49278047

特殊サイズで他では見つけられなかったので助かった。

2017-08-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
49277995

近所のホームセンターでは手に入りませんので助かります
もう少し安いと嬉しいです

1人が参考にしています
2016-06-02
用途:
オートバイ
対象商品:
49277961

オートバイの外観に使用したので品の良いボルトで良かった。

2016-03-15
用途:
天体望遠鏡の鏡筒の固定に使います
対象商品:
49277706

プレートからの出っ張りも少なく、しっかり固定できます。

1人が参考にしています
2016-02-17
用途:
天体望遠鏡の鏡筒の固定に使います
対象商品:
49277715

天体望遠鏡の鏡筒の固定に使います。マッチプレートを使用した場合、通常のネジの頭の厚みでは、赤道儀と干渉する可能性がありますが、このネジを使ったため、安心して使うことができます。