小型ボール盤のレビュー
- 用途:
- 尺八や篠笛の手孔あけに使用
- 対象商品:
- 56420716
以前は篠笛の手孔あけにネズミ錐を使用していましたが、竹専用ドリルも販売されており、ボール盤でも出来るかなと思いつつ、モノタロウのHP上を検索したところ、小型で、性能の良さそうなボール盤が出てまいりました。自宅の部屋で使うので、持ち運びが簡単でないといけないのが一番です。このボール盤はそれにはもってこいの製品です。
肝心の性能ですが、この点も申し分ないです。
今では尺八や篠笛の手孔あけはすべてこのボール盤で行っております。
重宝な一品です!
- 用途:
- 角パイプの穴あけ
- 対象商品:
- 56420716
50x25角パイプへの穴あけにはコンパクトで、使わないときでも邪魔にならない感じです
但し上下の可動範囲が30m/m位なので、今回は大丈夫でしたが
説明に明記してほしかったです
- 用途:
- フライス盤に改造しました。(ボール盤としても使用可)サンプル作成
- 対象商品:
- 56420716
他のレビューで回転数が高いとの事でしたのでメインVR(Bカーブ100KΩ)を(Bカーブ250KΩ)に交換してサブVRを最大に絞ると超低速も可能になりプラやエンビ加工もOKです。カバーの部分にM6の全ネジを加工して取り付けるとネジ一回転で1ミリの作業が出来ます、お試し下さい、トルクは有りませんがこの金額であれば満足です、(プーリーを大きくしてトルクを大きくする事を準備しています)
- 用途:
- 真鍮/アルミ/鉄 材 及び 木工材の穴開け
- 対象商品:
- 56420716
20年の永きに渡り PROXXONのテーブルドリルを愛用してきたが寿命を迎えたため 当該機を代替え 購入しました。
ドリルのチャッキングもしっかりしており テーブルも いかついだけに かえってブレなく安定感がある。
願わくは ドリルヘッドを移動させ固定する際 ロックレバーの締め/緩めで行う形ですが このロックレバーが 20~25mm 程度 電源スイッチ面 当たりまで 出てくれていると もっと操作がし易い。
ロックレバーの締め付け軸棒の長さを 電源スイッチ面側に 20~25mm 程度長くしても 元材料費は さほど上がらない
でしょう!?
- 用途:
- 日曜大工でのアルミ材、銅板の穴あけ加工
- 対象商品:
- 56420716
長所・小形で置き場所をとらない。
短所・回転数の制御が出来るようになっているが高回転側だけの制御が可能で
低回転は出来ない。
結構、音もうるさい。
- 用途:
- ホビーの性格な穴あけ
- 対象商品:
- 56420716
想像以上の物でした。
ベースがガッチリしたダイキャストで出来ており、
ハンドル送りもガタも無くスムーズであり、
無段変速の回転が選べる。
この金額で本当に良い方に想像を裏切られました。
- 用途:
- プラケースに穴あけをします。
- 対象商品:
- 56420716
ストロークが足りませんでした。
ドリル刃を短いのを購入しました。
やたら、脂分が多いのでもう少し少なくてもよいかと存じます。
- 用途:
- 小型金属板、BOXの穴あけ
- 対象商品:
- 56420716
回転数が早すぎます。回転数のハイ、ロウの切り替えスイッチをつけて、最低時クルクル程度の回転が出来れば本器の利用範囲が大変広がると思います。
現在のスピードでは、ただの穴あけ機にすぎません。せっかく小型穴泣け器であれば、利用範囲を広げることを考えなければただの小型化機会で、本機の意味が半減しますと痛感します。
- 用途:
- 金属、木工の穴明け(軽作業)
- 対象商品:
- 56420716
価格の割にはそこそこ使え、軽作業にはこれで十分です。期待していたよりハイパワーで今後の作業が捗りそうです。モーター音が高めですが、価格を考えれば納得でき、お買い得でしょう。
- 用途:
- 現場でのSS材SUS材の穴あけ
- 対象商品:
- 56420716
とにかく小さい、軽い、デザインも良い が回転が早過ぎ。無断調整がついているので回転下げられればと思いましたがそれでも早過ぎます。木工用と考えた方が良いです。SUS材に穴を開けるのは無理があります、回転が早過ぎるのと、力を入れると回転が落ちてしまい、ちょうどいいかなと思っているとモーターが止まってしまいます。刃を研ぐ時間の方が穴を開ける時間より長く感じます。
- 用途:
- サッシの部品作成・現場での作業用
- 対象商品:
- 56420716
購入して非常に良かった。他社の同じようなものを使用していたが、何せ力がなさ過ぎた。これはこの形状にしては力がある。
他社の物はアルミ2mmくらいの物でも普通に穴を開けようとすると、何回かハンドルを浮かせて力をため込み
又、あける、という作業をしていたが、2mmくらいの厚さの物なら1発であく。現に私は現場で10パイのステンレス・ムク丸棒に
3mmの穴を開けている。(1回2~8ヶ所程)現場作業にはもってこい。※軽い・小さいので。前の物に比べれば雲泥の差がある。
知っている限りではこれが一番と思う。もちろん会社の作業場では大型のボール盤を使用しているが。個人的にはおすすめ品。
- 用途:
- 組み木製作に使用
- 対象商品:
- 56420716
コンパクトで低価格 組み木の穴開けには いい大きさで 邪魔にならなく しまうのに場所をとらない。
いろいろ探しましたが、モノタロウさんが よかった。
- 用途:
- 小型の造形物に対して垂直な穴あけ、その他
- 対象商品:
- 56420716
バイス取り付け時、バイス裏にチャックを取り付けているビスが有るのですがそのビスの頭の厚みがあるので加工無しではガタが有るので取り付けできません。
この商品を購入する人なら簡単な加工ですから出来ると思いますが印象は悪いです。
因みにサンダーでビスの頭を削り低頭にして取り付けました。
- 用途:
- 製品の穴開け作業
- 対象商品:
- 56420716
探している中でも、安価で購入しました。
サイズも手頃で場所を取らず、作業しやすい。