タイガーベースのレビュー
- 用途:
- エアコンの据え付けベース
- 対象商品:
- 58216155
エアコン室外機の樹脂製据え付けベースが経年劣化し、振動音が大きくなってきたので、こちらのコンクリート製タイガーベースに取り替えました。
取付ボルトも付属していて、特に何も追加することなく取り付けできました。
施工も容易で、品質もしっかりしているので、オススメです。
- 用途:
- 200L灯油タンク設置のため
- 対象商品:
- 58216191
重量感があり灯油タンクの重心安定しそうです。
発送も早く助かりましたが、4本中2本が中央部近辺でひびが天から底まで貫通していました。上のレールがあるからかろうじて折れないような状況。
梱包は、易損注意書きやプチプチで巻いてあり、段ボールも遊びなくタイトに絞られていたのですが、非常に残念な気持ちになりました。
過去のレビューを見ても、重量物運搬で運送も大変でしょうが、荷扱いの改善よろしくお願いします。
- 用途:
- 機器設置
- 対象商品:
- 58216146
以前はボルト・ナットが2組付属されていたが、今回は1組しか付属されていなかった。11個購入したので、予定外のボルト・ナット11個を追加で購入しなければならなくなった。付属品が変わった際は分かるようにしてほしい。こちらも確認しないで現場へ入ってしまったため、急遽用意することになり、ボルト・ナット11個以上に大きな出費になってしまった。
- 用途:
- エアコンの室外機の足
- 対象商品:
- 58216164
エアコンの室外機にはプラスチックの足が多く使われますが、数年で風化して劣化して不安定になります。
コンクリート製のタイガーベースに変えて安定しました。地震があっても室外機が倒れないと思います。
ただ、この商品は梱包に問題があります。
プチプチにまかれて段ボールで1個づつ梱包されていますが、宅配業者の扱いが乱暴なためか、梱包の段ボールはボロボロで、6個注文した内の2個でコンクリートの角がかけていました。
さらに、内包してある取り付けのボルトナットが輸送中に接触して、その部分もコンクリートにかけがありました。
もう少し、梱包を考えて欲しいものです。
- 用途:
- エアコン室外機の振動対策
- 対象商品:
- 58216164
2階ベランダに置いた2.8kwエアコン室外機から高負荷時等に低周波振動が出ていました。試しに防振ゴムなどを使ってみましたが今一改善されないので当商品をチョイス。結果、低周波振動は1/5程度になりベッドの位置を変えると就寝時も全然気にならないレベルに低減しました。しかし室外機の天板から低負荷運転時に小さいながらも就寝時に気になる程度の異音が出てしまうようになりました。天板を止めているボルトなども締めなおしたりしましたが改善されません。天板を手で押さえると収まるのであきらめて160円のブロックを買ってきて防振ゴム噛ませて置くと改善!もしかして最初からこれで良かったのか怖くて試していませんが本商品に不満はありません。もう少し安いといいと思います。
- 用途:
- 室外機設置
- 対象商品:
- 58216173
ひび割れしないように慎重にして運んでいます。
以前、開封すると割れていたこともありました。
勝手ながら、もう少し安心して運べるといいです。
- 用途:
- エアコンの架台
- 対象商品:
- 58216164
付属品のボルトナットの精度が悪いと言っていた方がおりましたが、ドブ漬けのボルトに普通のナットは合いません。ダブルナットにするならステンに交換することをお勧めします。
- 用途:
- エアコン室外の設置
- 対象商品:
- 58216191
重量がある為、しっかりした梱包でした。
取り付け金具も付属され、素人でも直ぐに、取り付ける事ができ
助かりました。
- 用途:
- アンカーボルトの打てない屋上へ雨量計の固定
- 対象商品:
- 58216146
付属の 3/8 のボルトの精度が悪く、市販の 3/8 のナットが入らない。
付属品同士なら問題ないが、ダブルナットにできなかったので、ダイスでおねじを切り直しました。
- 用途:
- 安いが、軽い
- 対象商品:
- 58216155
L-400を購入。
エアコン室外機の振動防止に購入してみたが、実際持ったところはかなり軽かった。
片手でガッと掴んだら握力だけで持ち運びできるほど。
軽量コンクリートなのかな。
両手でないと運べないほどの重さを想像していたので、若干失望した。
が、2個使えば室外機が風で倒れないようにする程度の用途はあるだろう。
他のレビューと同じで、端っこが軽く欠けてしまっていたが、これは仕方ないだろう。
- 用途:
- エコキュートの熱交換器のベースに使用します。
- 対象商品:
- 58216155
エコキュートの熱交換器用でいろいろ探しましたがコンクリート製で安定感も良く長持ちすると思い購入しました。
樹脂製よりも重量があるので安定して固定でき良かったです。
- 用途:
- エアコ増設の為に購入
- 対象商品:
- 58216164
長さ50cmを購入。重量もあり室外機を設置した際の安定感と振動音も気になりませんでした。
欠けた個所も無く。レールもアルミ製なので長期に使用できると思いますが、付属のボルトは錆そうなのでステンレス製を別途購入しました。
- 用途:
- 新設架台固定
- 対象商品:
- 58216155
何度もお世話になって何度もレビューしているが、未だに商品としての管理・梱包・出荷が徹底されていない。
輸送中(?)にぶつかり完全に角が破損していた事があり、報告後一度はしっかりと段ボールの中に紙の詰め物が当てられていたが、その後は梱包している段ボールに隙間が大きくその中で商品が動いている始末。
今回報告こそしなかったが、上部の角が一部欠けていた。
今後商品としてどの様に考えていくのかしっかりと検討して欲しい。それ次第では購入する商品を限定していかなくてはならないと感じる。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます