油性マーカー(丸芯)のレビュー
- 用途:
- 書く為に使用。
- 対象商品:
- 60858296
匂いがキツイ。
独特の匂いがします。
けっこう強烈の部類かも。
キャップを開けると、「匂い? インクのガスの蒸気?」のせいで、くらっと来る感じで、使い出して1週間位ですが、なかなか慣れないです。
マッキーだと消えませんが、これは、養生テープに書くと、
指で軽く撫でると消えます。
油性?なのでしょうか。
なんとなく、ホワイトボード用のマーカーに近い感じがします。
匂いも、そんな感じ。
紙に書くとコピー用紙程度なら2枚目まで浸みます。
つるつるした物は、簡単に消えるので、当方では、紙に書く用に使っています。
紙以外は、100均の2本入り油性ペンの方が良いですね。
黒と赤い以外の100均で安く売っていない色の買う様にします。
- 用途:
- 油性マーカーとして書く為に使用 簡単に消えます。 使い物になりません。
- 対象商品:
- 60858287
すぐに、インク切れになります。
使用してから、約2週間。
伝票に20文字程度のメモ書きを50枚程度でインク切れです。
かすれて、使えなくなりました。
uniのPROCKEYの4分の1程度
ダイソーの100円3本入りの半分程度
しかインクが持ちません。
ペンの重さ自体も
使用前が20.6g
使用後が17.7g
インクが3g位しか入っていません。
1円玉3枚分のインクちょっと量が少なくないですか?
uniだと
新品が28.1g
結構使って24.7g
でもまだまだクログロ書けます。
インクが少ししか入っていないようです。
安いけど、すぐにインクが切れる。
これなら、ブランド物のuniのPROCKEYを
1本買った方が結果的に安く済みます。
せめて、ダイソーの3本100円ツインマーカーより、
まともな品だと良かった。
ダイソーの3本100円ツインマーカーは、匂いもきつくないし
消えたりしないし、非常に優秀です。
この油性マーカーは、油性と言いながら、クリアファイルに
書いて、指でちょっとなぞると綺麗に消えます。
水性ペン以上に綺麗に消えます。
どうなっているんでしょうか?
uniのPROCKEYは、水性ですが、なでたぐらいじゃ消えません。
ゴシゴシしても消えません。
これは、水性なのですが非常に優秀です。
水を付けて、ティッシュで拭くと流石に水性なので消えます。
ダイソーの3本100円ツインマーカーは、指でゴシゴシしても消えません。
油性ですから当然です。
男前モノタロウ 油性マーカー何本かまとめて買ってしまいました。
非常に後悔しています。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として製造元に伝えさせていただきました。
メーカーからの回答は下記となります。
「規格上では下記のようになっています。
インキ量: 4.8g
筆記可能距離(参考): 300m
クリアファイルに筆記後、指で10往復、かなり強めに擦ってみましたが、
取れることはありませんでした。
筆記後すぐに乾いてしまうので、乾く前に触ってしまい消えてしまった
ということも考えにくいかと思います。
キープ品(直近1ロット分)を書いてみましたが、
クリアファイル、養生テープ上いずれも筆記でき、擦っても取れませんでした。
匂いに関してですが、アルコール以外の溶剤も含んでいますので
特異な匂いとして捉えられたのだと思われます。
お客様の現物を見ないことには状況確認できないかと思います。」
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- インクが出ない
- 対象商品:
- 60858314
値段が安く、レビューの評判も良かったので色を変え3本購入しました。
ですが3本とも全くインクが出ません。同じ色ならわかるのですが色が違うにもかかわらずです。使用したのは普通紙です。
値段的に返品の面倒なので捨てます。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- メーターBOXの蓋の裏に部屋№を記入する。
- 対象商品:
- 60858287
マジックインキに比べると芯が少し硬い感じがします。
なのでプラスチックに書くと、すべってしまう感覚が書き難いです。
- 用途:
- 出ない
色同時に購入しましたが、初めから全くインクが出ません。普通紙に使用しただけです。インク自体乾わいているのでは。
この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。