ラボジャッキのレビュー
- 用途:
- 工作作業
丈夫で使いやすい。質感も上質で作業場にあるとカッコイイ。
- 用途:
- 調整用レール昇降土台
- 対象商品:
- 60931455
このラボジャッキはコストパフォーマンス的には満足です。
がたつきが多少ある為、精度を求める様な使用方法でなければとても良い商品と感じました。
- 用途:
- 作業の高さ調整
- 対象商品:
- 60931455
ステンレス板のジャッキと比べると天板に堅牢感が無いが使用にはなんら問題ありません。後は継続使用でジャッキ上下の動きがスムーズな状態で保てるかどうかだと思います。
使用して1ヶ月程度経ちますがスムーズです。
- 用途:
- ボール盤に
- 対象商品:
- 60931455
天板は厚みも強度もあり、ボール盤の作業台の重さに負けることなく昇降できます。高さ調整がスムーズになり大変便利です。
- 用途:
- 溶接作業時の受け具として
- 対象商品:
- 60931455
角パイプの高さ調整が簡単に出来、とても便利です。天板に5ミリのゴム板を貼って使っています。
- 用途:
- 作業対象やレーザー水平器の高さ調整
- 対象商品:
- 60931455
弓なりに湾曲しているサーフボードの凹みを補修する際、樹脂塗布面を水平にするために以前からラボジャッキに興味を持っていて、今回チラシ特価を利用して試しに購入してみました。
塗装されたハンドル以外のパーツはステンレスとメッキされた鉄で出来ていて、見た目もシンプルだし作業場の湿気程度では当分の間は錆なさそうな良い作りです。上下の板はトレー状になっており、裏返してゴム足を入れ替えて使えば皿状にも使え、下側を裏返せばエッジが両面内側になり持ちやすいし、ゴム板などのクッションを貼って使用するなども出来そうです。また、最近ではポータブルのレーザー水平器が安く買えるようになり、工場内の大工仕事などで利用するのですが三脚では高すぎ、地面に置いたら低すぎ、台を使うと微妙な高さ調整が出来ないのですが、これを使えば高さを出しやすいですね。さらに、土間コンに勾配がついた作業場なのでロールキャブなどの工具箱を設置するときに1箇所だけキャスターが浮いてしまったりするときも耐荷重10kgとはいえ簡易的に下から支えるには十分使えそうです。(今までは木っ端を重ねて置いてたので大幅に見栄えが良い。)複数用途で使えるので多分追加購入すると思う。
- 用途:
- 化学実験時
- 対象商品:
- 60931455
液体撹拌時に使用しています。頑丈かつ安価です。より大型の商品も販売してください
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ボール盤の作業台の昇降
- 対象商品:
- 60931455
安いボール盤を買ったため作業台を昇降させるハンドルがついておらず重い作業台を右手でスライドさせて左手でロックしていました。ボール盤の買い替えも考えたのですが少ない投資で同じ効果が得られるラボジャッキに気が付き作業台の根元につけてみたところ快調に希望の高さに調整できるようになりました。お勧めです。
- 用途:
- 試験時にレベル合わせに使用。
- 対象商品:
- 60931455
従来はスペーサーを使用してレベル合わせをしていたが、mm単位で調整ができ便利です。
最低厚みがもう少し低いと良いと思う。
- 用途:
- 器具の高さ調整
- 対象商品:
- 60931455
価格は安価なのですが,天板を上下させる際に水平に上がらず,若干のねじれが生じるようです.遊びを減らせると良いと思います.
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 作業台の段差に対する高さ調整
- 対象商品:
- 60931455
今までに3台購入しましたが、使用感の点からハンドルが固かったり個々にバラつきがありますが、まぁまぁ使えます。
- 用途:
- 電子天秤を乗せる
- 対象商品:
- 60931455
ガタガタする。バランスが悪い。精密な作業にはむかないと思う。
天板を固定するネジの頭が天板からはみ出してる。
ゴム足を固定するネジが緩んでた。作りが雑。
- 用途:
- 狭い場所での小型重量物の取替修理の際に使用
- 対象商品:
- 53507336
使用の際は持ち上げるのでは無く支えていると云う使用方法ですが
思いの外 ハンドルが重たい