プロペラ刃のレビュー

平均満足度 4.74 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プロペラ刃 ハンサムグリーン
ハンサムグリーン
   
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-01
用途:
イセキ たすかるに使用
対象商品:
60951877

既レビューに紹介されているとおり、純正品より肉厚の替え刃です。
肉厚なので純正品より重量がありますが、エンジン出力とのバランスに不具合を感じることはありません。
安心して使える商品です。且つ安価なので十分満足しています。

2人が参考にしています
2018-10-30
用途:
畑の土手および木の周り
対象商品:
60951886

石や障害物がある場所は注意が必要だがツルの草などは最適です。一度使うとチップ刃は必要ない。

2018-03-14
用途:
荒れ地の草刈り
対象商品:
60951886

二枚刃の厚さには本品の1.8mmの他に1.6mm・1.4mmのバリエーションがあり、
薄くなるほど切れ味が鋭くなるのだが、本品の切れ味も充分に良い。
頑丈さは本品の独壇場。
柔らかい草から、ツル・小枝(5cm程度)までなぎ払うように粉砕してくれる。
草が上に乗りにくく、切れ幅が広い。
作業効率に優れた逸品だと思います。
摩耗して研ぐうちに250mm程度になったときが
軽さと破壊力がバランス良くて一番オイシイところ。
研いで使えば20回以上は使えて超経済的。
二枚刃の持つ危険性はこれが最大なのですが
私はこれを手放せません。

2018-06-15
用途:
牧草のような長い草を年に3回刈ります。
対象商品:
60951877

年に3回刈るのですが刈った草が散らばるので次に刈るときに先に刈った草が邪魔にならないです。買って良かったです。ただ、磨耗が少しあるので時々研ぐ必要があります。

2017-08-10
用途:
ISEKI たすかる にて使用
対象商品:
60951877

板厚が薄いとダメなのでコレをチョイス、安くて良い。

河本土木 様2017-05-23
用途:
草刈
対象商品:
60951877

飛び石の心配の無い草刈では、チップソーより遙かに早い作業が出来て、作業効率アップに役立っています。

2017-04-28
用途:
草刈り、特に硬い雑草がある所
対象商品:
60951877

雑草だけでなく、雑木もある所等で、使用するのですが、とても楽に切れます。刃こぼれしても、簡単に研げる所がいいです。

2017-04-06
用途:
畑の除草
対象商品:
60951886

自宅から近いホームセンターにプロペラ刃の販売がなく探していました。気持ちよく刈れます。

2018-04-26
用途:
畑の草刈り
対象商品:
60951886

雨天後に畑の草刈りをしました。通常の6割の時間で草刈りが終了。よく切れます。

2017-08-22
用途:
圃場の草刈り
対象商品:
60951877

切れ味があまり良くないので、刃先を研磨してから使用してみる

2016-07-23
用途:
255mmより品質が少し悪いかな?
対象商品:
60951886

コスパや切れ味などは満足ですが、
ただ、新品時で255mmの同商品よりも
明らかに振動が多かったです。

そのほかは255mmと同じだと思います。

2016-12-22
用途:
畦などの草刈り
対象商品:
60951886

フェンスやコンクリートの近くは、チップソーだとチップがすぐに摩耗したり欠けたりするが、これだと気にせず作業ができる。切れなくなってもサンダーで簡単に研げる。土や石がよく飛んでくるので保護具は必須。

2016-08-24
用途:
畦刈
対象商品:
60951886

メーカー名に惹かれて買いました。

嘘です。。。
石の多い畦で26㏄の2サイクル草刈り機にて使用してます。
最近は社会的に畦焼きも出来にくくチップソーで刈った後の枯草処理に困るので以前は刈り草が細かくなるナイロンコードで刈っていました。
ですが 切れが悪く、アクセル全開に近い作業で効率が悪く時間と燃料を浪費してました。
小石が多い場所なので2枚歯の使用は懸念していましたが、刈払機用安定板 ジズライザーを同時に使用して作業を行いました。
ナイロンコード四角より大げさですが作業スピード2倍、消費燃料70%位の作業効率が上がりました、
非常に気に入りました!
ですが大きさがウズラの卵位の小石が股間にヒットした時は痛かったです。
チップソーやナイロンコードの様な気軽さは無いですが、神経を集中して真剣に草刈りを楽しむには良い商品だといもいます。

2人が参考にしています
2016-10-13
用途:
コスパ、品質ともに非常に良い
対象商品:
60951877

石などのガツンと当たった場合、曲がりますが欠けません。
つまり重大な飛散事故のリスクが少ないです。
(焼き入れの具合かな?)

品質は、価格が安いのに耐摩耗性もいいので
わざわざ高い製品を選ぶ理由もないような気がします。

2016-06-20
用途:
畦畔などの草刈り
対象商品:
60951877

柔らかい草では良く切れ能率も良い、硬い草(太くて硬い茎やススキの根元等)ではボワンとした感じの反動が出る。刈刃は軽く軽量小排気量の刈払機に装着して柔らかい草用に使用するなら、疲れ難いと思う。

2016-08-08
用途:
草刈り
対象商品:
60951877

チップソーよりも安いし 研げば何度でも使えるし 草を綺麗に刈れます

2016-10-30
用途:
草刈り作業
対象商品:
60951886

ちょっと、重い感じでした。
丈夫で安心感は、ありました。切れ味は、普通でした。

2015-10-26
用途:
草刈り
対象商品:
60951877

以前から同じものを市販してる所で購入してました。今回モノタロウに掲載しているのをみて金額的にも悪くなかったので購入しました。他社製品もある中、この商品は厚みがあり強く、摩耗が少ないので気に入ってます。

2015-02-20
用途:
竹笹の下刈り
対象商品:
60951877

少しずつ刈ればチップソーよりよくかれます。時々やすりでこすれば切れ味が戻ります。