コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応のレビュー

平均満足度 4.45 (175件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。 【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
175件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
G WASH 様2018-10-04
用途:
研磨
対象商品:
60999416

商品説明ほど研磨力は無いと思います。
思い切って使えます。

2018-08-19
用途:
塗装の磨き
対象商品:
60999416

2000番のペーパー目が問題なく消えました。素人には充分な性能、価格だと思います。

有限会社タカヤマオフィス 様2018-05-21
用途:
妻の車のメインライトが曇って来たのでこの商品を使いました。
対象商品:
60999416

良かった。夜の照射能力が上がって喜んでいます。
私は疲れました。

3人が参考にしています
2018-03-30
用途:
車、バイク、金属磨き
対象商品:
60999416

いろいろ使えます。
まあこのコンパウンドで磨いてガラスコーティング剤塗るだけでも素人目には十分ピカピカに見えます。
さらに割引の日に全部モノタロウで揃えればかなりお手頃です。

3人が参考にしています
2018-05-17
用途:
車粉除去、鏡面艶出し
対象商品:
60999416

拭き取りも軽くムラも少なくツヤも良好です。
市販のガラスコーティングも乗りが良かったです。

2018-02-19
用途:
自動車ボディーの磨き
対象商品:
60999416

ノンシリコン・ノンワックスの研磨剤が安くて助かります。未だ手研磨しかしていませんが、良い感じです。

1人が参考にしています
2018-03-23
用途:
外部用カメラレンズの清掃
対象商品:
60999416

取り扱いが良く保管も容易で大変満足でした。
容量の少ない商品も有るといいかな!

2018-05-02
用途:
下地処理
対象商品:
60999416

ポリッシャーを用いてソリッド色ボデーのくすみ取りに使用。量が多いので気兼ねなく使用できる。仕上がりも良好。

2人が参考にしています
2017-12-24
用途:
車磨き
対象商品:
60999416

光沢もでるし、値段もお手頃でいいと思います!
また使いたいと思います。

1人が参考にしています
2017-07-18
用途:
自分の車用に使用
対象商品:
60999416

黒いボディーのツヤ出しに使ってますが扱い易いです。

1人が参考にしています
バイクショップミズノ 様2017-06-13
用途:
車磨き
対象商品:
60999416

高硬度塗膜液状コンパウンドを初めて使用したが、ものすごく艶が出てすばらしい。

CLOVER・AUTO・JAPAN 様2017-03-20
用途:
中古車仕上げ。
対象商品:
60999416

最終仕上げに使っています。問題ありませんが、もう少しWAX成分が強いと助かります。

2人が参考にしています
2017-03-13
用途:
自動車整備
対象商品:
60999416

コストパフォーマンスが高い。コーティングの前作業の為、ノンシリコン・ノンワックスを選択。最高ではないが不具合もない。

1人が参考にしています
2017-01-19
用途:
車の磨き
対象商品:
60999416

値段と見合っています、問題なく使用しています。
このところの寒波で、寒冷地ですので、車内で凍ってしまいました。
家屋内に持ち込み、自然温度で解凍。明日からの仕様がやや心配です。

2018-06-27
用途:
自動車のボディ
対象商品:
60999416

初めて使用しましたが
非常に使いやすかったです。
思い通りの作業が出来ました。

くるま屋 武蔵 様2017-06-10
用途:
塗装作業時
対象商品:
60999416

これ1本で問題なく仕上げまで持って行けるので楽です。

2017-08-31
用途:
研磨に
対象商品:
60999416

正直期待していたほどではなかったです。
あと表記や説明文が分かり難いですね。
研磨のレベルで言うと3Mのカット1くらいですね。ハード1程はありませんでした。
なにより長文の商品名ですとパット見、分かり難いです。
もっと簡潔に番手等の数字でお願いしたいですね。

5人が参考にしています
有限会社Kai And La 様2016-10-29
用途:
自動車磨き
対象商品:
60999416

3Mのカット1の代用として使用しましたが、値段も安く使いやすいです。出来れば、小分け用のボトルが付いてるとうれしいですね。

2016-09-29
用途:
自家用車の磨き
対象商品:
60999416

今回初めて購入しました。
今までは、ホームセンターで売っている物を使用していたのですが、量が少なく割高な気がしてきて、当商品を購入しました。
研磨力も満足しています。これからいろんなタイプの物を購入して試そうと思っています。

オーサムテックニチナン 様2024-09-24
用途:
車の研磨
対象商品:
60999416

ディテール作業で使用。トヨタ車、マツダ車、を各10台程して磨き後に白くモヤが残る。
普段BLTシリーズを使用しているが、これに変わる物は無いか模索中。

2人が参考にしています