コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応のレビュー

平均満足度 4.45 (175件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。 【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
175件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-05
用途:
塗装の研磨に
対象商品:
60999416

なかなか使い易くて、良かったので、再購入しました。

2015-09-21
用途:
塗装後の磨き作業
対象商品:
60999416

ここ数回購入してます、耐すりクリアー以外で使用してますが非常に気に入ってます。

2015-07-04
用途:
磨き
対象商品:
60999416

内容物に不満はないが、ボトルをそのまますばやく使えるよう 他メーカーのようにキャップに工夫してほしいです。

2人が参考にしています
2015-04-08
用途:
トラックや重機等のバフ掛に
対象商品:
60999416

以前までは他メーカーの値段が高い物を使用してました
モノタロウの商品を一度試しに使用した所、綺麗に輝きを取戻し問題無し使いやすいです。
値段も安いわりには量も多くお値打ちだと思います。

2人が参考にしています
2019-06-14
用途:
車のボディのメンテナンス
対象商品:
60999416

車のボディのメンテナンスに使用
車に塗ると結構粘つく感じがする
傷が落ちるが、コンパウンドを拭き取るのが結構大変

2015-03-26
用途:
磨き
対象商品:
60999416

磨くのに使いやすいです。

1人が参考にしています
へあーコントロール ちょきちょき屋 様2019-03-26
用途:
洗車の時
対象商品:
60999416

10年過ぎたアルファード水垢が、凄く目立ていたのが数回やると綺麗にツヤツヤ~濡れた艶になりました。

2015-02-25
用途:
塗装後の仕上げ
対象商品:
60999416

作業用途を問わないのでノンシリコンタイプを好んで使ってます。徳用サイズは助かります。

有限会社トータルカーカジ 様2015-06-27
用途:
ポリッシング
対象商品:
60999416

艶のない塗膜を蘇らせるのに便利です。

2014-11-21
用途:
塗装の仕上げで
対象商品:
60999416

他の方も指摘されていますが、ジェル状の本品を取り出す
には、不適当な入れものだと思います。ポンピングのシャンプーのような物にするか、思いっきり口の大きい入れものにして手が入るようにするか。チューブ状にしてしぼり出すか、のどれかの方が使い勝手が非常によくなると考えます。

1人が参考にしています
2014-10-24
用途:
磨き
対象商品:
60999416

値段からして、半信半疑で購入致しました。使ってみると 意外や意外!結構良いですよ~。
今の所 うちでは、中古車なんかの ツヤ出しで使用しています。
ボトルの口が厄介だ!とレビューでありましたが、自分は100均に売っている 詰め替えボトルにうつして使用しています。

2015-11-20
用途:
車のヘッドライトの曇り磨き
対象商品:
60999416

かんたんに曇りが取れ、クリヤーになりましたが、やはり内部の細かなひびまではさすがに無理で、ライトオンするとわかります。でも外見上は見違えるほどでした。

2015-09-24
用途:
塗装最終調整
対象商品:
60999416

何度もリピしてますが、安くていいです。
ツヤも出ますし、ワックス入りなので、ラクです。
何度もリピしてるので空の容器が増えて困ってます。
容器なしのブリスターパックもラインナップに加えて欲しいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2018-12-09
用途:
車の塗装
対象商品:
60999416

ポリッシャーにスポンジバフでつや出し目的に使用。10年落ちのホワイトボディのくすんだ部分に2000番の耐水ペーパーをかけた後、入念に研磨しましたが、思ったほどつやがでませんでした。研磨成分の含有率が低い印象を受けました。

2018-11-08
用途:
ガラスコーティング塗りこみ前の研磨
対象商品:
60999416

仕上がりには満足だったのですが、粘性が強すぎてなかなかボトルから出てこないのはツラかったです。
個人的には、もう少し滑らかだと使いやすかった。

2014-04-04
用途:
自動車の塗装面の磨き
対象商品:
60999416

品質は問題無しです。以前使っていた品より当たりが柔らかい感じで嫌な臭いも無く値段も安くて良いですね。ただ、容器の口から出しづらいので別のチューブ型容器に移して使ってます。例えば6本位まとめて購入したらモノタロウさんで移し変え容器をサービスしてくれたら嬉しいです。

1人が参考にしています
2014-05-22
用途:
車塗装仕上げに使用
対象商品:
60999416

塗装仕上げにパフ目が少なく 光沢も良く 仕上げが簡単に出来るから良い
と思う。
ただ容器が使いずらい コンパウンドが適量に出る容器を作ってほしい。

1人が参考にしています
2018-09-12
用途:
塗装後の作業時
対象商品:
60999416

磨き後のふき取りは良いです後容器の口が大きすぎて出すぎてしまうので改良してほしい。

2015-11-09
用途:
塗装面の研磨
対象商品:
60999416

粘度が高い。
ボトルから出すのがちょっと大変。
容器を改良したらとてもいい商品かと思います。

2014-04-16
用途:
ポリシャーにて車の仕上げ剤の一部として
対象商品:
60999416

大変よかったですが容器から大量にこぼれてしまい、容器の口の部分を改良してもらえると満足度5つ星なんですがこの部分の評価にりました。

1人が参考にしています