VベルトLA形スーパー AG-Xのレビュー

平均満足度 4.64 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
1,998 / 税込 2,198
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
83件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-09
用途:
自走式草刈り機で使用
対象商品:
68443882

大変気に入ってます。スパイダーモアーの駆動ベルトに使用、純正以上に長持ちすることを期待しています。

1人が参考にしています
カンサイエコワークス 様2019-06-05
用途:
キャンピングカーのエアコンコンプレッサーベルトとして使用
対象商品:
68443977

アエコンのガスコンプレッサーのVベルトはA型32inchでですが、JISの標準ベルトよりも、強度の高いSuperAG-X LA32に交換しております。
最大の理由は、ベルト交換&調整が一般的な工具では全く締め付けができないためです。過去には一度V-ベルト交換の為だけにエンジンを下した経過があります。現在はスエカゲカップリング・ラチェットセット No.CR3806で何とか交換ができるめどが立ちましたが、交換には3時間近い時間がかかりますので、耐久性のある本品を使用しております。

2019-09-17
用途:
草刈り機のベルト
対象商品:
68443882

メーカー指定のVベルトです。従来のSGに比べて1.6倍の耐久性との事ですが、あまり変わりがないような気がします。予備品として購入しました。

1人が参考にしています
霧島製茶株式会社 様2019-08-30
用途:
草刈機(ハンマーナイフ、ディスクモア)
対象商品:
68443916

普通のLA,LABを使っていたのだが今回値段は高かったが試しに購入。
耐久性に期待している。

2019-07-25
用途:
除雪機用
対象商品:
68444056

除雪機に取り付けています。耐久性も十分で、この商品が手軽に購入できるのがいいです。近場では売っていないので、

2020-01-23
用途:
除雪機
対象商品:
68444056

買ってから使用したところ 今までのベルトがあまり仕事をしていなかったかなと

2019-02-14
用途:
ヤマハ除雪機のオーガ用ベルトで購入しました。
対象商品:
68444056

交換後は、調子が良く除雪が出来ています。
値段も他店と比べて安く、定期的に交換が必要な物なので、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2019-01-12
用途:
草刈機のメンテナンス用
対象商品:
68443882

過去にも使用した実績があり、非常に耐久性が高い商品。

2018-12-15
用途:
農機具の修理
対象商品:
68443882

様々なお店の中でモノタロウが一番やすくて、品物もしっかりしていました。

2018-12-18
用途:
ヤマハの除雪機YT-1080EXオーガ用に
対象商品:
68444056

ヤマハの除雪機YT1080EXのオーガ用にLA-40二本取り付け、問題無く使用出来てます

1人が参考にしています
2022-07-06
用途:
粗線機のモーター用
対象商品:
68444074

何回かモノタロウでAG-Xのベルトを買っていますが、ゴムカスがたくさん付着していて内側もズレのようなものがありました。
今までこんなことはなかったので残念です。

2021-10-02
用途:
農機具のベルト交換
対象商品:
68444257

商品自体には何の問題も無かったが翌々日出荷のはずが3営業日後の出荷で土日を挟んでしまい届いたのは注文から1週間後でした。表記している発送日に間に合わないなら注文確定後に遅れる旨の連絡が欲しかった。こちらの都合で申し訳ないが作業予定遅れてしまった。

MonotaROからの回答

ご注文の時間によっては、翌日を当日と換算せていただいております。よろしくお願いいたします。

2019-07-16
用途:
スパイダーモアー用
対象商品:
68443882

値段は高いが、低規格のものとは耐久性が段違い。これしかない商品。

高瀬農園 様2018-11-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
68443882

純正同等で価格が安い。毎回、交換時には購入しています。

2018-10-25
用途:
農業機械
対象商品:
68444135

レッドベルトに比べるとかなり耐久力がありますので交換しにくい場所ではこのベルトで助かっています。

高瀬農園 様2018-09-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
68443882

農機具店の純正部品と同様の商品が安く手に入って助かっています。

2018-05-08
用途:
草刈り機
対象商品:
68443882

全く問題なく使用できた。純正品より安価に済んで助かった。

1人が参考にしています
2018-02-28
用途:
農業機械の部品
対象商品:
68443934

農業機械の部品だが、ちょうど良いサイズがあって助かった。

2018-07-12
用途:
草刈機 スパイダーモア
対象商品:
68443882

通常のVベルトよりしなやかで耐久性が高いと思われます。

有限会社 中島米穀 様2017-02-10
用途:
ベルト交換
対象商品:
68443961

買ったことのないような高級ベルト・・・モノタロウ価格だからこそ挑戦してみました。
たのしみです。

2人が参考にしています