VベルトLB形スーパー AG-Xのレビュー

平均満足度 4.85 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
2,998 / 税込 3,298
80件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アウル 様2021-02-15
用途:
除雪機の部品取替え
対象商品:
68444573

スムーズな対応です。取り付けも確実にでき満足です。ヤマハ除雪機の部品リストがあれば、今後のメンテナンスに強い味方です。

2020-12-27
用途:
農機具の修理
対象商品:
68445063

コンバインの交換用に使用しています。純正と同等性能でいながら価格は半分なので大変満足しています。

2020-12-07
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
68444582

古いヤナセの除雪機に使用。このタイプだと量販店等でも取り寄せと成る為に、品揃えの安定したコチラで購入。耐久性は未だ解りませんが、何にせよ消耗品なので。

1人が参考にしています
2020-09-11
用途:
コンバインの走行用ベルト
対象商品:
68444634

季節で稲刈りがスタートし、業者に依頼した所修理が時期を過ぎてからとの事で、自力で交換した所うまくいき、大満足です。

2020-08-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
68444713

WADO乗用草刈機の刈取部に使用しました。
ホームセンターになかなか置いてないのでモノタロウが便利ですね。

1人が参考にしています
2020-07-22
用途:
乗用モアのメンテナンスで使用しました。
対象商品:
68444546

乗用モアRM980の走行駆動ベルトに使用しました。
市販のベルトの中でも、丈夫なクラスのベルトが安くで入手できるのでとてもいいです。

2020-07-15
用途:
草刈用
対象商品:
68445045

発送が早く早速使いました 純正の値段の半額以下でしたので、 安く修理代すみました。

2020-04-26
用途:
除雪機
対象商品:
68444573

まだ除雪してないので不明ですが安いので1シーズン使えると十分です

2019-10-01
用途:
除雪機のオーガプーリーに

高耐久ということなので酷使しがちな除雪機のオーガプーリー側に使用してます。
高耐久タイプはホームセンターにはなかなか置いてないのでモノタロウが買いやすいですね。

2人が参考にしています
2020-09-29
用途:
コンバインに使用
対象商品:
68444975

信頼できるベルトメーカーなので安心して使用できます。

2019-12-22
用途:
農業機械のメンテナンス
対象商品:
68444792

コンバインに使用していますが、強度もあり、すばらしい商品です。

農事組合法人 長島稲作管理組合 様2019-10-05
用途:
コンバインの修理整備用
対象商品:
68444661

刈取用コンバインの脱穀駆動系には、Vベルトが使用されています。
過酷な環境での高性能高耐久が求められるため、これらの超ハイグレードベルトが不可欠です。他店よりも低価格で助かってます。納期がもっと短縮出来れば云う事無いです。

2019-12-06
用途:
コンバインのメンテ
対象商品:
68444792

コンバインのクラッチベルト交換しました。
丈夫そうなので期待してます。

2019-08-30
用途:
農機具
対象商品:
68444607

スーパーAG-Xは、Vベルトの中で、一番耐久性に優れています。

1人が参考にしています
2019-05-02
用途:
乗用草刈機オーレックRM95の走行用ベルトの予備に購入
対象商品:
68444537

スペアとして購入した為まだ使用していませんが、農繁期に突然切れた場合でもすぐ交換出来るので安心です。
取説で指定のスーパーゴールド1000がメーカー廃盤でしたが「代替品あり」と記載があった為すぐこの商品にたどり着くことができました。とても親切だと感じました。

1人が参考にしています
2019-04-14
用途:
農機具の修理
対象商品:
68444713

農機具のVベルト更新に使用 メーカー品はさすがに良い 価格が安いので財布にも良い 普通ベルトは心もとないので、概ねこのスーパーか他社のレッドを使用している

y・m・b 様2019-07-09
用途:
草刈り機の油圧用に使用
対象商品:
68444494

乗用草刈り機の油圧用ベルトに使いました。スムーズな走行になったようです。

霧島製茶株式会社 様2019-06-13
用途:
茶園管理機
対象商品:
68444801

普通のLBベルトを使用していたがAG-X農用を初めて購入してみた。耐久性が有りそうで期待している。

2019-05-18
用途:
芝草刈作業
対象商品:
68444582

自走式のロ-タリ-モアの走行用及びロ-タリ回転刃に使用しています。
LB55・LB37ともにテンションプリ-により動力が伝わると、とても力強い瞬発力を感じ、速やかに作業が進みます。古い機械ではありますがおかげで頼もしい相棒になっています。

ファクトリィ・イシイ 様2019-01-04
用途:
除雪機の駆動用
対象商品:
68444582

以前発売されていたゴールドベルトよりも耐久性があるようで、標準品よりはかなり耐久性があると思います。使い方にもよると思いますが標準品はすぐに切れる印象がありましたが、こちらはかなり長持ちで、いつ取り替えたか記憶に無いくらい長持ちしています。お値段以上のクオリティで大満足です。

2人が参考にしています