スペーサー リングのレビュー

平均満足度 4.75 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スペーサー リング イマオコーポレーション
イマオコーポレーション
169 / 税込 186
56件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-13
用途:
リール(釣具)のハンドル取り付けスペーサ
対象商品:
75850993

お店で探しても見つからなかったのですが、丁度欲しいサイズの商品があって助かりました。

Perfom 様2019-03-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
75851176

オートバイのカラーが必要になったので注文しました。
もう少し幅がある商品があればそちらを注文したと思います。

1人が参考にしています
2019-03-19
用途:
車のホイールナット穴の調整用
対象商品:
75851133

最近多いアルミホイールのハブボルト12mm/14mm兼用穴が大体15mmで、イマオさんの12-15Φ8mm厚が見事ピッタリ合います(今までにENKEIさんとSSRさんで実証済み)。まるでハブリングを付けたかのようなフィット感でホイールナットに余計な負担が掛からず(と思ってる)めっちゃお気に入りです。

2019-04-15
用途:
ドアーの補修に使用しました。
対象商品:
75850993

予想以上の効果があって、これだったらもっと早くやればよかったと思います。

2019-04-10
用途:
バイクの改造
対象商品:
75851011

値段の割には制度が良く安心して使えます。
微調整が出来るようにもう少し薄いものがあると助かります。

2018-12-23
用途:
トイレのドアヒンジ用
対象商品:
75851002

トイレのドアヒンジのリングが壊れて探したところ、丁度良いサイズでした。10年以上してからなので、4個買ったので、まあ、20年以上持つかな?試し買いなので、一生分の為にもう少しあったら良いかも?

2019-01-13
用途:
自動車の足回りに
対象商品:
75851072

スタビライザーとサスペンションアームをつなぐためのリンク作成のため、ピロエンドと併せて使用しました。10サイズのピロエンドと併せて使用するためには、内径10-外径12の方が良いと思います。

青木自動車 様2018-10-02
用途:
自動車整備時に
対象商品:
75851124

ダンパーを他車流用する時に使用しました。
ステンレス製で、よかったのですが思ったより、ワッシャーぽく無くてただのパイプの輪切りの様でした。
サイズの詳細がほしいですね。

2018-08-24
用途:
ネジ止めする際に間に噛ますため
対象商品:
75850993

ステンレス製なのでしっかりとしている。
2、3、4、6mmの4種類を購入したが、5mmサイズが無いのが少々残念。

シオサイト 様2018-06-01
用途:
趣味で製作している、メインの部品です
対象商品:
75850993

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

2018-05-16
用途:
車のシートベルトの部品として使用
対象商品:
75851106

シート取り付け部にパーツを取り付けるのに使用、ベルトのボルトが入って相手方の部品の内径に入るスペーサーを探してまして、こちらでピッタリの物を見つけました。他にも色々お世話になってます。もうちょっと楽に見つけられると良いのですが、贅沢は言ってられませんね。

2018-08-01
用途:
ドア蝶番の調整で使用
対象商品:
75851011

近くの大型ショップ店で売ってなかったので、ありがたかったです。

株式会社タスカル 様2025-02-28
用途:
室内ドアの底上げ

床リフォームで、3mmのクロスタイル貼り付け時に、リクシルの室内ドアと床との隙間がないので、底上げに使用した。

2018-03-02
用途:
ドアの蝶番の高さ調整
対象商品:
75850993

築35年ともなると蝶番もすり減ってきてドア枠とドアがこすれ始めたのですが、このスペーサーでスッキリ解決しました。

2019-02-13
用途:
車椅子の車輪交換
対象商品:
75850993

用途サイズも多く選択には困らなかった。また、注文します。

2018-04-16
用途:
自転車のリアハブ調整に使用
対象商品:
75851097

軸径に対して少々サイズが合いませんが特に問題なく使えています。
現在、試験走行中なので不具合出れば他のものも検討しようと思ってます。

2018-04-11
用途:
リールのスペーサー
対象商品:
75851124

品揃えが豊富で便利です。出来れば小口でも送料無料がありがたいのですが。

2021-02-07
用途:
ナット締付用
対象商品:
75851011

アンカーが打ち込まれておらず、金具固定時ナットが締めきれないため
遊び分のスペーサーとして使用。もう少し幅の種類があるといいです。

2017-11-16
用途:
車の補強バーで
対象商品:
75851151

もう少し厚みの種類があると良いかな?
それか格安で特注もあるとね

2020-04-16
用途:
点火プラグのスペーサー
対象商品:
75851072

ネジ長が12.7mmのCR7HSAが標準プラグのオートバイに、ネジ長が19mmのCR7EKを取り付けるために使用。NGKのB品番のプラグではポッシュから6.5mmスペーサーが発売されていますが、C品番ではそのような製品がないため、これがその代用となります。取り付ける際には、プライヤーとプラグレンチを用いてプラグガスケットを一度プラグから外して、スペーサーリングを差し込んでから再度ガスケットを取り付け直す形を取った方がよいでしょう。
ネジ長表記がHやHSのプラグは、標準指定のプラグ以外は熱価を変更する程度しか選択肢がない場合が多いのですが、スペーサーを用いれば、E表記のイリジウムや多極プラグなどを選択できるようになります。

1人が参考にしています