エアーコンプレッサー 12Vのレビュー
- 用途:
- 自宅でタイヤの交換作業
- 対象商品:
- 76232292
基本は、夏と冬のタイヤ交換を自宅で行うときに利用します。
コードの長さは十分です。作動音は結構大きいので、近隣に注意が必要かな。
ドライブ旅行の時も用心のため車載してます。
- 用途:
- 月極めガレージでのエアー補充
- 対象商品:
- 76232292
使い始めたばかりなので耐久性は分かりませんが、必要十分な性能でコスパは最高かと思います。
今回は保管の為に空気圧を高めに入れたのですが、2.8以上入れる場合はかなり時間が掛かります。
また、4本を2.0→2.8へ補充した後、コンプレッサーが少し熱くなってました。
- 用途:
- 車、バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 76232292
10年ちょっと前にモノタロウで購入したコンプレッサーを今も使ってますが
圧力計の表示のズレが日に日にひどくなり、新調しました。まだ現役ですよ。
使い勝手は今までのものと変わりなく使えますが、
音・振動も新しいものは静かで良いです。
最後には、エアゲージで確認するので、圧力計の数値はあまり当てにしていませんが
ある程度は当てにならないとね。
- 用途:
- 車の常備品
- 対象商品:
- 76232292
軽トラックなら、重い物を載せる度に、タイヤの空気圧を高くする必要があるのでこのポンプは必須ですし、乗用車であっても、たまたま遭遇した自分や他車のパンクに対応が可能な場合もあります。自転車にも対応出来ますしね。
- 用途:
- 浮き輪やバイクの空気入れ
- 対象商品:
- 76232292
ビニールプールや浮き輪、車やバイクの空気を入れる際に重宝してます!アタッチメントが豊富で12Vで簡単に使えます!値段が安いので直ぐに壊れるかも?って思いましたが、今のところ全く問題なくつかてます!壊れたらまた買いますけどね!
- 用途:
- バイクタイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 76232292
ビッグバイク・スクータのパンク修理で使いました。
もう年なので若い時のように、自転車の空気入れのポンピングがつらくなってきたので購入しました。
使うとなんと楽なこと!音は大きめですが値段が安いのでこれで十分です!壊れたらまた買います!
- 用途:
- 空気充電に
- 対象商品:
- 76232292
タイヤの空気充填につかってます!車以外にもつかえるように、アダプタが付属しているのは、さすが、モノタロウさん!よくできています!
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
- 対象商品:
- 76232292
応急修理用に車載しました。
パンク修理キットと一緒に車載していると、
液タイプのパンク修理剤を使わずに済むので良いかなと。
- 用途:
- 100v電源の無い場所のエア調整
100vが取れない場所でのエア調整に使用しています。
シガーから電源がとれますので出先で便利です。
小型農機や軽トラですと全く問題ありません。
アダプタがいくつか付属していますので未確認ですがゴムボートやエアマットにも使えると思います。
耐久性はわかりませんが良い商品です。
- 用途:
- バイクタイヤに使用
- 対象商品:
- 76232292
コスパ高いです。
200Kpaの充填に約1分。
50Kpa程度の補充なら手動ポンプの方が便利ですが、タイヤ交換などゼロから充填する場合は当製品の方が楽ちんです(^^)
エアゲージとの比較したところ空気圧は概ね合ってます。
ゲージが小さい上、目盛りが多い(最大1000Kpa)ので視認性の悪さは改善点だと思います。
コードも収納しにくいので、スペースを広げ蓋付きにすると、より使い勝手良くなるはずです。
- 用途:
- タイヤ空気圧管理
- 対象商品:
- 76232292
スタッドレスタイヤに交換する前に適正空気圧にするために使用しました
音はそれなりにしますので使用する場所と時間は考えたほうが良いです
体感で10kPa上がるのに10秒くらいで入りました 意外と速く感じました
コンパクトで車載しておくのに良いと思います