エアーコンプレッサー 12Vのレビュー

平均満足度 4.16 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーコンプレッサー 12V モノタロウ
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。 【用途】自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
212件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
76232292

音が大きくて周辺が気になります。圧力の上がりに時間がかかりました。
でも重宝していますが、口のレバーが固くて折れそうです。

1人が参考にしています
2019-03-15
用途:
自転車、一輪車の空気入れ
対象商品:
76232292

コンパクトで延長コードの長さも十分あり、使い勝手が良い

2018-11-19
用途:
タイヤ交換後の空気入れ
対象商品:
76232292

以前使用していたものより、空気圧が正確に表示されて満足です。
また、電源コードの長さも十分でした。
しいて改善事項があるとすれば、もう少し音が静かであれば良いかな。

1人が参考にしています
2019-02-03
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
76232292

手動で空気を入れてもいいのですが、やはり電動に頼りたくなります。値段も良いです。しいていうなら動作音が大きいかなと思います。

2019-01-15
用途:
トラクターのタイヤに空気を入れる
対象商品:
76232292

今迄手押し式の自転車用のポンプを使用していたのですが、トラクターのように大きなタイヤですととても手間が掛かり疲れてしまっていましたが、これであっという間に空気を入れる事が出来ました。これからは楽々です。助かりました。ただ、軽トラックのシガーライターから、モノタロウのコード付3口電源ソケットを介して使用した所ソケットのヒューズが切れてしまったので、容量を確認してから使用されることをお勧めします。

2人が参考にしています
ハッピーアワー 様2018-12-10
用途:
タイヤの空気圧調整
対象商品:
76232292

前タイプのモノタロウブランドコンプレッサーが壊れた為本器購入。
使ってみたところ、前器よりも1分間の排出空気量が増えて短時間で
希望圧になりました。
本体にゲージが付いてますが、低めの表示でした。
目安として使用し、エアゲージで再確認したほうが良いです。
本器使用時、本体が振動で動きまわらなくなっていました。
前器では飛び跳ねていたので改良されたのかも。
価格を考えると一台あっても良いと思います。
これからのシーズン、冬タイヤ交換時空気圧の調整が必要ですし。

1人が参考にしています
2019-12-14
用途:
タイヤ交換時に活躍します
対象商品:
76232292

空気圧計が不正確です。余分に空気を入れたと思っても、空気圧計で測ると所定の空気圧が入っていないことが多々あります。
空気圧計、もっと正確なものにして欲しい。

1人が参考にしています
坂田運送 様2018-07-27
用途:
外出時のパンク
対象商品:
76232292

軽自動車で、配送の仕事をしています。
仕事中の、パンクは、スペアータイヤに交換している時間がないので、とりあえずこのコンプレッサーで、空気を入れてやり過ごしています。
緊急用なので、コンパクトで助かってます!

1人が参考にしています
2018-09-16
用途:
マイカーや原付バイクに使用
対象商品:
76232292

物理スイッチのオンオフで空気を入れるというシンプルさには驚きましたが、この価格でしっかり機能しており大満足です。
これでわざわざガソリンスタンドまで行って、という事をしなくても、高速に乗る前にちょっと高めに空気を入れて、と行ったことが簡単にでき助かります。

2018-07-17
用途:
車のタイヤの空気圧調整
対象商品:
76232292

口コミにもありますが、バルブへの接続部分に不安あり!車載用としては満足しています。

2020-05-08
用途:
車からのエアー元
対象商品:
76232292

外出した時にエアーマット等のエアー注入用として購入したが、まだ使用していません。

2018-04-03
用途:
車のタイヤ空気圧調整
対象商品:
76232292

車載用エアコンプレッサーが寿命のための購入です。価格も同等品の中で最安値であったので購入しました。前のコンプレッサーも12v電源でしたが、それに比べサイズは小さいのに音も小さく、充填能力も高く満足しております。

1人が参考にしています
2018-03-30
用途:
パンク修理
対象商品:
76232292

最近の車はスペアタイアが省略されており。薬剤を注入して空気を入れることで対応しています。いざという時の為に、車に積んでいます。使用時の音はうるさいですが非常用と思って我慢です。非常にコンパクトで軽いので車に積んでおくのにお薦めです。

2019-10-04
用途:
タイヤの空気入れに使っています
対象商品:
76232292

とにかく、商品は直ぐに届くし、リーズナブルで使用に問題ない。
便利に使わせてもらっています。

2018-03-06
用途:
パンクの時
対象商品:
76232292

4キロ必要な非常タイヤがちゃんと膨らむのには驚きました。

2018-01-25
用途:
自家用車のエア調整
対象商品:
76232292

コンパクトで車載に便利です。付属の圧力計は参考程度にして、別途エアゲージで空気圧を確認しています。タイヤローテーション時などにこまめに調整ができてとてもコスパの用製品です。

2018-01-05
用途:
車載工具の一部
対象商品:
76232292

音や振動は大きいが安価な他製品と比べても遜色無いレベルです。価格が安いので各車1台搭載するつもりなのであと2台リピートします。ホース、電源ケーブルが本体に収納出来るのがありがたいですね。

2023-11-13
用途:
一瞬でヒューズが飛んだ
対象商品:
76232292

TPMSから空気圧不足の警告が出たためこちらを使用し補充。時間にして5分少々、3本目のタイヤの空気を補充中でヒューズが切れました。
取説にコンプレッサーに10Aの電力必要って書いてるのにヒューズも10Aなので当たり前といえば当たり前なのかな?と。
車用のヒューズは持ち合わせていますが、管ヒューズタイプだったのでもしものときの使用中に本当にヒューズが切れたら無用の長物になってしまいます。対策を求みます。

ツグマ 様2018-03-04
用途:
自家用車タイヤ管理
対象商品:
76232292

14インチタイヤを希望の空気圧にするには充分でした。コードの長さも余裕有りました。

2019-02-02
用途:
タイヤ交換時に使用します。
対象商品:
76232292

同じような商品はよく見かけますが、空気バルブとシガーソケットを本体収納するアイデアは良く出来ているのでは。