【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.10 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)
Namekawa(滑川軽銅)
1,398 / 税込 1,538
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
30件中 21~30件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-18
用途:
ダンプ架装材料
対象商品:
89209486

とにかく納期が早くて助かりました
品質、切断寸法も勿論大丈夫です

2020-07-04
用途:
ダンプ架装材料
対象商品:
89209434

品質、寸法何の問題もありません 到着も早くて助かりました

秘伝塾 様2019-10-18
用途:
真空管ステレオアンプのシャ-シ-として使いました。
対象商品:
89209461

寸法等は非常に精密に切削されており、アルミ板自身も強度も十分で所期の目的を達成いたしました。なお配送等も迅速で本当にありがとうございました。これからも必ず貴社にお願いするつもりです。

2022-01-27
用途:
治具の表示パネルに使用
対象商品:
89209443

サイズのカットも出来て、価格的にも安い
2mm厚からあれば、一番良かったのですが、3mmは後加工するのにちょっと疲れます。

1人が参考にしています
2018-02-19
用途:
一般作業
対象商品:
89209294

店頭販売していないので助かります。ただ指定日配達を頼んでいないのに配達が連休明け指定になっていたため到着まで5日待つことになってしまいました。

2020-05-23
用途:
監視カメラの取り付け台として
対象商品:
89209154

注文してから到着するまで、余りにも時間がかかり過ぎました。

2017-12-25
用途:
自作ステー
対象商品:
89209163

大きさも選べて便利でした。
また利用したいと思ってます。

2015-07-06
用途:
バイクの部品製作
対象商品:
89209242

硬めのアルミでいい感じ。

2018-12-06
用途:
案内板のベースプレート
対象商品:
89209312

300mm×200mmの板を10枚注文しましたが、届いた板全ての寸法が301mm×201mmと1mmずつ大きかったです。また、板端のバリが酷いのと、側面の切り跡も粗く青いペンキが付いていました。アルミ板そのものの品質には満足しているだけに残念です。今後もこちらで注文をしたいので、改善をお願い致します。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
監視カメラ設置用のステー作成
対象商品:
89209443

製品表面を覆う保護シートに靴の足跡がついていた。製品自体に問題はないため使用したが、気分は悪い。改善を期待する。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。