低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1のレビュー

平均満足度 4.42 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
699 / 税込 769
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
64件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-07
用途:
汎用溶接機用に購入
対象商品:
89487675

汎用溶接機の消耗品として購入。汎用溶接器で生活用品の修理・補修に役立つ。

2020-11-19
用途:
溶接作業
対象商品:
89487675

100vの溶接機で使用、単管と単管ベースを溶接しましたが、問題なく溶接できました。

2021-04-05
用途:
ガーデンテーブルの修繕
対象商品:
89487727

消耗品は、安いのが一番!!(*^▽^*)
また購入したいと思います。

2019-08-28
用途:
農機具等の修繕
対象商品:
89487727

鋼板部へ薄板溶接時1.4では溶接部が部分的な仕上がりでしかなかったが、1.6だとややきれいに繋がり、ありがたい製品に感謝です。

荒木 様2019-10-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
89487666

細くてスパークしやすいので小物の溶接に適しているので。満足です

2020-12-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
89487666

現在使用中のものと同じなので問題ないと思います。ありがとうございました。

2019-04-10
用途:
溶接作業
対象商品:
89487666

SUZUKID IMAX80で使用。
低い電流の時はこれで十分です。少し電流を高くすると溶けすぎてしまうので、1.6と併用しています。今回はお試しで、200gを購入しましたが、再度500gを購入予定です。

2019-03-21
用途:
軽トラ外装穴あき修理
対象商品:
89487666

完全に穴あきがあり、パテ込では無理でした、板金を加工して点付しました、薄板でしたので直接溶接は余計穴がでかくなったので、2.4溶接棒の被膜を取りアースとし熔加棒にして、ようやく加工出来ました。

2019-04-27
用途:
100Vの小型溶接機に
対象商品:
89487675

1.4だと細くて2.0だと太いので1.6を使っています。1.8というのもあればいいかなと思います。

1人が参考にしています
2019-03-04
用途:
アングル溶接
対象商品:
89487736

イクラアーク溶接機100/200Vにて使用。
電圧200V、電流70Aで、きれいに溶接できました。
次回は、普通の溶接棒を購入しようかと思っています。

2019-02-25
用途:
小物・仮付け
対象商品:
89487781

小物と仮付けで使っています。
使用している溶接機はバッテリー式ですが、火の出は普通です。
ちょっとした用途には最適ですが、本溶接用には用途に
適した溶接棒を使うべきだと思います。

2019-03-10
用途:
溶接
対象商品:
89487684

溶接のスキルが上がったのかと、錯覚するくらいうまく作業ができる。

2019-03-19
用途:
機械整備
対象商品:
89487727

最初のアークが飛びやすく、使いやすい。もう少し長さがあればなおいいんだけど。。。

熊工房 様2018-11-15
用途:
溶接
対象商品:
89487675

普通に使えます。
アングルとメッシュを溶接しましたが、問題なく使用できました。

2018-11-15
用途:
バイクのフレーム補強に…
対象商品:
89487675

シートレールに補強として渡り板を溶接しました。フラットバーもフレームも肉薄なので細い溶棒でないとフレームが溶けてしまうので重宝しました。

2019-12-28
用途:
溶接作業
対象商品:
89487763

何回目かの購入ですが問題なく使えています。価格も安く助かります。

堀越畳店 様2018-05-04
用途:
鉄鋼材の溶接
対象商品:
89487736

いろいろな溶接棒を試したが いつでも安定した火花がとばせる、スターの赤箱に かぎる。板厚2,3mmでもじゅうぶんに溶接できる、2mmと2.6mmの2種類が 扱いやすく最高です。

2018-06-21
用途:
自動車のパーツ作成
対象商品:
89487675

近くのホムセンより安かったのでついで買いしてしまいましたw

1人が参考にしています
2018-10-16
用途:
SS材溶接
対象商品:
89487763

私の持っている100Vアーク溶接機は低電圧軟鋼アーク溶接棒でも2.0mm以下でないと母材が解けなく溶接できないので選択して使っている。

1人が参考にしています
合同会社物理工学研究社 様2018-05-31
用途:
溶接作業
対象商品:
89487711

近隣のホームセンターで購入した製品と比べて性能が優れていると感じました。

1人が参考にしています