トランシーバー 特定小電力のレビュー

平均満足度 3.74 (125件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
モノタロウ
9,998 / 税込 10,998
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km) 【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
125件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-09-15
用途:
敷地内の作業連絡とり用
対象商品:
89737444

ブザー呼び出し機能が無いのが非常に不便。
ケースやポケットに入れていると、音量最大でも気づかないこともあるので、高音ブザーは絶対欲しい。
ハンズフリーは使わないので、外れやすいゴム栓をテープで固定している。
音声の質に不満はありません。
十分使えます。
単3充電池が使えるのが便利。

1人が参考にしています
2014-11-08
用途:
農作業(稲収穫)
対象商品:
89737444

大きさがちょうどよい
機能が必要十分でよい
紐通しの穴があればなお良い

2人が参考にしています
2014-09-09
用途:
測量など現地調査
対象商品:
89737444

ハンズフリー機能もあり実用性は十分です。
この価格帯でイヤホンマイク付属である点に感心しました。

2人が参考にしています
株式会社 サムテック 様2014-10-24
用途:
重量物搬入作業にて
対象商品:
89737444

防水・防塵仕様が欲しいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社田中工業 様2016-06-25
用途:
吹き付け
対象商品:
89737444

安いので心配していたが、問題無く使えてます

2017-11-09
用途:
放課後児童クラブの連絡等
対象商品:
89737444

思ったより電波が飛ばない。ノイズが入ってしまう。やはり見える範囲でしか無理か?

2017-06-21
用途:
研修会裏方
対象商品:
89737444

3階建てのホールにて研修会を行うため裏方用として購入させていただきましたが、今一つ電波の届きが悪く、別会場との連絡用として使用を考えていましたが残念でした。

2017-05-13
用途:
現場での指示出し。
対象商品:
89737444

機能などは、お値段以上で全く問題ないが、
イヤホンを付けないときの、本体のスピーカーからの音が小さい。

2017-04-11
用途:
マンション、ビルの足場工事、塗装時に使用
対象商品:
89737444

少し離れると、雑音が入り少し聞取りにくい。
ロックしてても、知らないうちに解除になっていたり電源が切れてたりする。
おそらくボタン部分がボディより出てるからだと思う
電池が3個も使うので、少し重みを感じるかな
安いからしょうがいいけど、助かります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2017-07-18
用途:
店内での通話
対象商品:
89737444

スタート時に値段に惹かれて購入。その後ケンウッドのイヤホンを買いましたが互換性がない。
残念です。色々な関係で仕方ないのかもしれませんが今の時代互換性は重要だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品企画の参考にさせていただきます。

土地家屋調査士 須山事務所 様2017-08-17
用途:
作業時の通信
対象商品:
89737444

通信が切れて繋がらなくなることが頻繁に起こり困ってます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2016-11-14
用途:
通線作業
対象商品:
89737444

ハンズフリーの反応がいまいち。

2016-08-08
用途:
現場作業時の連絡
対象商品:
89737444

安価で購入できましたし、品質にも問題ありません。

2015-10-21
用途:
介護用
対象商品:
89737444

介護補助用に指の力がない人のため購入したが、ハンズフリーの感度が期待したほど満足できなかった。

1人が参考にしています
2016-06-30
用途:
フロワーの違う所で作業してるのですが
対象商品:
89737444

音量が小さいので聞きずらいです。ホールドも体圧でチャンネルが変わってしまう

1人が参考にしています
2014-12-10
用途:
通信
対象商品:
89737444

ちゃんと使えているようです。

2人が参考にしています
2015-02-23
用途:
警備業で使用
対象商品:
89737444

電気を食う事、防水で無い事が不満ですが、価格を考えれば目を瞑る事が出来ると思います。
但し、ヘッドセットの端子のピッチが独特らしく、ケンウッドのものは使用出来ませんでしたので注意が必要です。
(付属品は過不足無しです)
しかし何より価格が安いので、取り敢えず数が必要な用途には良いのでは無いでしょうか。
エネループ等と組み合わせれば、電気を食う事も気にならないと思います。

3人が参考にしています
2015-03-02
用途:
作業
対象商品:
89737444

50メートルぐらいでの連絡間は良い感じです。
見えてる距離でも繋がらない場合があります。
それ以上になると繋がらなくなるので、価格を考えると仕方ないと思います。
もう少し値段が高くても良いので、300メートルぐらい届くのを販売して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2015-03-18
用途:
仕事
対象商品:
89737444

つや消しの黒かと思っていたが、かなり艶があった。
動作確認で動かした程度で、本番(?)ではまだ使用していないが、特に使用に問題はありません。

1人が参考にしています
2015-08-23
用途:
工事現場
対象商品:
89737444

最初かつながらない
金額が安いので 当たりはずれがあるんでしょう

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。