セラカバーS 直管のレビュー

平均満足度 4.68 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セラカバーS 直管 ニチアス
ニチアス
4,598 / 税込 5,058
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化) 【用途】直管用。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
J-ACT 様2022-12-01
用途:
薪ストーブの二重煙突作製
対象商品:
00737248

二重煙突の断熱材として使いました。
106mmのパイプにセラカバーを被せ、その上に150mmのパイプを被せると簡単に二重煙突ができました。サイズもピッタリで。二重煙突を買うより安く作れました。

7人が参考にしています
2022-01-18
用途:
煙突囲い
対象商品:
00737257

簡易薪ストーブの煙突(シングル)に使いました。
こちらを装着したらあきらかに熱交換が向上してグイグイ吸気します。
カッター等で容易に加工できるのも良かったです。
消耗品ですので何れ再購入しますが、90℃仕様のものあるといいな。

2022-01-11
用途:
薪ボイラーの煙突の断熱
対象商品:
00737266

薪ボイラーの燃焼効率向上のために、煙突を断熱するために使用した。
固定用のテープがあらかじめ付いているので、巻きつけて、テープで固定するだけなので簡単に施工できます。
また、カッターナイフで簡単に切る事が出来るので、長さの調節や支柱部分の切り欠き等も簡単に施工する事が出来ました。
ガラスウールより耐熱温度が高く、作業時にチクチクしないのも良いです。

近藤建築設計工房 様2022-03-06
用途:
送風ファンのスパイラルダクトの断熱のため
対象商品:
00737248

DIYにて自宅の改修のため送風ファンのスパイラルダクトと共に少量でも購入できて助かりました。

2021-08-14
用途:
ストーブの煙突に使用
対象商品:
00737266

取り付けが簡単で作業が仕易い。只、煙突が黒なので黒の耐熱塗料を塗った。

有限会社柳建設 様2020-12-21
用途:
薪ストーブ煙突の断熱材として使用
対象商品:
00737257

事務所で使用している薪ストーブ煙突が120φのシングルなので断熱材を導入してストーブの効率アップの為に使用してみました
非常に軽く加工もカッターで行なえるので取り付け作業もスムーズに進みました
断熱の効果は思いの外大きく、着火時や熾が多くなってきた安定時の火力がかなり変わりました
やはり断熱煙突は薪ストーブのエンジンと言われるのが理解出来ました
価格も低く抑える事ができて非常に良かったです

3人が参考にしています
タコ スタジオ 様2021-01-26
用途:
アウトドア用薪ストーブの煙突の断熱
対象商品:
00737257

テントから煙突を出すために、煙突に巻いて断熱材として使用しました。
セラカバーを煙突に巻いて、テントには直接触らない様にガイドをつけて使用。
簡単で安全かなと思います。

musubi ROBE+ 様2020-11-12
用途:
煙突に巻いた
対象商品:
00737266

薪ストーブの防寒で煙突に巻きました。サイズぴったり。

岡村渡船 様2019-11-14
用途:
薪ストーブの煙突養生
対象商品:
00737248

二回目の購入です。メーカー製品で安心感があり、とにかく簡単に取りつけできる優れものです。

2019-04-10
用途:
薪ストーブの煙突熱遮熱

薪ストーブを更新、その煙突からの熱で壁面が熱くなり炭化の危険性があるのでこちらを設置。
煙突表面からの熱はこちらの商品でダイレクトに届くことはなくなりましたが、しばらくすると触れないくらい熱くなります。
本来なら煙突配管を見直すべきだとは思いますが、旧配管を流用のため仕方なく遮熱処理で対応ですが、もう少し遮熱性能が高いといいですね。
施工自体はテープも付いているので簡単です。

1人が参考にしています
2019-04-21
用途:
断熱パイプの断熱強化
対象商品:
00737257

100パイのフレキ断熱パイプを125パイのセラカバーで覆ったところ、明らかな断熱効果の増強が確認できました。光熱費の削減ができたと思います。

1人が参考にしています
2019-06-12
用途:
隠ぺい部分のスパイラルダクトの被覆に使用
対象商品:
00737266

作業性もよく、大変使いやすかったです。品物も即納で助かりました。

2018-12-24
用途:
ボイラーの煙突部の温度上昇を早くして、燃え始め時間を短縮する。
対象商品:
00737257

煙突に簡単に装着できて、ボイラーの火付きが良くなり、効果ありでした。値段も手頃で、改善点は特にありません。

2018-11-25
用途:
薪ストーブの煙突カバー
対象商品:
00737266

しっかり断熱することが出来て、値段も安く満足です!

2018-03-21
用途:
煙突の断熱
対象商品:
00737257

燃焼中に手で触ると少し熱いですが、今まで使用していた石綿管よりも断熱性能は良いです。屋外設置のためこのあとどうなるかまだわかりませんが、上部の断熱材が露出しているため、雨などの影響がどうなるか、様子を見ます。

2018-06-16
用途:
ダクトの遮熱処理
対象商品:
00737266

レンジフードのダクトバイプの遮熱処理に使ったのですが、カッターで簡単に切ることができ、加工のしやすさは抜群です

2018-11-05
用途:
煙突の断熱材に
対象商品:
00737257

1本売りが他店にはなく安く、欲しい分だけ購入できました。
この商品は間違いないです。

2017-10-29
用途:
煙突ノカバーに
対象商品:
00737257

切断や加工もカッターで楽々切断出来て凄く良かったです。
煙突のT型にもベストフィットしてモノタロウの耐熱グラステープで補強もばっちり!120の煙突にベストです。
耐熱なので外面(表面には黒で塗装します。)

1人が参考にしています
2018-02-01
用途:
薪ストーブの煙突保温材として
対象商品:
00737257

屋外仕様があれば申し分ないのに。保温効果は満足している

2018-02-09
用途:
配管修理
対象商品:
00737248

ピッタリの寸法で、即日で届き、とても便利に使用する事が出来ました。