タイガーグラスファイバーテープNのレビュー

平均満足度 4.15 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏
吉野石膏
1,598 / 税込 1,758
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。 【用途】石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-14
用途:
石膏ボードの目地

意外と思ったより接着性は弱め。使いやすい商品でした。

2021-10-27
用途:
壁紙の張替え
対象商品:
01466124

DIYで壁紙の張替えに使用し、便利に使っています。 あると,無いのでは、作業効率がぜんぜん違います。

2人が参考にしています
アルバゴルフ 様2021-05-13
用途:
ボードの継ぎ目に
対象商品:
01466124

いいんじゃない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!

2021-01-21
用途:
ゴルフカートの破損修理に使用しています。
対象商品:
01466133

グラスファイバーが網状になっていて貼ることができハサミで切れるので便利です。

1人が参考にしています
2020-05-13
用途:
石膏ボード壁へ塗布前の下処理作業用
対象商品:
01466124

石膏ボードへの塗布前に繋ぎ目に使用しました。粘着剤付きですので楽に貼れます。ひと巻きでかなりの長さが使える様です。これを貼ったあとのパテ盛り作業で繋ぎ目はキレイに見えなくなります。

2人が参考にしています
2019-01-23
用途:
クロスの下地に
対象商品:
01466142

必要な時に発注してすぐ届くので重宝しています。品質も安定していて使いやすいです。

1人が参考にしています
2018-10-20
用途:
住宅内の石膏ボードの修理
対象商品:
01466124

全体的にはうまく修理できた。
ただ、もう少し強度と粘着力が欲しい。

1人が参考にしています
2018-06-07
用途:
漆喰下地
対象商品:
01466142

使いやすいファイバーテープでした。
今後も使っていきたいと思います。

2人が参考にしています
2018-03-07
用途:
ボードの目地処理
対象商品:
01466124

初めて使用しました
粘着力もあり、貼りやすかったです

2人が参考にしています
グレース 様2020-11-27
用途:
石膏ボード
対象商品:
01466133

石膏ボードの合わさり目に使用しましたがヒビが入らないように期待しています。

2018-05-04
用途:
塗装作業の下地
対象商品:
01466124

とっても使いやすかったので、リピートしました!
目地のジョイント部に貼り付け上からパテしました

2018-03-16
用途:
壁塗り作業
対象商品:
01466142

石膏ボードの下地処理に使いました。幅もちょうどよく、使い勝手も好かったです♪

2018-02-20
用途:
クロス前処理
対象商品:
01466133

切れがよくヘラを当ててカッター使わず切ることができました。
粘着力も強すぎず弱すぎずで使いやすかったです。

特定非営利活動法人ECOPLUS 様2017-11-11
用途:
石膏ボードへの漆喰塗りの下地作業に
対象商品:
01466133

糸切れが良い。カッターナイフの刃先を長くして切断していました。他社製品は端の糸が残る事が多かったですが、こちらはいつもきれいに切り取れました。

1人が参考にしています
2022-02-04
用途:
リフォームの仕上げ下地処理でボード目地に貼りました。
対象商品:
01466133

ファイバーテープを貼っていると途中で自然に切れてしまった。口がわからなくなる。また縁の糸が残り切らないといけない。最後まで使えなかった。

1人が参考にしています
工藤模型 様2017-04-20
用途:
補修
対象商品:
01466133

同メーカーの
35mm×90mも購入しましたが、
50mmの商品は、粘着力がないのが少し残念でした。

2016-10-29
用途:
壁DIY
対象商品:
01466133

非常に使いやすいです。また購入したい。

薬房 ワタナベ 様2016-05-30
用途:
石膏ボードのパテ埋めの時
対象商品:
01466133

ひっつきもよく仕事がスムーズに行えた。

2015-12-14
用途:
漆喰塗り下地の石膏ボードつなぎ目補強のため
対象商品:
01466133

本メーカーのものしか使用していないので比較はできませんが、粘着力もあり他のメーカーのレビューで散見されるようなはがれやすさなどはなかったと思います。ファイバーほつれがやや気にはなりますが、しょうがないものだと思います。特段の問題なく使用できました。約25m2の壁面のみで1巻き強使用しました。漆喰は問題なく塗れました。

2人が参考にしています
2016-09-22
用途:
ボード面にシート施工
対象商品:
01466124

片側の縦のメッシュがなく、横のメッシュがパテを打った際かなり立ち上がりすごくストレスでした他の製品に変えます、クロスなら大丈夫だと思いますが、塗装ダイノックには不向きかと、、