【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒のレビュー
- 用途:
- 旋盤の四面バイトホルダーの作成に購入
- 対象商品:
- 06512634
何時もの事ですが、ノーブランドの「素材」各種はたいてい表示サイズより小さいです。
45mm角を購入しましたが、44.9mm角弱~44.95mm角強でした。
また、長さも100mmで注文しましたが100mm未満99.9mm強でした。(一番短い所で)
商品情報に、切断公差の明記もありません。
そこで、MonotaROを通しメーカーに切断角を直角(90.0度)でカットして欲しいとお願いしたら無理と言われ、直角カットが無理なら交換後、自宅で旋盤を使い切断面を直角に面出しした後の長さが公差0mm以上になる様に切断公差を約+1mm以上でカットして欲しいとお願いしたら、無理と断られました。
必要長=注文長では使用する部分によっては長さが足りなくなります。
注文長100mmで切断公差や切断角度公差を考えて、101~200mmで注文すると+33%高くなります。
余った分の素材の使い道が等分ありません。
また余った物を引き取ってくれる訳でもなく、必要分より長くて太い物をカットする手間を無料対応してくれる訳ではないので、この評価とします。
今回購入サイズは45mm角なので、1~100mmと101~200mmでは価格が異なりますが、6mm角から12mm角までは1~100mmと101~200mmでは価格が同じです。
6mm角なら細い分1~1000mmまで同じ価格です。
価格が同じなら長めに購入しても良いですし、太さが細いので手でカットするにしても苦になりません。
しかし例えば6mm角で、1~100mmと901~1,000mmで価格が同じなら、1~100mm長は1/5~1/10の価格にして欲しい物です。
そう言った配慮も出来ないなら、直角切断(90.0度)をするか、切断後直角面出しをするか、切断公差を切断面を直角にした時の長さを保証するかして欲しいです。
梱包も雑で少し厚手のビニール袋に入っているだけで、バリ取りもされてなくて、他の素材との間に干渉剤(緩和剤)は無く、バリがビニール袋を破り同時梱包された素材を傷付けていました。
今回は、返品・交換をキャンセル致しましたが、切断面を直角にして頂いて切断公差が0~+1mmであるなら交換して欲しかったです。
切断面を直角に出来ないのであれば、当方で切断面を直角にした時に長さの公差が0~+1mmになる様に配慮して切断公差を設定して頂ければ問題な方のですが、出来ないとの事ですのでしかたなく返品・交換を諦めました。
返品・交換を諦めたとは言え、1mm長くカットして頂けない事にはいきどおりを感じています。
(たった1mm長くして貰う理由は、切断角度が1度ズレている事が前提の値です。
切断角度が0.5度なら、+0.5~+0.8mm位で良かった筈です。)
商品説明に切断公差や切断角度のズレ等、誤差がどの程度出るのか明記していないのが原因です。
- 用途:
- 機械部品メンテナンス用
- 対象商品:
- 06508434
注文8月10日 本日17日まだ入荷せず、納期3日なのに困っています
勿論直送品で返品不可、銅賞も無いです
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ドアノブの内部四角棒の代用で
- 対象商品:
- 06508495
ドアの自作で厚みが増して、標準のドアノブの7mmの四角棒の長いのが必要だったので、700mm購入し、140mmほど切って使用しました。
サビや誤差やネジレも無く、普通に代用できました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 06509877
発注してからいまだに発送してなくて連休終わりました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- チェーンレールの製作
- 対象商品:
- 06509423
配送料込で値段は納得です、ステンレスだと1mが最長で2mがないのが残念です
- 用途:
- 部品作成
- 対象商品:
- 06508425
他の店ではこれの半額以下で売ってます。価格を見直した方が良いのでは?
貴重なご意見、誠にありがとうございました。