ストレートドリルのレビュー

平均満足度4.32(262件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリル モノタロウ

汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

262件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 07571567
2023-11-09
用途: 機械加工
飲食業

切れ味が悪いことも無いし、標準的な品質。
安価で良い。

対象商品 : 07571393
2023-06-05
用途: 穴あけ作業

わざわざホームセンターまで行かずに、買うことができるので、便利な世の中になったなぁと思っています。店で選ぶよりきちんと文字で読めるので、あせらず買えるので間違いではなく、モノタロウさんで買うことにしました。

対象商品 : 07571567
2023-07-10
用途: バイク整備作業
製造業

コストパフォーマンスに優れるモノタロウブランド。切れがよく、低価格のため使い捨てにて使用しております。

対象商品 : 07571567
2023-03-31
用途: 鉄板穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターより安価で、切れ味は他製品と差はありません。耐久性はわかりませんが、使用頻度の少ないものは十分な性能です。

対象商品 : 07571567
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

コスパ最高!色々使えて耐久性も良いです。リピします。

対象商品 : 07571567
2023-02-25
用途: アルミや木材の穴あけ
東洋医学研究所医療・福祉・介護関連業

わりと耐久性あります。チタンコートのせいでしょうか

対象商品 : 48614667
2022-05-06
用途: 機械修理など
祐宝丸

工具の強度としても優れた耐久性もあり精度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品 : 07571506
2021-12-18
用途: 電気部材の取り付け
YSH

m6のネジ下で使用してますが、摩耗が少なくいぇ持ちがいいです。

対象商品 : 07571524
2022-01-05
用途: 日曜大工
永大産業株式会社製造業

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

対象商品 : 07571402
2021-09-09
用途: 大工作業時
農・林・水産業

大工作業時にねじ釘の下穴として使用することが多いです。
安価でありがたいです。
鉄の加工時は今少し強度が上がればもっと良いです。

対象商品 : 48614502
2021-11-30
用途: 木工のおもちゃ作りに使用
その他業種

精度もよく、切れ味も抜群で使い勝手も非常によいです。

対象商品 : 07571524
2022-01-10
用途: 安価で手に入りたすかりました。
製造業

安価で手に入り助かります。
消耗品なのでリピートすると想います。

対象商品 : 07571366
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

折れたドリルの歯の交換しました。使用に問題ないです。

対象商品 : 07571384
2021-07-20
用途: 機械(鋼鈑)の穴開け加工
マイクロシステム有限会社

オークションなどで、安物を買って使ったことがありますが、粗悪品が多く使い物にならない物が多い。この商品は、値段(が安い)の割に切れ味も良く、耐久性も満足です。最初からこの商品を選んだ方が良かったと思いました。

対象商品 : 07571567
2022-05-17
用途: 消耗品
製造業

量販店より安価ですが構造的にはしっかりして使用出来ます。

対象商品 : 07571488
2021-09-16
用途: 穴あけ

使っていくうちにどうしても摩耗して、更新が必要になりますので、バラは助かります。

対象商品 : 48614554
2021-03-12
用途: スキーのビンディング取り付け穴開けに

3.8や4.1mm等微妙なサイズのストレートドリルが必要でしたが、即発送していただきすぐ作業することができました。切れ味も問題なくスムーズに穴あけできました。付属のケースも整理整頓に使いやすく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07571375
2021-03-05
用途: 鉄道模型(5インチ)の作成
製造業

ボール盤に付けて(チャックして)回す(空回し)と振れるので、何度か付けなおしましたがやはり振れます(結構な振れ)付け方に問題が有るかもしれませんが、価格が安いので納得はしています。但し、きちんと位置決め(ポンチ打ち)していれば、刃先はグイグイ入ります。ケース付きというのもGood! 消耗品なので、折れたらまた購入したい。

対象商品 : 07571366
2021-09-17
用途: 工具、補充
卸売・小売業

手持ちのドリルの補充で購入しました。お値段合わせで購入です。

対象商品 : 07571558
2021-04-30
用途: 木製の穴開け
製造業

サイズも細い物から太い物まで揃います
木製に使用してるので切れ味も問題ありません
今後も利用いたします