5LED角型ワークライト(12V/24V共用)のレビュー
2016-11-08
- 用途:
- 平ボデートラック荷台に設置・夜間の荷役
- 対象商品:
- 09289132
防水保護等級 IP67 とのことですが、平ボデートラックの鳥居上部左右に各一個づつ後ろ向きに設置、購入からちょうど一年で一個が点灯しなくなり、13カ月目で残り一個も点灯しなくなりました。値段も特別安くはないので、寿命1年というのは短い気がします。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
株式会社佐藤製作所 様2015-10-27
- 用途:
- トラックの荷台用照明
- 対象商品:
- 09289132
電球のライトから省エネを期待して交換しました。エンジンを止めた状態で使用することも多いのでバッテリーへの負担が軽減されます。ただし記載にある通り電波をかなり出します。ラジオに雑音が入るほどです。LED照明の回路設計に問題ありですが、そこが値段そ差だと思います。
発生する電波の周波数帯を測定して明記すれば、その他のリモコン機器への干渉が使用者側である程度把握できるので記載されれば
良いのではと思われます。
4人が参考にしています
2015-09-25
- 用途:
- 作業場で固定使用しています
- 対象商品:
- 09289132
詳しい取扱説明書は付いてきていませんでした。接続電線は赤と黒で、赤に+黒に-接続で点灯しました。逆接続はしてみていません。
中古のノートPC用電源アダプターで点灯させ、人感センサーで制御して点灯させ、作業場で使用しています。
12V程度の電圧で、1A弱の電流が流れます。スイッチング式のLED駆動回路が入っていると思われ、効率は高いと思います。感覚的な明るさは蛍光灯で言えば40W位と思いますが、かなり白い色の光です。
1人が参考にしています
2015-11-16
- 用途:
- トラクターの作業灯
- 対象商品:
- 09289132
買ってからだいぶたってしまいましたが、取り付けをしようと、本体とステーを接続しようとしたところ、ボルトが途中で閊えて入りませんでした。中にバリなのか突起がありました。ドリルで取ろうと思っています。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。