コード付3口電源ソケットのレビュー

平均満足度3.89(92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コード付3口電源ソケット モノタロウ

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。【用途】DC12V車専用

92件中 81~92件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 11755433
2016-11-11
用途: 乗用車で使用
ツキジメンテナンス

他の方と同じでシガープラグが壊れていました、
価格からして仕方ないと思い捨てました。

対象商品 : 11755433
2015-10-29
用途: サービス用
自動車・二輪車・自転車関連業

便リでよい

対象商品 : 11755433
2016-04-07
用途: 使用前でした

車内配線用に使用するつもりで購入しました。
プラグを挿したところで分配側には何も繋げずに作業を中断したまま一か月ほど放置していたところ、いつの間にか接触不良を起こしていました。
プラグを分解したところ、内部がデロデロに溶けていました。
火災等の事故が発生する前に気が付いたのが不幸中の幸いかと・・・。
もちろん、二度と買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 11755433
2016-02-05
用途: 車内でのアクセサリー使用

商品自体に問題はないが、両面テープが雑に貼ってある。キチンと脱脂し貼り付け、1日ほど置いてから使用したが、1か月で両面テープが剥がれ、落ちてしまった。

対象商品 : 11755433
2016-04-21
用途: ドライブレコーダーとカーナビの電源取りとして
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が 安いので大丈夫かと心配でしたが 以前買った他社製品と大差なく 問題有りませんでした。

対象商品 : 11755433
2016-07-04
用途: 12V電源の分配に使用。

他メーカーの物と比べて安価だったので2個購入しました。
差し込みプラグの先端のネジキャップが二つとも割れていました。
割れている部分を見ますと設計が悪くおそらく私だけではなくて他の方も同じ苦情が出ていると思います。
金額が金額で返品交換なんてやっているのもばかばかしいので今回はしませんがこの商品はいったん販売を休止してネジキャップを改良しないといけないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 11755433
2016-07-02
用途: 車内でのノートパソコン用に

普通のノートパソコン用に購入しました。ところが、差し込み部分のヒューズが切れてしまい、仕方なくヒューズを購入し再度試みましたが、シガーへの差し込み部分が熱くなりまたヒューズが切れて、周囲のプラスチックが溶けて危ない状態になっていました。カーショップで購入した同様の品は大丈夫でしたので、設計上の問題かもしれません。ノートパソコンではなく、Iphoneの充電は問題ありませんでした。一定容量以上の電流は火災につながりかねないので使用の際はご注意ください。

2が参考にしています
対象商品 : 11755433
2016-04-21
用途: ドライブレコーダーとカーナビの電源取りとして
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が 安いので大丈夫かと心配でしたが 以前買った他社製品と大差なく 問題有りませんでした。

対象商品 : 11755433
2015-08-28
用途: 3口の電源確保

使用してますが、3口ソケットの固定方法が粘着テープ式になってますが貧弱で外れそう。固定方法として金具で引っ掛けて固定するタイプがいいと思いました。以前使っていた3口ソケットの角度調整式が、グラグラと固定できなくなり1口に電気が流れ無くなったので買い替えのために購入しました。値段は安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11755433
2015-10-27
用途: 軽自動車の車内での引き回し

ETC・ポータブルナビ・ドライブレコーダーという小電力の機器接続に使用しました。
チープだけど必要十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 11755433
2016-02-10
用途: 自動車に・・・

まだ使っていませんが届いた商品は価格以上の質感です。

対象商品 : 11755433
2015-10-23
用途: シガーソケット追加

通電ランプが有れば良かった?と思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。