- 用途:
- 機械の微調性
- 対象商品:
- 18992277
今まで某有名メーカー品一択でしたが、安いのでダメ元で購入。
全く遜色ないのと、安いので少しでも切れ味が落ちてきたら気兼ねなく交換できるのがベター。
- 用途:
- ボルト穴の調整
- 対象商品:
- 18992426
SS400、フツーの鉄チャンネルC50x100に14Φの穴が開いている状態で
既設ボルトとの取り合いで、少し穴を拡げたりするのに使用
マキタの充電タテ型サンダーに取り付けて
1日4ヶ所、2日に渡って8ヶ所しか使用していないのに
先端のビット部がポロリ。
変な当て方をすれば反動や振動出るので
無理のない使用法だったが
わずかな使用で外れるとは。
仕様に「ロウ付け」とあったが気にしなかったが
こういう事になるとは予測も出来ず。
予備も買っていなかったのでそこで出番は終わり。
無理に使用して壊れたなら自己責任だが、
コレほどモロイと使えない。
二度と買わないし、やはり「一流メーカーを使いなさい」と言うことだと気づきました。
それとロウ付けも止めて一体型にします
エライ目に逢いました
- 用途:
- 色々なエアー作業
- 対象商品:
- 18992295
かなり個人的には気にぃってます!
なぜかといいますと色々な用途に使える商品があるからです!
まさに道具屋筋もんです!関西の人しか通じないかな?
- 用途:
- カーメンテナンス
- 対象商品:
- 18992268
早速愛車のEXパイプの切削に大活躍しました。小さいのに切れる切れる!今まで使用していた市販の物より目詰まりもせず、切削力もかなりのもの・・・大変重宝しまいた。耐久性も問題ありませんね。
- 用途:
- カバ-穴のピッチ不良の修正
ロー付けスチールシャンクはロー付け部が弱い、SA-6- 6のオ-ル超硬合金タイプは折れない。
- 用途:
- アルミ溶接時のウラナミビード研作
- 対象商品:
- 18992444
全然良いと思います、日本ブランドのお高い物と比較しても違いは無いです。おすすめです。改善点としてはもう少しサイズが選べたらな~と思います、でもサイズ増やして値段が高くなったら困るしね。
- 用途:
- 金属切削
- 対象商品:
- 18992277
別のレビューでも有りましたが、到着して使い出したら10分程で軸が折れました。送料込みで1,500円前後の物はこんなものなのだとちょっとガッカリ。安物買いの銭失いでした。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- ネジ穴加工用
- 対象商品:
- 18992356
10mm前後のネジ穴の加工用に購入しました。
マキタの3mm用ハンドグラインダに取り付け、10mmネジの通し穴を広げようとしました。
鉄板の厚さは1.6mmぐらい?だったと思います。
当てた瞬間に、軸が折れて飛びました。(涙)
保護メガネを着用していて本当に良かったです。(汗)
今まで何度も他のロータリーバーで同様の作業をしたけど、軸が折れたのは初めてです。
『超硬』という単語に惹かれて購入したのですが、使用方法が悪かったのかなぁ~?
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 長穴の仕上げ
- 対象商品:
- 18992347
ガス切断した後の、長穴仕上げに使用しますが、直ぐに欠けたり、折れたりしてしまいます。3本続けてこのような状態です。以前はもう少し安かったと思いますが、その頃の方が品質が良いと思います。良く削れますが高い買い物になってしまいました。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 鉄板の穴修正等
- 対象商品:
- 18992268
山が高いので削れる削れる!!格安なのにこれはいいですょ!ドリル穴の修正に打って付けでした!
- 用途:
- 切削作業時
- 対象商品:
- 18992435
使い始めて十秒足らずで先の部分が取れました。
ロー付けの物はおススメできません。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。