ギアレンチ ダブルフレックスのレビュー

平均満足度 4.06 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウ
モノタロウ
1,598 / 税込 1,758
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。 【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
97件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-28
用途:
車メンテナンス
対象商品:
19188514

質感は良いほうです。狭い場所などではラチェット
機構と首振りが威力を発揮し重宝しています。

2021-05-07
用途:
フルカウルバイクの整備に
対象商品:
19188487

カウルバイクのメーターパネル取り外しに重宝しています。
いままでどうしてもカウルを外さないと作業できなかった部分にピンポイントで届くようになり、作業が大幅に短縮化できるようになりました。
本品は8x10mmのペアです。
10x12mmにするか悩みましたが、将来気に入ったときに12x14mmを揃えれば各サイズを網羅できるので、このペアにして正解でした。

2021-06-23
用途:
自動車整備に使用

他の工具で入らない角度の場所が、この工具を使ったら1発で解決しました、買って良かったです。

コスモソリューション 様2021-07-20
用途:
作業用
対象商品:
19188523

現場作業用に購入しました。なんせ使い勝手が良いので、追加で何種類か購入しました。
同業者に貸したところ、これは具合が良いと言われました。
高所作業で使うときに落下防止のため、軸にリング(大きめのキーリング)を通し、そこに落下防止のストラップをつけています。リングは軸の両端まで移動できるので作業の邪魔にはなりません。こんな仕様のものがあってもよさそうです。

1人が参考にしています
2021-05-24
用途:
車整備
対象商品:
19188487

車とバイクで頻繁に使う10mm&8mmを選びましたが
首振り便利ですがフニャフニャして手で保持しながらの作業です。
ないより便利程度の扱いです。

2021-01-04
用途:
車のナビ交換時
対象商品:
19188487

限られたスペースの間などに利用縦などのボルトに使い勝手が良い10と8は良く使います。コスパですね。

2人が参考にしています
2021-04-03
用途:
自動車のリアドラムの取り外しに活躍しています。
対象商品:
19188496

取り外しに使うボルト頭が10M、12Mなので丁度よく、角度も調節できるので○です。

2020-12-10
用途:
安い
対象商品:
19188496

ギアレンチは持ってないんで、手始めにお手軽モノタロウで購入。便利ですね~今頃になって気づくとは笑。しろーとなんでハードな使い方はしないんで満足してます。

株式会社インターウェイブ 様2022-01-18
用途:
自動車整備
対象商品:
19188487

値段が安いのでそれなりだとあまり期待していませんでしたが値段の割には使えると思います。

2020-11-26
用途:
狭い箇所に
対象商品:
19188487

首振り部分も、しっかりして使い易いですので買って良かったです。

2021-03-09
用途:
車の整備、部品交換
対象商品:
19188487

ソケットが入らない箇所で使うと作業効率が上がります。
固くしまってるを緩めるときはメガネレンチで、緩んだらこれを使います。
最後の増し締めには使いません。

2020-10-06
用途:
C50スーパーカブのメンテナンスに使用
対象商品:
19188496

これのおかげで、カブのレッグシールドを外すのは近所で一番早くなりましたね。

2020-12-26
用途:
愛車のメンテナンス時
対象商品:
19188496

数種類のギアレンチダブルフレックスを購入し、今まで難儀していたナットの脱着が容易にできるようになり助かっています。ビニール袋に入って届きましたが、レンチ表面のメッキが汚れていたものもありました。購入者の気持ちを少しでも理解していただけたらと感じました。

祥和商事 様2020-06-19
用途:
修理
対象商品:
19188487

ラチェットの精度、アングルの硬さ、ヘッドの大きさ、メッキ。どれをとってもクオリティに申し分ない。全長の短いのもあるといい。

2020-07-17
用途:
自動車整備
対象商品:
19188496

ラッチの感覚といい、非常に使いやすい。ヘッド周りもしっかりしています。

2020-05-09
用途:
トラクター、ハンマーナイフモアの爪の交換
対象商品:
19188523

これまで使ってたラチェットレンチに比べ格段に使い勝手が良い。
特に裏表で締める緩めるを切り替えられるのが良い。

2020-02-18
用途:
車のメンテナンス・オーバーオール作業
対象商品:
19188514

角度が付けられるので、ラチェットレンチで使えないような狭い場所に使えてとても便利です。もっと早く買っておけば良かったと思いました。

2020-07-08
用途:
ラチェットレンチの入らないところに

ソケット式のラチェットレンチが入らないところをササッと回せるので大変便利です。首が折れるところの硬さも程よく、固定したまま回しやすいです。
メッキの強度だけはあまり高くないのか、初めから下処理が悪かったのか、落としたわけでもないのにいつの間にかガバっとなくなっている部分がありました。機能的に支障ないのですが、サビないとよいな・・・

2019-11-09
用途:
制御盤製作時
対象商品:
19188523

非常に使いやすく、トルクを掛けても壊れるような感じはありません。
ただ、折角 クロームメッキを施して高級感を出しているのに
メッキ前の下地処理が悪いようで擦り傷の様な物が沢山あり
少々ガッカリ。でも、性能には影響はないので。。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

KOYO住建 様2019-11-20
用途:
自動車整備
対象商品:
19188487

自動車整備に使用していますが、狭いところなどの作業時に適しています。