吸音・防音材ホワイトキューオンのレビュー

平均満足度 4.32 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音
東京防音
529 / 税込 582
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K) 【用途】壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-15
用途:
発電機の防音
対象商品:
20015108

防音効果の追加分で購入しましたが、断熱の効果もあったのでまた利用したいと思います

東英産業株式会社 様2025-04-18
用途:
内壁の遮音

事務所内トイレの遮音の効果は、想定以上であった。
ドア等開口部への使用は、使い勝手の上で避けたのですが、満足のいくものです。

1人が参考にしています
プレミアム ギター スクエア 様2025-06-15
用途:
作業所の窓部分へ施工

若干の音漏れはあるがおおむね満足、加工性が良ければとは思う。

1人が参考にしています
2023-05-31
用途:
外の音の遮音の為
対象商品:
20015144

電車の音がうるさいので、窓に貼りました。
気持ち電車の音が少し静かになった気がします。
軽いので取り外しもできます。
高さがもう少しあれば、良かったです。

2人が参考にしています
2022-10-29
用途:
グランドピアノの消音
対象商品:
20015108

厚さ1㌢なので譜面台の下に丁度収まりました。カッターやハサミで簡単にカットできたので、ピッタリに合わせる事ができました。

2人が参考にしています
2022-04-08
用途:
事務所、作業場での利用
対象商品:
20015108

小物を磨くときにリューターのバフを押し付けた時「グーン」とテーブルに響いていた音を軽減したくて磨くとき下に引いて利用しています。

2021-05-02
用途:
ピアノの騒音対策

壁とピアノ背面の間に挟んで使用しています。大分響きがソフトになりました。ペットや子供が触っても安心なところが選んだポイントです。材質も柔らかく、使いやすいです。

4人が参考にしています
2021-04-11
用途:
窓からの騒音防止
対象商品:
20015135

マンション廊下側からモーター音が響くため、購入。
窓に立てかけています。音が減って効果を感じます。

4人が参考にしています
2021-06-27
用途:
部屋の防音
対象商品:
20015144

軽くて作業がとても楽でした。グラインダーのかん高い音には効果ありです。
裁ちばさみでカット出来とても良い製品です。

4人が参考にしています
2021-02-02
用途:
コンプレッサーの防音
対象商品:
20015108

カットはカッターで容易にできて解れなども無く加工が容易
一方重要な防音の方は数デシベルは下がったかなと言う程度

4人が参考にしています
特定非営利活動法人環境会議所東北 様2020-11-22
用途:
社内研修室の防音
対象商品:
20015135

思っていたより防音効果があり、職員からの評判も良く大変満足しています。

3人が参考にしています
2020-07-15
用途:
車の遮音に使用
対象商品:
20015108

これまでトランスミッション付近、遮音材が欠けている部分がありギヤノイズが
大きかったので遮音を検討しました。シンサレートは価格が高いので試しに吸音材をフロアに敷いたところ効果は絶大!とても静かになり大満足です。

4人が参考にしています
国立大学法人東北大学 様2020-09-02
用途:
部屋の遮音
対象商品:
20015135

引戸と壁のすき間から音が漏れ入ってくるので、ドアに立てかけて使っています。完全に遮断はできませんが、音量が下がりますので以前よりは気にならなくなりました。軽くて扱いやすいのも高評価です。

3人が参考にしています
2020-05-22
用途:
ドアの騒音軽減のため
対象商品:
20015108

ペットの声が外に漏れにくくするよう、ドアに設置しました。高音で鳴くと通ってしまう気がしますが、低い声の時には外に響く音量が多少軽減された気がします。防音シートと一緒に使いました。
ハサミでも簡単に加工ができ、フェルト生地のようでしたが分厚いゴムタイプ?の両面テープではくっつけることができました。使い勝手はよかったです。

1人が参考にしています
2020-04-09
用途:
食洗機の騒音対策に
対象商品:
20015126

ちょうどよい大きさでしたので購入しました。片面にダンボールを貼り付けて食洗機に立てかけるように使っています。肝心の消音性能としては、まずまずではないでしょうか。当然ですが完全な消音は無理です。個人的には満足しています。

4人が参考にしています
有限会社アド・センター 様2020-06-06
用途:
防音
対象商品:
20015135

軽くてカッターで切りやすく、加工もしやすかった。
音もかなり吸音してくれました。

3人が参考にしています
2020-08-09
用途:
24時間換気の吸気ダクトからの騒音対策。
対象商品:
20015117

効果あり、騒音は殆ど聞こえない位に低下しました、但し使用方法によると思います。

1人が参考にしています
2019-11-20
用途:
テレビ音声の防音
対象商品:
20015135

100均で購入したプラスチックボードに貼り付けて、テレビ背面に立てかけ、
隣接する子供の寝室への防音を試みました。
完全な防音とはいきませんが、多少音量を下げれば、おおむね気にならない程度にはなり、
一応の効果はあったように思います。
テレビ背面を、囲ってしまうなどすれば、効果が増すのではないかと思いますが、
見た目の問題もあるので、一旦はこれで完了としています。

2人が参考にしています
2019-07-23
用途:
エンジンルームの騒音防止
対象商品:
20015135

加工しやすく扱いやすいです。敷いての詰めても良い商品です。

2人が参考にしています
2019-03-12
用途:
動噴の防音材
対象商品:
20015135

洗浄機の動噴の騒音軽減として使用します。ガラス繊維でないので安心して取り扱いできます。防音効果はあります。価格が安ければ良かったのですが。

2人が参考にしています