チューブ PTFE製のレビュー

平均満足度 4.47 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブ PTFE製 モノタロウ
モノタロウ
88 / 税込 97
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。 【用途】一般工業用向け
76件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-18
用途:
車のエンジンオイル上抜き交換に使用
対象商品:
22564167

車のオイル交換で、部品を組み合わせて自作するために使用しました。
男前モノタロウ六角軸電ドルミニポンプ と 組み合わせて、
中間には 一般の散水用ホースや、ホースニップル(モノタロウ)を組み合わせて径を変換して使用しました。
このPTFEチューブは、適度な硬さとコシがあるので、負圧がかかっても潰れることはなく(実権のために同サイズのシリコンチューブを使用しましたが負圧に負けて潰れてしまった)、オイルレベルゲージに差し込み、効率よく吸い出すことができました。
この内径4mm・外径6mmは、オイルレベルゲージにちょうどよいサイズと思います。
各種耐性があること、最高使用温度が260°ということで、オイル交換用途には最適です。
耐久性はあると思いますが、取り回しのしやすさを考慮して1mではなく長いのを買っておこうと思います。
商品としては 10mはあるのですがそこまで使わないうえに、比例して値段が高いのが悩みどころです。5mの商品があっても良いと思いますのでぜひ、ご検討ください。

3人が参考にしています
2019-07-14
用途:
スプレーノズルとして
対象商品:
22564133

スプレー缶のロングノズルとして使用。逆さ噴射が出来ない場所や、狭い場所への噴霧。ルームエアコンのローターファンの掃除にも良い。

2021-08-13
用途:
スプレーロングノズルに転用
対象商品:
22564115

スプレーロングノズル用に買いましたが、サイズ細くて適合せず、購入ミスでした。

2018-12-25
用途:
3Dプリンタのエクストルーダー
対象商品:
22564133

3Dプリンタのエクストルーダーのチューブに挿入する部品として内径2mm/外径3mm を購入。
他で購入するより非常に安価で良いのですが、外形が3.05~3.08と、φ3mmのチューブ内に挿入するには太いです。なんとか押し込んで入りましたが。
エクストルーダーによっては入らないモノもあるかもしれません。

1人が参考にしています
中西洋服店 様2019-01-04
用途:
ミシンの油紐のカバーに使用。
対象商品:
22564176

多くの薬品に耐え得る素材なので、様々な場面で使用できるかと思います。工夫次第で、思いもよらない用途があるかも。

2018-12-20
用途:
薬品の配管
対象商品:
22564185

正真正銘のPTFEなので耐薬品性にすぐれており安心して使用できます。

2018-07-24
用途:
エスプレッソマシン
対象商品:
22564167

古いエスプレッソマシン(電動)のポンプからボイラーにつながるホースの交換で使いました。
エスプレッソマシンの修理が初めてでしたのでどういうパーツを使ってるのかわからず「耐圧」「耐熱」「耐久性」でこちらにしました。
こちらのホースで今も通常稼働しています。
大変優れたものでした。
純正品ですと海外からの取り寄せで1万円近くになりますのでかなり…ですb

2025-04-22
用途:
電子機器製作
対象商品:
22564133

材質がテフロン系ということで購入しました。
チューブの腰がしっかりしている
その点は、テフロンと言うことを理解し、使い分けた方が良いでしょう。
部品のリード線を曲げて使用する部分はお勧めできません。
リード線を直線的にハンダ付けする部分にはお勧めです。
肉厚が薄い方がお勧めかもしれません。

2019-01-25
用途:
高温配管に
対象商品:
22564167

ポリウレタンではぎりぎりの温度になってしまう箇所のチューブに使用。
テフロンチューブはクセが付きやすいのでワンタッチ以外の継手(ミニマル等)では数回の付け外しで漏れやすくなってしまう。
頻繁に交換が必要とはいえ、それほど長さは必要ないのでこちらを購入。

2018-10-15
用途:
タイラバのオモリ
対象商品:
22564124

オモリの糸通し部の保護用に使用。
スペック通りの商品です。
問題なし

2018-06-23
用途:
オイルチェンジャーにて使用
対象商品:
22564142

吸入式の上抜きオイルチェンジャーで、細いレベルゲージ穴から抜く際に使用しています
安価ですが品質は問題なく助かっています

2018-02-14
用途:
バイクのワイヤーのインナーに使用
対象商品:
22564133

バイクのワイヤーのインナーに丁度良いサイズが有り助かりました。

2023-07-03
用途:
3Dプリンターの補修
対象商品:
22564142

FDMプリンターの補修用部品として購入しましたが純正品より透明度が低く硬いので使い勝手はあまり良くありません。

1人が参考にしています
川崎大協車輌株式会社 様2017-11-10
用途:
エンジンオイル吸入器
対象商品:
22564176

メ-カ-で購入するより、安くて大変たすかっています。

2017-10-06
用途:
クッション材として
対象商品:
22564133

色々な材質やサイズが取り扱われていてとても助かっております。

株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様2017-08-21
用途:
3Dプリンターのフィラメント送り用チューブに使用
対象商品:
22564142

若干寸法が太めでした。4mm外径で、ノギス計測で最大4.2mm程度でした。ワンタッチジョイントでは全く問題なしですが、4.1φのSS製スリーブに入れるのに、バーナーであぶりながら挿入しました。但し、作動は良好で、大変満足しています。

1人が参考にしています
2022-08-11
用途:
オイル吸い取りパイプよう
対象商品:
22564158

エンジンオイルを上から抜くためにと思い購入しました。しかしパイプがきしゃでそれ向きでわないですね。割れて一部がエンジンに入ってしまうと大変なことにナルでしょう。それ用の物を購入した方が良いということがわかりました。

2021-05-15
用途:
ラッカースプレーのノズル
対象商品:
22564115

非常に奥まった箇所にラッカースプレーをふくために使用。ただ、外径2㎜では若干細く、ライターであぶり若干太くさせないと固定できなかった。

2018-10-28
用途:
腐食性ガス噴射
対象商品:
22564106

内径0.5mm外径1.5mmを購入しましたが、内径0.6㎜外径1.6㎜でした。
品質は安定しているようです。

2019-01-12
用途:
車のオイル交換に使用
対象商品:
22564115

想像通りの耐久性で満足してます。使いやすかったです。