フレア配管セット2分4分のレビュー

平均満足度 3.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレア配管セット2分4分 因幡電工
因幡電工
21,980 / 税込 24,178
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-08
用途:
エアコン8KWの室内機と室外機の接続
対象商品:
22911963

3mの長さでフレア加工してありましたので、そのままに取り付けられました。そして2分4分の被覆をずらして長さ調整もしました。また2本ともにロングスプリングベンダーを挿入して曲げ加工して取り付けました。2分にはタスコTA510L2、4分にはタスコTA510L4を使用、メーカーのタスコ指定の品番で使用しましたが、曲げ加工後の引き抜きは問題ありませんでした。エアコン取付は初めてでしたので、4分管が太くて不安で夜も寝られずでした。長さ調節でフレア加工すればするほど深みに入りそうでしたので配管を接続するにはフレア加工なしで曲げ加工のみでするように考えてやりました。上手くできて良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2019-09-18
用途:
エアコン設置時の冷媒廃刊配管に使用
対象商品:
22911997

4分銅管が固めで曲げ作業に少してまどりましたが、使用に問題なく作業できました。

株式会社イズ・プランニング 様2017-05-03
用途:
新規のエアコン取付
対象商品:
22911963

Fケーブルも入っていたら助かります。使い易さは良かったです。

合同会社物理工学研究社 様2018-09-30
用途:
三菱エアコンの室内外機の接続
対象商品:
22911988

このセットの電線は5mはなく4m用です。配管セットは5m用で、チューブは50cmくらい余ったのですが、長さを確認せずに接続したケーブルは50cmくらい足りません。ケーブルに付属していた3cm×11cmのラベルを見ると太字で5mと大きく書かれているのに、ラベルの上部に小さくその文字の半分の大きさで配線キット4m用とあります。5m配管用だと思って購入したのに電線の長さは4m用だと言うのはひどい話です。ケーブルの継ぎ足しはいけないとエアコンの設置説明書にありますがケーブルだけを外す労力が馬鹿にならないので継ぎ足すことにしました。

3人が参考にしています
2017-07-19
用途:
エアコンの取付工事
対象商品:
22911997

2分のナットの片側が合わず、エアコンに付属しているナットを使用、(フレア加工しなおして)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。