(16957)パッキンのレビュー

平均満足度 4.92 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(16957)パッキン ホンダ
ホンダ
   
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-16
用途:
オートバイ(Sherco)の燃料コックの交換部品
対象商品:
25813892

トライアルバイクのシェルコ250の燃料コックの交換部品に使いました。メーカー品は燃料コックの一体交換ですがこの部品があれば安価に修理が可能です。

2023-08-30
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
25813892

さすが純正品とても良いです、またリピートオーダーします。

2022-03-20
用途:
ビンテージトレールバイクの整備に使用
対象商品:
25813892

今まで利用してきたネット通販部品商がホンダ純正部品の取扱いを辞めてしまったので困っていたところ、モノタロウでホンダ純正部品を供給してくれていたので助かりました。 今後も利用したいと思います。

2022-02-11
用途:
ホンダの除雪機 HS55J 用に
対象商品:
25813892

今でも現役で使っているホンダ除雪機 HS55J(38年前に発売)から、今年からガソリンが漏れ出し、ガソリンコックのパッキンの劣化によるものと判断しました。最初は特殊な専用品だと思っていたのですが、コックを分解しパッキンを取り出して形状を確認すると、バイクでも使われていそうな、かなりありふれた形状。そしてインターネットで検索したところ、ドンピシャなこのパーツを見つけました。さすがモノタロウ!!
他の方のレビューを見ると、多くの小排気量のホンダ製のバイクにも、同じものが使われているようですね。
おかげさまで、除雪機のガソリン漏れはピタリと止まりました。
ちなみに、外径の実測は約15.4mm、厚みは約3.3mmです。なお、元の劣化したパッキンはそれぞれ 15.97mm、3.02mm で、やはり厚みはかなり減ってました。外径が多少大きくなっているのは、長年潰れる力がかかっていた為と思います。
取付の際の重要なコツですが、コックのパッキンの取付部分は完全に乾いた綺麗な状態で取付ける事(ガソリンがチョロチョロ漏れた状態でやらない)と、パッキン全体にグリスを塗ってから取付ける事です。これらをやらないと、パッキン交換直後にまた漏れてくる可能性大です。

4人が参考にしています
2022-06-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
25813892

CG125の燃料コックからの燃料漏れの為、交換しました。ばっちり漏れが止まりました。

2022-06-04
用途:
劣化部品の修理
対象商品:
25813892

メーカー純正部品で安心して使用できました。今後も純正部品を使用します。

2022-03-26
用途:
エンジンポンプ
対象商品:
25813892

ボロいポンプの修理に使用。
ホンダ純正なので、安心です。

2022-01-31
用途:
バイク修理
対象商品:
25813892

ホンダ純正のため、全く問題なく使うことができました。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
ガソリンコックよりの漏れ対策
対象商品:
25813892

旧車のCB50の燃料コックよりの漏れ対策に
使用しました。漏れが止まり安心出来ました。

2020-04-28
用途:
ダックスst-50のガソリンコックに使用
対象商品:
25813892

この部品が単独ですぐに購入できるのはとても助かります。パッキンが硬化することで、コックからの燃料漏れがおこり、ON・OFF切り替えをやめていたのですが、これで安心してコックを閉めることができます。

2020-03-31
用途:
42年前のホンダ モンキーの燃料コック

ホンダ用の社外部品と思って購入しましたが、ホンダ純正部品が供給されたので、びっくりしました。価格もDより格段に安いと思います。モノタロウ恐るべし。

2019-07-17
用途:
ホンダXE50燃料コック修理
対象商品:
25813892

他の方の投稿を参考にしました。コックの分解ができなくてカシメてある。2.5mmのドリルで下穴をあけM3のタップ加工すると問題なく交換できた。中に入っていたパッキンは同じサイズのものです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-09-18
用途:
バイクの燃料コックの交換パッキン
対象商品:
25813892

燃料漏れはピッタりと、止まりました。こんな小さな部品で、全然もれなくなって、とてもうれしかったです。結局、3台のバイクに使いました。このパッキンは、小さくても大きな仕事をします。

1人が参考にしています
2020-02-29
用途:
自分で整備しました。
対象商品:
25813892

安価で純正部品と同じく普通に問題なく交換し使用できてます。

2018-05-17
用途:
フゥエールコック
対象商品:
25813892

パッキンの交換でガソリンコックからのガソリン漏れが止まり、安価な消耗部品の交換でこれだけの結果がある事にうれしく思います。

I'sBB 様2019-04-26
用途:
助かった・・・古い除雪機S35Aの燃料コック修理
対象商品:
25813892

4つ穴Φ15ということで、ACTスノースイーパーを修理することができた。
基本的に燃料コックがカシメられており、アッシ交換のようだが、もったいないので、パッキン交換しました。

2019-04-11
用途:
ガソリンコックをオフにしてもガソリンが止まらず 交換しました。
対象商品:
25813892

大変安く心配していた漏れも有りません。 届くのが早い、良かったです。

2018-12-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
25813892

43年前のモンキー、ガソリンコックをONにしたらジワーっと燃料漏れ。
ストレーナガスケットとこのパッキンがボロボロで、バイク屋へ行ったら修理を断られモノタロウへ。助かりました。あと43年使えるかな。

2018-06-05
用途:
カブのコックが汚れたら燃料漏れ
対象商品:
25813892

燃料漏れをしているのを疑い交換しました。カブのリザーブがあるタイプに適合。
ピンバイスにドリルの2.7のドリルを掴みM3タップでタップを切り交換できました。
キャブやエンジンの上を掃除をしたら汚れなくなりました。また汚れたら交換します。

2017-06-25
用途:
スーパーカブのガソリンコックの改良に使用
対象商品:
25813892

C50(かもめカブ)のコックからガソリンが滲んできたので
カシメを削ってパッキン交換。
安くて、納期も早くとても満足いたしました。