後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)のレビュー

平均満足度 4.00 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル
アサヒサイクル
5,498 / 税込 6,048
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-10
用途:
孫が折った自転車のリアハブの修理
対象商品:
26747927

修理して試乗が楽しみです 電動アシスト付き自転車に装着したので耐久性がちょっとだけ心配です。

株式会社藤乃家石材店 様2018-08-08
用途:
27インチロードマン用に
対象商品:
26747945

27インチロードマンRM703レストアに使用。前輪もそうでしたがロードマンにはシャフトが少し長すぎますが使えます。

2017-06-14
用途:
自転車修理
対象商品:
26747918

MTBそっくり自転車(シボレー・ハマー等)の修理に使用しました。
このての自転車は某有名自転車店では対応してくれず、部品販売も無く
こちらで購入できて助かりました。
商品はリムのバランス・玉押しの調整が出来ており回転が良いです。
(偶然かも知れませんが)

株式会社フォルム 様2017-04-29
用途:
自転車部品交換
対象商品:
26747954

ノーブランドで少し心配したが、性能的に問題なし、価格面で優れている。

2018-07-28
用途:
自転車修理
対象商品:
26747945

最初からリムの一部に凹みがあった。
アルミを丸めて接着してリムを円形に形成してあるらしいが、接合部にバリがあり、タイヤを傷つける恐れがある。
ゴリゴリとした回転で、物凄い抵抗を感じる。手で回しても、直ぐに止まる。
ボスフリーを付ける側にしかねじ切りが無く、バンドブレーキやサーボブレーキは取り付けできない。記述があっただろうか?

MonotaROからの回答

初期不良の可能性もございますのでお手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけますでしょうか。お手数おかけしますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

dou155@yahoo.co.jp 様2018-05-27
用途:
交換
対象商品:
26747918

値段が安いので購入しました。
普段使用ならこの商品で満足です。

2017-10-24
用途:
自転車の整備
対象商品:
26747918

試しに車輪を回転させてみたら、1ヶ所リムの振れがありました。梱包段ボールは特に異常なかったです。組む前だったので悩みましたが、スポークの調整で対応しました。

2016-11-01
用途:
シティーサイクルの後輪破損のため交換
対象商品:
26747945

27インチVブレーキ用の後輪を探していてこの商品にたどり着きました。
ネット上でいろいろ探してみましたが、知識不足もあるかと思いますがこの商品しか合う物がなくまた、お安く購入できて大変たすかりました。
ただ商品写真で判断したい部分もあり、大きな画像で確認したかったところです。
機能的にはブレもないようで、装着も終わり無事走れるようになり大変感謝しています。
リムテープは付属していませんので事前に用意が必要です。
土・日をはさみましたが商品が届くまで9日かかってしまいましたので、もう少し早く届けてほしいところです。
総合的には満足しています。

1人が参考にしています
2018-02-19
用途:
補修
対象商品:
26747918

回転が悪いように感じたので球押しを調整したところ、あまり良くならなかったためグリス交換すべくバラシました。
グリスをふき取ってみるとカップ部に錆びが浮いていました。
グリスは十分に入っていたので錆びが浮いているものを組み付けたと考えられます。
また、白いグリスを使用しているのだと思いますが薄い灰色に変色しており、球の当たる部分も3mm程度の広い幅で円周状に変色と凹みがありました。
3km程しか走っていないのにカップが削れているのではないかと疑っています。
参考までに購入したホイールは
・リムの継ぎ目に0.2mm程度の段差がありました。
(ブレーキシューの当たる場所ですが仕様範囲内だそうです)
・振れは1mm以内に納まっていました。
・スポーク、ハブはメッキでピカピカです。
・輸送時にハブ軸が両側とも飛び出していました。梱包に難有りだと思います。
(他人の荷物にキズつけたかも。軸のタップ山は無事でした。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
お客様のご意見はメーカーに申し伝え商品の改善を検討していただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-02-18
用途:
補修
対象商品:
26747918

取付て3km程走ったところ回転が悪いと感じたため玉押し調整を始めましたが良くなりそうにありません。
仕方なくグリス交換するつもりで外してグリスをふき取ったところ、カップ部に錆が発生していました。(グリスは十分に補充されていたので組付け前からの錆だと思います)
また、3km程度しか走っていないのに元は白色と思われるグリスが薄い灰色になっていました。
カップ部のボス側は黒っぽい色なのに反対側はシルバーでした焼き入れし忘れでしょうか。
反ボス側は玉が当たっていたと思われる幅が広く(3mm程)変色していました。
(ボス側は黒くてはっきり分かりませんでした)
その他参考までに
リムの継ぎ目には0.2mmの段差がありました。(ブレーキシューの当たる位置ですが仕様範囲内だそうです)
ハブは中野ハブ
ハブ、スポークともピカピカです。
梱包はハブ軸が両側とも飛び出した状態で届きました。
納品書を突き破って出てたので輸送中に飛び出したのだと思います。
こちらで評判が良かったので購入したのですが、生産拠点を移すなどして品質劣化したのでしょうか。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-02-21
用途:
補修
対象商品:
26747918

書いてる内容に問題があるのか掲載されないので大事な事だけ書きます。
球押し部をばらしてみるとグリスは十分入っていたのにカップに錆びがありました。

2017-06-03
用途:
後輪リム歪みの為交換 スポークテンション調整では限界
対象商品:
26747927

品番 XBA63(OLD135mm) 20年前のジュニアMTBの後輪用に購入(OLD126mm) OLD130mmは700C OLD135mmはHE-26*1.5 さすがに悩みましたが ダメ元で購入エンド広げる事無く
何とか取り付け出来ました(フレームはスチール)スポークは#13 ニップルはスチール?色で判断?)月曜の午前中に注文 土曜日に届きました 振れも無く良い製品です 玉押し調整出来る方は グリスは交換した方が良いと思います