シールセット ピストン 06431MA3405のレビュー

平均満足度 4.75 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダ
ホンダ
649 / 税込 714
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミツバ 様2021-03-01
用途:
ブレーキOH
対象商品:
26901297

リード90のブレーキOHに使用しました。純正部品番号で検索して購入しました。

ラパレット 様2021-01-27
用途:
キャリパーoh
対象商品:
26901297

固着してたので ohしたのでパッキンも交換して作動がスムーズになった

2021-01-05
用途:
CBR250R MC19にて使用
対象商品:
26901297

CBR250R MC19にて使用。フロント2ポットキャリパーの為、2つ購入。適合OK。

2020-11-27
用途:
旧車のブレーキオーバーホール
対象商品:
26901297

純正品なので、適合は確実で品質も信頼出来て安心して使用できます。純正部品がモノタロウで気軽に入手出来るのはありがたいです。

2021-05-24
用途:
バイクのブレーキキャリパーオーバーホール
対象商品:
26901297

問題なく装着できました。また必要なときは購入します。

2020-10-16
用途:
オートバイのブレーキメンテナンス
対象商品:
26901297

オートバイのフロントキャリパーオーバーフォール用に購入
純正部品なので安心感は、あります。
何よりモノタロウさんで購入出来るからまとめ買いしました。

2021-03-29
用途:
キャリパーOH
対象商品:
26901297

これから作業ですが、純正品ですので問題ないかと思います。

2020-08-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
26901297

消耗部品なのでオーバーホール時に交換しました。
問題なく交換出来ました。

2020-07-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
26901297

バイクのブレーキキャリパーメンテナンスでシール交換しました。ブレーキフルードの漏れもなく問題なく使用できています。

2020-04-08
用途:
キャリパーOH
対象商品:
26901297

しっかりフィットし、十分に満足してつかうことができました。

1人が参考にしています
2019-12-27
用途:
メンテナンス時
対象商品:
26901297

CBR1100XX 97年キャブ車
消耗品なのになかなか交換されない事が多い部品です。
しばらく交換していない車両を新品のOリングにすると驚くほど快適になるので3年以上交換していない車両はすぐにでも交換すべきですね。

1人が参考にしています
2019-11-05
用途:
FTR223に使用
対象商品:
26901297

FTR223のピシトンは2つなので、2セット必要です。現車を確認せずに1個だけしか注文しなかったため、程度の良い方のシールは使いまわししました。今のところもれはないです。現車を確認してから注文した方が良いですよ。

1人が参考にしています
2019-08-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
26901297

MF06フォルツァのブレーキキャリパーOHで使いました。
問題なく使えました。

1人が参考にしています
2019-04-12
用途:
ブレーキオーバーホール
対象商品:
26901297

リード110純正部品という事で、オーバーホール時交換しました。
清掃し再利用した時に比べると、雲泥の差
やはり定期的に交換が良いと思います。

1人が参考にしています
2019-09-05
用途:
自動車整備
対象商品:
26901297

純正部品なので品質は問題無いと考えています。
特に不具合等はありません。

2020-01-21
用途:
XLR-250BAJAのメンテナンス
対象商品:
26901297

純正品のリアブレーキオーバーホール修理用に購入し交換予定。

1人が参考にしています
K&K電機サービス  様2020-04-11
用途:
ピストンシールとして使用
対象商品:
26901297

純正ですし可も不可もなくコメントのしようがありませんね。

2018-09-25
用途:
ブレーキメンテ
対象商品:
26901297

純正部品ですが、非常に助かっています。十年ぶりにブレーキキャリパーメンテに併せ交換しました。満足しています

2018-04-19
用途:
NS-1リヤブレーキのオーバーホール
対象商品:
26901297

純正品なので当然ですが、問題なく取付できました。納品も早くて助かりました。

2018-08-20
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
26901297

ブレーキキャリパーのシール。交換前と交換後でブレーキレバーの感触がかなり良くなり満足。
純正部品がネットで買えるのはとても助かります。