Vベルト A形 スタンダードのレビュー
- 用途:
- 旋盤のVベルトとして使用しています。
- 対象商品:
- 29873892
4尺旋盤の動力Vベルトとして,活用させていただいております。安価で即納,十分強度もあり,仕様上問題もありません。
- 用途:
- 家庭用耕運機
- 対象商品:
- 29873515
家庭用耕運機のベルトが切れたので購入。ホームセンターにもありますがモノタロウはお値打ちです。
ただ、やや硬めで耐久性については不明です。
- 用途:
- 動噴のベルト
- 対象商品:
- 29873472
このコスパなら何も文句なし。
ぜひ上のグレードもこの流れのコスパで作ってほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ディーゼル発電機に
- 対象商品:
- 29873716
まだ1時間程度しか使っていないが、振動もなくいい感じです、エンジンを停止し点検しても異常なし。値段以上の価値はありそう、あとは耐久性ですね。
- 用途:
- 木工機械 動力伝達用
- 対象商品:
- 29873838
値段は格安ですが、もう少しゴムの粘りが欲しいです。柔軟性が少なくベルトの張り具合の調整をしっかりしないと滑ります。安いのでその辺はあきらめて 短期用として購入しました。確実性や信頼性を求めるなら1流メーカー製をお勧めします。
- 用途:
- 病院の外気調整機のモーター動力をファンに伝えるため
- 対象商品:
- 29873472
24時間運転している空調機には3か月でひびが入り、4か月で破断(切れた)。短い径はひびが入りやすいようです。普通はすり減ってくるのがわかるはずですが、ヒビ特有の「ガクンガクン」と音がしだしてから、1か月もしないうちに突然破断。他の機器では数時間の運転で使用していますが、まだ無事です。連続運転でなければ安かろう悪かろうが許容できるのであればおすすめ。
- 用途:
- ポンプモーター点検時
- 対象商品:
- 29873752
品物には満足しております。しいて言えば、他社のベルトより、伸びるのが早いような感じを受けております。
- 用途:
- 自走式草刈り機
- 対象商品:
- 29873612
高負荷で時々ベルトが滑るような使い方をすると弱い気がします。
変えてそんなに使ってないのにゴムが割れて飛んでました。
値段が安いので、ベルトサイズが不明の物に確認のために買ったような感じ。
申し訳ございません。貴重なご意見を参考に品質向上に努めます。メーカー品ではありますが、高負荷に耐えるレッドシリーズの取り揃えもございます。ご参考にお願いいたします。
- 用途:
- エアーコンプレッサーのベルトとして使っています。
- 対象商品:
- 29873576
価格も安く安定した性能です。数か月経ちましたが全く不具合はありません。何年持つのか気になるところですが、満足しています。
- 用途:
- ポンプに装着しているベルトの交換時
- 対象商品:
- 29873576
以前はメーカー品を使っていたが、安いのでこちらに変更しました。
特に問題なく使えているので、良かったです。
- 用途:
- ボール盤のベルト交換
- 対象商品:
- 29873637
モーター出力変更による長さ調整で購入しました。
交換後間も無いですが掛け替え時の硬さも使用感(音)も普通です。今後トルクが掛かった際の滑りなどが無ければ良いのですが。
- 用途:
- 農業用管理機(かなり古いものです)の駆動用
- 対象商品:
- 29873628
管理機の指定はLAタイプでしたが、このA型スタンダードで問題なく使用できました。
この管理機は汎用エンジンのプーリーとの接合部で、Vベルトがクラッチ盤のような役割をしますが、駆動、解放動作に問題ありませんでした。