ケーブルタイ 耐候タイプのレビュー

平均満足度4.56(620件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ

【用途】電線ケーブルの固定や結束に。

620件中 501~520件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 27399408
2017-06-23
用途: 配線結束

以前のものは100本に1本は駄目なものが混じっていましたが、最近はそんな事もなく安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 27399417
2017-10-05
用途: 屋外ケーブルの固定

屋外での耐久性が少し足りない感じですが、メーカー品より
安価ですので、リピート購入しています。

対象商品 : 27399435
2017-04-28
用途: 機械メンテナンスに使用
その他業種

安価なのが良い。
結線を束ねたり、部品や配管の固定に使用
透明のタイプよりは、耐久性がありそうな感じです。
屋内外、高温、高湿度の場所にも使用しています。
切れないことを祈ります。
袋からバラバラを出て、散らかって しまうことが多々ある。
袋を改良出来ないかな?おみくじ のように、入れ物を振ると
1本づつ出てくるとか

2人が参考にしています
対象商品 : 27399392
2018-03-04
用途: 事務多用途として使用
製造業

今回は購入したかったものと違うものを誤って購入してしまいましたが使用用途はあるので使用させて頂きます。ありがとうございました。

対象商品 : 27399417
2017-09-11
用途: 畑の支柱の止めに使用と多目的に使っている。
製造業

紫外線に強いのと、鉄柵補助に強く助かっております。

対象商品 : 27399392
2018-02-08
用途: 柵・網の結束に
教育・研究機関

犬小屋の柵と網を接続するのに使用。よくある白いケーブルタイが劣化&噛まれて切れているので、こちらはどうかチェックしていきます。

対象商品 : 27399392
2017-05-05
用途: 配線類などの結束に使用

ホームセンタの品などよりはお値段がお手頃です。品質も使用直後は問題なさそうな感じですが、耐候性については現時点ではわかりません。もう少し多めのパックがあってもいいかもしれませんね。

対象商品 : 27399426
2017-10-10
用途: 通常作業メンテナンス
建設業・工事業

消耗品の小物は他の物と一緒に購入してます
少なくなるとストックしておきます

対象商品 : 27399392
2017-04-12
用途: バイクや車のパ-ツを取り付けた後の配線トラブル防止に使用。

ホ-ムセンタ-などで売られてるメ-カ-品と遜色無く使えます。耐久性に特に問題も無くカスタムする時や、パ-ツを交換する時には何本も使います。古いのを切って新しいケ-ブルタイを使う時などに頻繁に使うのでモノタロウさんブランドの安い結束バンドは助かってます。

対象商品 : 27399444
2018-03-22
用途: 屋外掲示版設置

メーカー品と何ら遜色なく耐久性はこれから確認していく。

対象商品 : 27399462
2017-05-29
用途: 生垣の結束など種々の固定作業に愛用している
その他業種

簡単にしっかり固定できるので日常生活のいろいろな場面で愛用している。

対象商品 : 27399435
2017-05-28
用途: 獣害対策の防護柵設置でワイヤーメッシュを仮固定するため
個人のお客様

田、畑の害獣で困っています。対策としてワイヤーメッシュ筋で田、畑を囲い、それだけでは突破されるのでその外に電気柵を回すことで今のところ何とか防いでいます。その、ワイヤーメッシュ(1×2メートル)の設置を1人でやるときに片手でメッシュを持って片手で固定する!必須アイテムです。
しかし、2年もすると紫外線劣化でイノシシやシカがぶつかると切れてしまいます。(耐候タイプ)もう少し持ってほしい!(現在は仮止めに使用して後から針金で本止めを行う)
 難しいと思いますが、耐久性(紫外線劣化の)の向上を切にお願いしたいです。長持ちしてくれたら余分の手間が不要になりますから。ぜひ、お願いします。

対象商品 : 27399444
2017-05-04
用途: 植木を支える生垣部材の結束に使用
その他業種

生垣部材どうしの結束に使用したが、比較的柔軟な感触でありながら、しっかり結束できたように思う。耐候性にも優れているようなので、長持ちすることを期待している。

対象商品 : 27399426
2018-02-07
用途: 自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、性能共に良いと思います。
コストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品 : 27399417
2018-01-27
用途: 屋外菜園で使用する支持棒の結束に使います
建設業・工事業

屋外で使用する場合は、断然黒色耐候タイプでないと使用に耐えれません

対象商品 : 27399392
2017-06-19
用途: 配線処理。
その他業種

ホームセンターでも安く買えますが、他商品と抱き合わせに購入しました。
耐候性もまだ未定です。

対象商品 : 27399417
2017-05-13
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス 様

使いやすいケーブルタイです。
屋内配線、屋外配線にも使用していますが、問題ありません。
安価のも魅力です。

対象商品 : 27399435
2018-03-12
用途: コードの結束
有限会社勇盛海事 様

普通に、使えます、耐久性がどの位あるか、良かったら又買います

対象商品 : 27399426
2018-02-05
用途: 自動車整備時
有限会社大木モータース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも利用しています。低価格で喜んでいます。又購入します。

対象商品 : 27399392
2017-05-14
用途: ナビ取り付け、バンパー固定等
自動車・二輪車・自転車関連業

2年ほど前から使っています。野外用いう事で耐久性も良く非常に活躍しています。今後も使う予定です。