ガラスコート フラッシュリーβ バリューパックのレビュー

平均満足度 4.01 (259件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック モノタロウ
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
259件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-22
用途:
愛車の手入れ
対象商品:
29978366

水洗いして、スプレーして拭き取る時さっと拭き取れる感がいいかな、あとは、スプレーON.OFF切り替えが、少し硬く、
自分は、何とも言えないが、奥様が使用時、私に、クレーム
自分の車なのに、私にやって欲しいのか?言われると、少し
気になる感ある。後もう少し安くならんか?

1人が参考にしています
2018-04-16
用途:
愛車のボディーメンテナンスに使用
対象商品:
29978366

少々、撥水力は弱いですが、綺麗に仕上がります。使えば使うほどガラス膜が強固になるみたいなので、しばらく使用したいと思います。2本パックの販売は有り難いです。

2018-05-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29978366

商品到着後に早速使用してみたところ新車並みの艶になりとても満足してます。毎回、洗車もたびに使うのが楽しみです

2018-04-16
用途:
車両のメンテ
対象商品:
29978366

リピート買いです。水垢がつかなく、洗車がとても楽になる。
施工も簡単。
3ヵ月毎に使用。軽自動車なので1本で6回位使える。
2年で1本くらいのペース。

2021-12-17
用途:
1スプレーボトルに難あり
対象商品:
29978366

2回目の購入でした。
流石に歌う文句通りに、雨天処理がそこそこ効くので、2ヶ月間も処理をしないでおきました。
久し振りに洗車の後、コーティングをと思ったのですが、スプレーボトルが壊れていて、ミスト状で本来は噴霧されるべきものが、水玉状態になってしまいます。
ノズルが詰まったのかと思い、温めてみたりもしたのですが全く状態は変わりません。
しょうがないので、スプレーを外して直接撒くように使ってみたら、当然ですがかなりの量を使ってしまいました。
前回購入して使った時はこの様なスプレーが壊れる事がなかったのですが、まさに「外れ」と言う物をつかんだ感じでした。
とても勿体なく感じ、最悪のコストパフォーマンスでした。

4人が参考にしています
2019-09-13
用途:
長持ちを期待して購入
対象商品:
29978366

車は5年コートをしているが、定年となの高いので本品で対応している。
撥水性はまずまず。

1人が参考にしています
2022-04-03
用途:
洗車
対象商品:
29978366

洗車していざ使おうかと思ったら、何回握っても液が出ない。結局使えずにただ拭き上げて終わり。意味のない洗車をするはめになった。

2人が参考にしています
2022-04-01
用途:
スプレーが出ない
対象商品:
29978366

いまは別容器に移して使っている。
効果はまだ未定。
ちゃんと検査してから出火してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として担当部署に申し伝え改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2022-01-30
用途:
洗車コーティング

スプレー機構が故障しているようで、いくらスプレーしようとしても、液が出ません。
せっかく洗車場で、お金をかけてシャンプー洗車をしたのに、スプレーできず大変残念でした。
造りが華奢なせいでしょうか? 交換を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

2021-11-29
用途:
タイヤホイールの防汚と艶出し
対象商品:
29978366

ホイールの洗浄後防汚と艶出しのため使用しているがスプレーガンの作動が少し硬すぎるように感じる、安全ストッパーもあり誤操作防止に良いので作動をもっと軽くしてほしいと思う。

2020-06-10
用途:
車のコーティング
対象商品:
29978366

使用して数プッシュでノズルから液体が出ない状態になった。
商品レビューする以前の問題です。交換対応はできるのか要確認です。

3人が参考にしています
2018-07-30
用途:
車へのコーティング
対象商品:
29978366

光沢度に満足しております。塗り重ねたらさらに光るようで、使用方法も簡単で、洗車が楽しくなりました。

2018-03-17
用途:
車体のメンテナンス
対象商品:
29978366

今まで洗車および汚れを液体商品で拭き取っていたのですが、これを使用してガラスコートを施したところ、軽く布などで拭き取るだけで汚れが取れます。ひどい泥はねは別として非常に良いと思います。持続性がどれほどなのかが問題ですが引き続き確認したいと思います。

2018-05-20
用途:
愛車の洗車~コーティング
対象商品:
29978366

艶ピカ感は非常に良い。傷消し効果は無いのでよく見ると擦り傷・線キズは確認できるが、遠目からの輝きは新車の様。濡れたままでスプレーはかなり楽。拭き上げ跡が残りにくい気がする。個人的には、濡れたままスプレー~拭き上げ~再スプレー~拭き上げの二度手間がオススメ。

2018-03-16
用途:
自家用車メンテナンス時
対象商品:
29978366

洗車後はいつも利用しています。ワックスに比べふき取りが楽で傷もつきにくいような気がします。新車時からのリピート購入です。

2018-03-07
用途:
コーティング
対象商品:
29978366

艶、水分はじき、いずれも問題ありません。
スプレー式なので簡単にコーティングできます。
どれくらい耐久性があるかは、また投稿します。

天の屋商店 様2017-12-15
用途:
車のコーティング
対象商品:
29978366

2度目の購入です。手軽にガラスコーティングができて良いです。

2017-10-11
用途:
洗車後の仕上げ
対象商品:
29978366

洗車機で水洗いやワックス・撥水後の仕上げ用に最適です。
窓ガラスや車体を気にせず簡単にガラスコート出来仕上がりもきれいで気に入ってリーピート
購入しました。

ネオンサイン RoadOut 様2018-01-12
用途:
20年くらい前の旧車のテラノレグラスをコーティング
対象商品:
29978366

古い車でもそこそこ輝きを取り戻せたので満足してます。

makeupboar 様2019-02-25
用途:
コーティング後
対象商品:
29978366

皆様のレビューを元に購入致しましたが艶、肌触り等は金額相応。
使い方は至って簡単だが容器スプレーが壊れやすい。
この点については改善点です。

4人が参考にしています