研磨布シートのレビュー

平均満足度 4.41 (142件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨布シート モノタロウ
モノタロウ
299 / 税込 329
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。 【用途】サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
142件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-14
用途:
塗装作業時
対象商品:
30133486

使い勝手は全く問題ないですが、梱包の箱から研磨の粒が外に漏れるので一緒に頼んだものが粉付きでザラザラになります。臭いもちょっとあるので一緒に頼むものは考えた方がよさそうです。

有限会社 松坂農機 様2021-06-17
用途:
機械の錆取り
対象商品:
30133425

やすりは問題ないですが布側が固めなので使う個所によっては使用しにくいかもしれないです。

1人が参考にしています
有限会社STE 様2021-07-22
用途:
作業用
対象商品:
30133477

安いし、使用も問題無いのですが、
いかんせん臭い!!
耐えられない臭いです!!
どうにかなりませんか?

2019-02-27
用途:
DIY
対象商品:
30133382

削り具合は良いです。しかし少しホームセンターで売っているのより強度が弱いかもしれません。
しかし安いので良いです!

株式会社アドバンスパワー 様2019-05-04
用途:
金属磨き
対象商品:
30133434

ホームセンターでも購入できますが、モノタロウの物で十分でした。
但し、粒度の表示が布に記載ないのが問題です。
ビニール袋にも記載ないシールが貼ってある物がありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-11-15
用途:
ブレーキパッドの面取り
対象商品:
30133382

5枚セットで安く売っているのはモノタロウさんだけだと思います。性能はメジャー品と何ら変わらなく満足のいくものです。

株式会社エステー工業 様2020-02-05
用途:
モノタロウ商品の研磨シート
対象商品:
30133547

この商品は、どこよりも安くとても扱い易い商品です。

2020-01-23
用途:
溶接後の処理研磨
対象商品:
30133504

今まで大手メーカーのものを使用してきて残りわずかとなったため見積もりを取ると金額が金額だったもので、研磨とか使用するだけのため精度もいらないと考え初めて購入し、使用しましたが以前使ってた大手メーカーとほとんど同じ研磨になり今後もここで購入を考えてます。
布の厚みも同じなので安心しました。

2019-02-13
用途:
金槌のメンテナンス
対象商品:
30133443

当日出荷ですぐに届いて安い。作業もはかどります。。

オートプランニング 様2021-05-11
用途:
車の整備
対象商品:
30133398

さび落としやパットの面取りなどに使いましたが、安いだけでした・・・
研磨力が全然ありません。もう買いません!個人的な意見です。

M.To.Y十和田企画 様2018-11-14
用途:
金属のさび取りがメイン作業です
対象商品:
30133382

便利に使用出来ます。現在、ヤスリホルダーに装着して使用しています。
第一段階のさび取りに最適です。

2020-10-13
用途:
塗装剥がし
対象商品:
30133382

基材の布に、硬質の素材で凸凹をプリントして作ったような砥粒が貼り付けている。なのでの、砥粒がとれて布地が露出することはない。砥粒の凸凹がなくなるのがややはやく、凸凹がなくなり始めると、削れる量が落ちる。

2019-01-19
用途:
スピーカーボックスの塗装の下地調整
対象商品:
30133398

塗装前の下地調整に使っています。他社製品に比べ、安価なので助かっています。

2018-06-16
用途:
縦横比の問題
対象商品:
30133452

価格と性能を見た場合モノタロウ研磨布シートはかなり優れている。
が、縦横比は、何を基準に決めているのだろうか?
例えば、ベルトサンダーに使用する場合、縦の長さが若干短くつなぎ目が2か所になって
しまう。出来れば、縦の長さを335mmに変更して欲しい。(5mmは調整用)
実際の使用に合わせて製品仕様の変更と改善をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-12-16
用途:
手入れ作業
対象商品:
30133382

キズもよく目立つやつは#40と#60で磨きギスが目立たなくなった。後は中粒目で磨いたら分からない程になった。研磨シートは#40は長持ちしたが#60は粗粒の割には長持ちしなかったね!

2019-06-25
用途:
さび取など
対象商品:
30133547

(普段購入している物より)安かったのでよかった。使用も問題なさそう。

2018-08-13
用途:
研磨作業に
対象商品:
30133416

品質的にはホームセンター等で売っているものと遜色なく、コストが安いのでどんどん新しいものを使えるので良い。

2018-08-17
用途:
杉あら材研磨
対象商品:
30133443

サンダーで使う為、自分で3等分してるので最初からあれば助かります

株式会社関崎 様2018-11-16
用途:
金属表面の整えに使います
対象商品:
30133547

少し番手よりも荒く感じますが、一手細かい数値を遣えばクリアです。できれば600や800・1000もラインナップして欲しいです。

1人が参考にしています
2018-07-06
用途:
ケバとり
対象商品:
30133504

ザラザラになることが多いのでこの品が綺麗にしてくれる。

1人が参考にしています