金具 棚受け用のレビュー

平均満足度 4.65 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
金具 棚受け用 モノタロウ
モノタロウ
69 / 税込 76
【用途】棚受けに
84件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-04
用途:
棚作り
対象商品:
31478098

同じような物をホームセンターで買うより安いのでうれしいですね!品質も問題なし!!

2022-03-14
用途:
木板棚受けとして使用
対象商品:
31478125

商品に問題なし。もう20%安価であれば更に良いと思います。

2021-02-02
用途:
店舗の壁面棚

コンクリの壁に打ち込んで、壁面の棚受け用に買いました。
安価ですが、安っぽい感じはなく、程よく存在感があり、インダストリアルな雰囲気が出て良かったです。

2021-01-26
用途:
接着不可の家具作成に
対象商品:
31478037

引っ越しの事を考えて接着したくない家具を作成するときに使います。安価なので助かります。

2020-11-27
用途:
ミニコンポ、CDケースとパソコンのプリンター用棚
対象商品:
31478073

ミニコンポ、CDケース用棚板(W=20cm、L=90cm)の棚受け金具3本とプリンター用棚板(W=30 L=60cm)の棚受け金具2本の2種
を使用。白のクロス壁に白の棚板と白の棚受け金具、白の棚板に白のプリンターと白の棚受け金具で部屋にマッチしてかなり重量のあるCDケースとプリンターでもしっかりして全く問題なし。しかも価格も安価で最高に買得でした。

2人が参考にしています
2020-09-26
用途:
棚作り
対象商品:
31478046

小さいわりには本当に頑丈ですので、満足のいく棚ができました。この商品は推奨できます。

1人が参考にしています
2020-12-11
用途:
トイレの棚受け
対象商品:
31478082

トイレの棚受け金物に最適です。
頑丈な作りです。
また、注文します。
よろしくお願い致します。

2020-07-08
用途:
キャットウォークをDIYで作成
対象商品:
31478082

幅30cm長さ180cmのキャットウォークを3箇所、壁に付けました
強度的に問題なく、近所のHSより安く調達出来て助かりました。
猫たちも、喜んでます。
石膏ボード裏のスタッドにビス止めして使いました。

1人が参考にしています
2020-09-22
用途:
メラミン化粧板t18mm D400mmに使用
対象商品:
31478098

ロングセラーなので設計・品質も安心。
奥行400mmの棚板で使用。
言うまでもなく、長い方を縦(壁面に沿う方向)にし、壁に止めるビスは上の2本の引き抜き強度を、
棚板の自重と積載物の荷重の2倍以上になるように施工しましょう。
なおかつ、軽鉄や木軸下地の芯にこの金物の芯を合わせる事になりますが、上の2本のビスが両方とも下地に定着するように注意しましょう。合板にビスが届く程度ではダメです。確実に軸組材へ直接定着させましょう。コーススレッドで先端から20mm以上定着させる事が望ましいです。
ちなみに下のビス1本だけが効いてもほぼ無意味です。載せるものが重ければ重いほど、地震時の水平力は凄まじいです。

3人が参考にしています
2020-05-11
用途:
トイレの内装工事
対象商品:
31478037

トイレに小物置き棚を施工する際に使用。この値段でも、きれいに塗装してありバリなどの違和感もなく、思い通りの施工ができました。

2020-04-04
用途:
棚を作りました
対象商品:
31478046

Diyにハマっていて、これからたくさん注文すると思うので、よろしくお願いします。安くて有難いです。

2020-02-29
用途:
棚作成
対象商品:
31478064

450幅の棚を作成しました。イメージ的には、手前が少し上向きに仕上がります。そこに重さがかかり平らになる感じです。コストもおさえられ、満足しています。

富士クリニック ペインクリニック 様2020-05-11
用途:
アクリル板を立てる支え
対象商品:
31478073

もう少し平たい形のものを頼めばよかったですが、まずまず満足しています。安いのでお勧めです。

2020-05-10
用途:
ガレージ壁面の棚づくり
対象商品:
31478134

黒の200x250を購入
先端が細めのデザインが気に入りました
強度、精度、コスト全て良い
欲を言うと黒のサイズ展開を白と同様にして欲しい

澤田電気保安管理事務所 様2024-08-23
用途:
居室の棚の制作
対象商品:
31478064

強度は問題ありませんが取付けの穴のサイズを注意しないとビスが入らず、穴をドリルで大きくしました。要注意です。

2020-03-30
用途:
内装工事
対象商品:
31478073

使いやすい。シンプルなデザインとレトロな感じが素敵です。

2019-12-24
用途:
キャットウォークの棚
対象商品:
31478037

キャットウォークの棚板受け用に使用しました。
木板への取り付けだったので、黒に塗装しました。
必要十分の強度で満足しています。

2019-09-18
用途:
物置の棚。

大抵のものは、心配なく乗せる事が出来る強度で、ちょうどいい大きさで良かったです。価格もホームセンターのものより安価で満足しています

1人が参考にしています
2024-01-22
用途:
草刈機を置く為に、単独で使用した。
対象商品:
31478073

コスパは最高、棚を作る時は良いと思うが、単独で使用した場合、ねじれに弱い気がします。

2019-12-07
用途:
棚の制作
対象商品:
31478125

曲がったり歪んだりすることなく、棚受けとしての機能をしっかりと果たしてくれています。
ホームセンターに比べて、サイズが豊富なのも良いですね。