集じんアダプタ(トリマ用)のレビュー
- 用途:
- 木工作業に
- 対象商品:
- 31338344
商品が届いて早速取り付けをしましたが、道具要らずで取り付けるのは良いのですが吸い込み口側のネジが廻しにくいので これに合うネジが有るので(M4で長さ20ミリの十字鍋ネジ)このネジに付け変えました、片方のネジは簡単に廻せるのでそのままです、アダプタを付けると刃の位置は確認しにくいです、ホースは市販の洗濯機用排水ホースがキッチリ合います、吸い込みは試していませんが掃除機は水も吸い込みが出来るのを使用しているので大丈夫だと思います。
- 用途:
- 着けないよりはいいけど
- 対象商品:
- 31338344
どなたかが「結局掃除機の口を片手に持って・・」
同感です。
「着けないよりはマシ?なのか・・・?」その程度の吸引力です。
- 用途:
- TRE-60Vの作業時集塵
- 対象商品:
- 31338344
この集塵アダプタ無しだと盛大に木屑が飛び散るので、屋内作業時はほぼ必須のオプションだと思います。
ただ、ちょっと気になる点が2つ。
1つ目は、取り付けネジが回しにくいこと。
手回し式で工具不要なのは良いのですが、どうもアルミ製台座と本品のネジ位置が微妙にズレているようで、片方がスムーズに締められません。
特に湾曲した内側の作業スペースが狭く、手回しでは非常に力が掛け辛いです。(締め・緩め共に、プライヤー必須な状態です)
さらに、落下・紛失防止のためかネジが抜けない仕様なので、非破壊でのネジ交換も難しいです。
この状態が仕様なのであれば、手回し+工具(例えば大径の六角穴付きネジなど)での操作ができると楽なのですが…。
2つ目は、本体とアダプタの間に隙間ができるこ
と。
1mmも無い隙間ですが、細かい粉塵が漏れ出す程度には開いています。
マスキングテープで目張りして使用していますが、1つ目の取り外しが面倒な問題もあり、作業後の清掃が億劫です。
隙間を減らす工夫は難しいのでしょうか?
素人目には、本体と接触する部分の形状に段差や溝をつけるなどで、相当軽減できそうに見えてしまいます。
TRE-60V本体が永く使える良い商品なので、
オプション品も改善して頂ければ有り難いです。
- 用途:
- 室内でのトリマー使用時に
- 対象商品:
- 31338344
削ったあとの木屑の量が凄くて、どうにかしたいと思い購入。集塵しなからの使用で木屑があまり気にならなくなった。作業効率大幅アップ。
- 用途:
- MTR-42の集塵用アダプター
- 対象商品:
- 31338344
皆さんの良いレビューで、期待して購入したが全くダメ。
だいたいビットの上から吸込むのが無理な話。
19ミリのストレートビットで溝を掘ることが多いが、
結局トリマーの手前にホースを一緒にもって使用している。
満足している皆さんはどんな超強力集塵機を使っておられるのか?
- 用途:
- リョービのリュータMTR42用に購入
- 対象商品:
- 31338344
リュータを使用したときの切りくずは半端ではありません。これを使用して、作業環境がよくなりました。ただ作業性はやや落ちますね。集塵機へのホースが邪魔になることがあるのです。
- 用途:
- 日曜大工で小物の木材加工に使用。
- 対象商品:
- 31338344
いろんなサイトで見たけど値段がまちまちで、メーカーも違ったので迷ったけど他の商品と一緒に購入しました。送料がネックかな・・・
それと他の付属品が必要みたいですね。
- 用途:
- トリマを使用時に取り付けて掃除機に接続して使用。
- 対象商品:
- 31338344
荒堀にて使用した場合に、思っていたより吸引せず、掃除機では役に立たなかった。