- 用途:
- タント カスタム LA600Sに使用しました
タント カスタム LA600SのCVTオイル交換時に同時にフィルターとOリング交換をしました。
オイルパンを外しての作業なので、大掛かりな作業になりました。
10万キロを超えていたので、オイルパンには鉄粉が沢山付いていました。
大変な作業でしたが、CVTフィルターを交換して良かったです。
因みに、このフィルターとOリングはトヨタ・ダイハツ・スバルの共通部品です。
1人が参考にしています
- 用途:
- CVTフールド交換
- 対象商品:
-
41999317
L375SタントのCVTフールド交換時にストレーナーを交換したのでOリングも交換しました。問題無く使用出来ました。
- 用途:
- CVTメンテナンス
- 対象商品:
-
41999317
純正部品が割安で短期間で入手できる方法はモノタロウさん一択です。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
-
41999177
何も問題なく使用できました
値段も安くいい商品だと思います
- 用途:
- CVTオイル交換、エンジンオイル交換
- 対象商品:
-
41999317
毎回交換なので、こちらで充分な性能です、純正よりは薄い感じですが、オイルは漏れません。
- 用途:
- CVTフルードの交換
2012年 ダイハツムーヴに使用しました。
フィルターの入り口をバルブボディーに装着する際に使用します。
バルブボディー側に装着されていますので、取り外して交換となります。
- 用途:
- CVTストレーナー交換時
- 対象商品:
-
41999317
スムーズに交換ができました。ゴムの柔らかさも復活したのでしばらくは様子見です。
- 用途:
- CVTオイル交換の時
- 対象商品:
-
41999317
14万km乗ったムーブL175sを中古で購入したので、CVTオイル交換する時にオイルパンを開けたついでに一緒に交換しました。
1人が参考にしています
- 用途:
- フルード交換時
- 対象商品:
-
41999317
CVTフルード交換時、フィルターも交換。
パッキンも交換して安心です
- 用途:
- せっかくなので交換
- 対象商品:
-
41999317
cvtf交換時にストレーナー交換時のパッキンで購入です。
DBA-LA100Sムーヴカスタムに使用です。
- 用途:
- CVTオイルストレーナーの交換
- 対象商品:
-
41999317
L285VのCVTオイルストレーナーの交換で使用しました。
- 用途:
- cvtfフィルター交換時
- 対象商品:
-
41999317
cvtfフィルター交換時 購入しました。
純正部品なので 可も無く不可もなく。
- 用途:
- CVTフルード交換に使いました。
- 対象商品:
-
41999317
ダイハツ ミラ CVTフルード交換に使いました。
ダイハツ純正部品です。
1人が参考にしています
- 用途:
- ストレーナー交換時
- 対象商品:
-
41999317
純正なので品質には問題ないと思います。CVTストレーナー交換時に交換しました。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
41999317
タントL375 CVTオイル交換
安心の純正部品が土日5%オフはいい