ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸のレビュー

平均満足度 4.85 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ
ビニモ
1,498 / 税込 1,648
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
87件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-25
用途:
革細工
対象商品:
51255995

革で財布や鞄などを作っているのですが、色や糸の太さなど種類がたくさんあるので助かってます

2018-11-22
用途:
革細工
対象商品:
51255898

ミシンの上糸として使っています。ほつれが無く、糸切れも無く、使いやすいです。

2018-10-18
用途:
ミシン用
対象商品:
51256223

迅速に対応していただき使用感もよかったです。
またほかの色も検討したいと思います。

2018-11-09
用途:
革の取っ手の縫い付け
対象商品:
51255873

ビニモMBTはまず、売ってない ・・・ 鳥●神社近くの問屋へ買いにいったことがるが、駅から遠いし、モノタロウなら、10%引きの時、送料無料になるときに買ってる。 凄く滑りのいい糸で丈夫。NBTの太さ番号違いをそろえている。結局、安上がり。

2018-10-05
用途:
レザークラフトのミシン糸
対象商品:
51256187

革用ミシン糸として使用しています。太さや色のバリエーションが多くて良いですね。
扱い易い糸ですね。

2018-06-24
用途:
レザークラフトで使用
対象商品:
51255873

届くまでが早く助かりました。
レザークラフトでは有名な品物で今回はじめて購入しました。
色は黒と人気の108、129を購入しました。
一般的なお店では販売されていなく、3000円以上の購入で送料無料になるため、モノタロウでの購入をお勧めします。

2018-08-16
用途:
レザークラフト
対象商品:
51255943

レザークラフトに使用していますが、色味も光沢感があり、末端処理もライターで出来るのでとても使い勝手がいいです。

豊創庵 様2024-04-25
用途:
レザークラフト
対象商品:
51255968

レザークラフトに使用してます。
色番の指定が難しいです。
拡大しても、画像がボケてチョイスが難しい。

3人が参考にしています
2018-07-28
用途:
レザー クラフト
対象商品:
51256223

一般の店舗ではほとんど売ってないので、たいへん助かります。

2018-07-17
用途:
レザークラフトの手縫い用の縫い糸として
対象商品:
51256223

いろいろなサイズ・カラーがあり、扱いやすい。
手縫いでも、主流の縫い糸だと思う。

リボーン 様2018-07-02
用途:
革財布作製に使用
対象商品:
51255952

革を縫うのには、最適だと思います。
できれば、100m単位で販売して頂ければ幸いです、

2018-06-04
用途:
レザークラフト
対象商品:
51255873

強度もありますが、麻糸と違って滑りが良くすいすい縫えます。見た目も非常に綺麗です。

2018-05-22
用途:
レザークラフト
対象商品:
51256178

ミシン用の糸で縒りが逆ですが、縒りが戻りにくく縫い目が綺麗に仕上がりやすいので手縫い糸として愛用しています

2018-05-18
用途:
レザークラフト 用
対象商品:
51256214

商品としては何の問題もなく、使い勝手の良い商品です。
ただ取り寄せになる物もあって、到着までは時間がかかります。そこがちょっと。

2018-05-03
用途:
レザークラフト用
対象商品:
51255943

他店で小巻60m330円で購入していましたがモノタロウだと1000m1130円で60m換算すると68円激安でした。

2018-05-23
用途:
レザークラフト 手縫い ミシン縫い
対象商品:
51256223

色の種類が豊富でこの長さ、糸のほつれもなく使いやすいです。

2018-02-19
用途:
レザークラフト
対象商品:
51255952

手縫い、ミシン縫いともに使えて重宝しています。今回も種々のカラーを購入しましたが、ひとつの色品番が欠品でキャンセルメールが届きました。やむなく類似カラーの品番に差し替えて欲しい旨メールしましたが、Webから注文するよう返答がありました。
当然、先の注文と一括して送料無料の処理がされるものと思って注文すると別途送料が算定されてしまいました。こんなことなら別の機会に他の商品も合わせて買うんだったと反省です。
最初の購入時点では欠品表示がなかったこと、キャンセルされたあとの処理には問題大です。
商品自体には何の不満もありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-12-03
用途:
レザークラフト
対象商品:
51255873

安くて、商品も良いし、直ぐに届きました。また利用します。

2020-04-18
用途:
革と布を合わせて工業用ミシンで縫うのに使用
対象商品:
39868019

白糸を含めて数色、Juki DSU-144ミシン用に購入しました。黄色い糸はハサミで切断しても解けはほとんど無いのですが、それ以外の色の糸は1~3cmは自然に解けます。その為に切断した先端に液体の蝋を付けて糸を通さないといけないです。もっと解けにくい改良が欲しいです。

2017-10-06
用途:
レザークラフト
対象商品:
51256318

このビニモの糸は取り扱っている業者も少なく、他の業者で送料無料になるには大量の発注が必要ですが、モノタロウなら3000円以上で無料になるので他の発注と同時に行えるので非常に助かります。ただ納期がもう少し早くなるともっと便利なのですが…。
商品はボンドを塗ってありホツレが起きにくくて非常に便利だし、ノーマルの物より艶も良くてお気に入りです。